Parametri della visualizzazione Connessione
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Intervallo pacchetti richiesti (Requested Packet Interval, RPI) (ms) | Specifica la velocità di scambio dei dati fra il controller e il dispositivo. Il range RPI valido viene visualizzato sotto questo campo. I range validi e i valori predefiniti dipendono dal dispositivo. Altrimenti, il campo RPI è di sola lettura e viene impostato dal task di sicurezza o dal gruppo di movimento. IMPORTANTE: La modifica del valore RPI mentre si è online causa la chiusura e la riapertura della connessione al dispositivo. Non è possibile modificare il valore RPI nelle seguenti condizioni:
Per i dispositivi HART® :Il valore RPI viene impostato o regolato nel range compreso tra 500,0 ms e 9999,9 ms. Se il dispositivo HART creato è il primo dispositivo per un dispositivo analogico HART, il valore RPI predefinito sarà 500,0 ms. In caso contrario, il valore RPI corrisponde al valore RPI specificato per altri dispositivi HART di uno stesso dispositivo analogico HART. Se il dispositivo HART incollato è il primo dispositivo per un dispositivo analogico HART, viene mantenuto il valore RPI della copia. In caso contrario, il valore RPI corrisponde al valore RPI specificato per altri dispositivi HART di uno stesso dispositivo analogico HART. Le modifiche apportate all'RPI vengono automaticamente applicate a tutti i dispositivi HART dello stesso dispositivo analogico HART. Se in quel momento un altro dispositivo HART ha modifiche in sospeso del proprio RPI, viene applicato un valore RPI in un dispositivo HART diverso.
|
Usa connessione unicast su EtherNet/IP Connessione su EtherNet/IP | Determina se stabilire una connessione Unicast o Multicast sulla rete. Il valore predefinito è Unicast. L'impostazione predefinita per i controller ad alta disponibilità è Multicast. Non è possibile modificare il tipo di connessione di ingresso quando i dispositivi HART sono online. Per i controller non ridondanti, utilizzare Multicast o Unicast. Utilizzare Multicast per i controller ridondanti. Se si modifica questo campo mentre si è online, selezionando Applica si apre Interruzione della connessione .IMPORTANTE:
|
Usa connessione pianificata su ControlNet Connessione su ControlNet | Determina se pianificare esplicitamente la connessione di rete sulle reti ControlNet.
Suggerimento: Se questo collegamento viene modificato da non pianificato a pianificato, pianificare il collegamento utilizzando il software RSNetWorx per ControlNet. |
Inibisci modulo | Inibisce o annulla l'inibizione delle connessioni al dispositivo. Se si inibisce il dispositivo, verranno interrotti tutti i collegamenti al dispositivo e si verificherà la perdita di dati. Se si inibisce il dispositivo mentre si è online, l'icona che rappresenta il dispositivo in Organizer controller è l'icona di inibizione. Selezionare per interrompere la comunicazione con un dispositivo.
|
Errore grave sul controller se la connessione viene interrotta mentre si è in modalità esecuzione | Determina se il controller entrerà in uno stato di errore grave se la connessione non riesce mentre il controller è in modalità Esecuzione. |
Abilita diagnostica automatica | Abilita o disabilita la diagnostica automatica. Suggerimento: Disabilitare questa funzione impedisce a questo dispositivo di pubblicare i dati di diagnostica in FactoryTalk® Alarms and Events . |
Errore di connessione | Visualizza il codice di errore restituito dal controller (per il dispositivo configurato) e la descrizione testuale dell'errore di connessione che si è verificato. Comuni categorie di errori sono:
|
Fornire un feedback