Visualizzazione Connessione

Utilizzare la visualizzazione
Connessione
per definire il comportamento del controller rispetto al dispositivo.
  • Selezionare un intervallo pacchetti richiesti.
  • Se supportato, scegliere una connessione Unicast o Multicast su EtherNet/IP.
  • Se supportato, scegliere una connessione pianificata o non pianificata su ControlNet.
  • Se supportato, selezionare un trigger di ingresso.
  • Scegliere di inibire il dispositivo.
  • Configurare il controller in modo che l'interruzione della connessione con questo dispositivo provochi un errore grave nel controller.
  • Se supportata, abilitare la diagnostica automatica.
  • Visualizzare gli errori della connessione.
    SUGGERIMENTO:
    I dati presenti nella visualizzazione
    Connessione
    provengono direttamente dal controller e visualizzano informazioni sulle condizioni del collegamento tra il controller e il dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal