Parametri della finestra di dialogo Reimposta proprietà
La finestra di dialogo
Reimposta proprietà
comprende i parametri seguenti:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Password | Il campo password presenta le seguenti caratteristiche.
I caratteri validi includono:
|
Reimposta proprietà | Reimposta il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica. Il dispositivo è quindi di proprietà dell'utente successivo che lo configura correttamente. La reimpostazione della proprietà provoca la chiusura di tutte le connessioni verso o attraverso il dispositivo, con il possibile rischio di una perdita di controllo. |
Fornire un feedback