Finestra di dialogo Reimposta proprietà
Utilizzare la finestra di dialogo
Reimposta proprietà
per reimpostare la proprietà del dispositivo.La reimpostazione della proprietà su un dispositivo correntemente utilizzato per il controllo provoca l'interruzione di tutte le connessioni al dispositivo e la possibile interruzione del controllo. Se più controller tentano di condividere il dispositivo, la reimpostazione della proprietà fa sì che il primo controller configuri correttamente il dispositivo proprietario del dispositivo. Perché la proprietà venga assegnata al controller corretto, inibire la connessione su tutti i controller prima di confermare l'operazione.
Fornire un feedback