Diagnosi di un problema relativo a un canale singolo
Utilizzare
Diagnostica canale0x
per diagnosticare un problema e visualizzare le informazioni di diagnostica per un singolo canale. Diagnostica è disabilitata quando:- L'utente è offline.
- Mancata corrispondenza dell'identità.
Per diagnosticare un problema relativo a un singolo canale
- Nella scheda del dispositivo, espandereCanali, quindi selezionare un singolo canale.
- Nella visualizzazioneCanale0x, selezionareDiagnostica.
- InDiagnostica canale0x, visualizzare le informazioni diagnostiche.
Fornire un feedback