Diagnosticare un problema con un punto

Utilizzare
Diagnostica puntoxx
per visualizzare le informazioni di diagnostica per un singolo punto. Diagnostica è disabilitata quando:
  • L'utente è offline.
  • Mancata corrispondenza dell'identità.
Per diagnosticare un problema con un punto
  1. Nella scheda del dispositivo, selezionare
    Punti
    .
  2. Nella visualizzazione
    Punti
    , nella colonna
    Diagnostica
    del punto, selezionare .
  3. In
    Diagnostica puntoxx
    , visualizzare la diagnostica per il punto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal