Parametri della visualizzazione Sincronizzazione ora

Le impostazioni
Sincronizzazione ora
forniscono informazioni relative ai clock CIP Sync nella rete o nello chassis locale.
Le informazioni sui clock non vengono visualizzate quando il dispositivo è offline o la sincronizzazione ora CIP Sync è disabilitata.
Parametro
Descrizione
Sincronizzazione ora CIP Sync
Indica se Sincronizzazione ora è abilitata o disabilitata nel dispositivo.
Ora di sistema UTC
Mostra l'ora di sistema corrente nel formato UTC (Universal Coordinated Time). L'ora non include gli offset per il fuso orario o per l'ora legale.
Clock grandmaster
Clock locale
Visualizza le informazioni sulle proprietà del clock grandmaster e del clock locale. Le informazioni comprendono:
  • Identità
  • Classe
  • Precisione
  • Varianza
  • Origine
  • Priorità 1
  • Priorità 2
Identità
Mostra l'identificatore univoco del clock.
Il formato dipende dal protocollo di rete. La rete Ethernet codifica l'indirizzo MAC nell'identificatore mentre le reti ControlNet e DeviceNet codificano l'ID del fornitore e il numero di serie nell'identificatore.
Classe
Mostra la misura di tracciabilità del clock rispetto alle fonti di riferimento primarie. Il valore è predefinito dal fornitore hardware. I valori sono definiti da 0 a 255 con zero (0) che indica il clock migliore. I clock con valori di classe inferiori a 128 possono solo essere clock master.
Precisione
Visualizza la precisione assoluta prevista del clock rispetto al 1° gennaio 1970.
La precisione è specificata in forma di scala graduata iniziante a 25 nsec e terminante a oltre 10 secondi o sconosciuto.
Minore è il valore di precisione, migliore è il clock.
Varianza
Mostra la misura delle proprietà di stabilità inerenti del clock. Il valore è rappresentato in unità log scalate in offset. Minore è la varianza, migliore è il clock.
Origine
Mostra l'origine dell'ora del clock. I valori disponibili sono Clock atomico, GPS, Radio, PTP, NTP, HAND set, Altro e Oscillatore.
Priorità 1
Priorità 2
Mostra la priorità relativa del clock su altri clock nel sistema. I valori di priorità sono compresi tra 0 e 255. La priorità più elevata è zero (0). Il valore predefinito per entrambe le impostazioni è 128.
Descrizione
Visualizza le informazioni sul clock. Il clock grandmaster è controllato dal fornitore del clock grandmaster stesso. Le informazioni comprendono:
  • Nome utente
  • Posizione utente
  • Indirizzo protocollo
  • Indirizzo fisico
  • Tipo di clock
  • Nome del produttore
  • Modello
  • Numero di serie
  • Revisione hardware
  • Revisione firmware
  • Revisione software
  • Identità profilo
  • Protocollo fisico
  • Protocollo di rete
  • Numero porta
Stato sincronizzazione
Consente di specificare se il clock locale è sincronizzato o non sincronizzato con il grandmaster clock di riferimento. Un clock è sincronizzato se ha una porta nello stato slave e riceve aggiornamenti dal time master.
Offset al master
Mostra la quantità di deviazione tra il clock locale e il clock grandmaster in nanosecondi, aggiornata a ciascun intervallo di sincronizzazione.
Backplane
Visualizza lo stato corrente del backplane. I valori disponibili sono:
  • Inizializzazione in corso
  • In errore
  • Disabilitato
  • In fase di ascolto
  • PreMaster
  • Master
  • Passiva
  • Decalibrazione
  • Slave
  • Nessuno
EtherNet
Visualizza lo stato della porta EtherNet. I valori disponibili sono:
  • Inizializzazione in corso
  • In errore
  • Disabilitato
  • In fase di ascolto
  • PreMaster
  • Master
  • Passiva
  • Decalibrazione
  • Slave
  • Nessuno
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal