Visualizzazione Sincronizzazione ora
La visualizzazione
Sincronizzazione ora
fornisce informazioni relative alla sincronizzazione ora CIP Sync. Utilizzare la visualizzazione Sincronizzazione ora
per sapere quale dispositivo sta attualmente regolando l'ora del sistema e visualizzare le informazioni relative ai clock CIP Sync.La CIP Sync si basa sullo standard IEEE 1558, protocollo Protocollo temporale di precisione (Precision Time Protocol, PTP). Questo protocollo fornisce un meccanismo standard per la sincronizzazione degli orologi su una rete di dispositivi distribuiti e definisce l'oggetto della sincronizzazione ora, che fornisce un'interfaccia CIP allo standard IEEE 1588.
Quando il dispositivo è offline e la CIP Sync è disabilitata, le impostazioni non hanno valori. Per ulteriori informazioni su CIP Sync, fare riferimento alla pubblicazione IA-AT003.
Fornire un feedback