Parametri della visualizzazione Punti (dispositivi di uscita)
La visualizzazione
Punti
per i dispositivi di uscita comprende i seguenti parametri:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Punto | Visualizza il numero di punti a cui si applica questa configurazione. |
Stato uscita durante Modalità Programmazione | Determina il comportamento di ciascuna uscita quando il controller passa alla modalità Programmazione. In modalità Programmazione, le uscite provenienti dal controller vengono ignorate; il comportamento delle uscite dipenderà quindi dagli aspetti seguenti:
|
Stato uscita durante Modalità Errore | Determina cosa accade all'uscita di ciascun punto dopo che si verifica un errore di comunicazione e il dispositivo entra in modalità Errore di comunicazione.
|
Stato di uscita modalità Errore Durata | Determina la durata di mantenimento del valore del parametro Valore di errore prima dello Stato di errore finale. Suggerimento: Questo parametro non è supportato per i dispositivi 5069-OW4I e -OX4I. |
Stato di uscita modalità Errore Stato finale | Determina se il dispositivo passa allo stato On o Off al termine della Durata stato di uscita in modalità Errore. Lo stato finale predefinito è Off. Se, come durata, si sceglie Per sempre, non è possibile scegliere uno stato finale. Il dispositivo mantiene lo stato di modalità Errore corrente. Suggerimento: Questo parametro non è supportato per i dispositivi 5069-OW4I e -OX4I. |
Stato uscita quando si verificano errori di comunicazione in modalità programmazione | Determina l'azione dell'uscita quando si verifica un errore di comunicazione in modalità Programmazione.
|
Abilita diagnostica Nessun carico | Determina l'abilitazione del rilevamento Nessun carico. Nessun carico rileva se un filo del segnale è stato scollegato da uno dei morsetti, oppure se l'RTB è stata rimossa. |
Diagnostica | Apre Diagnostica Puntoxx per le informazioni diagnostiche. |
Fornire un feedback