Visualizzazione Punti (dispositivi di uscita)

Utilizzare la visualizzazione
Punti
per:
  • Visualizzare un riepilogo dei punti per i dispositivi di uscita.
  • Configurare il comportamento di ciascun punto di uscita quando:
    • Si verifica un errore di comunicazione e il dispositivo entra in modalità Errore.
    • Il controller passa alla modalità Programmazione. In modalità Programmazione, le uscite provenienti dal controller vengono ignorate; il comportamento delle uscite dipenderà quindi dal comportamento selezionato.
    • Si verifica un errore di comunicazione mentre il controller è in modalità Programmazione.
  • Configurare ulteriori parametri e diagnosticare un problema relativo a un punto di uscita. Non disponibile per tutti i dispositivi di uscita.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal