Cerca
Last Update July 2026
DCL
Errore CIP nella richiesta di comunicazione diretta al dispositivo
Connessione già aperta per la comunicazione diretta con il dispositivo
La comunicazione diretta al dispositivo è offline
Comunicazione diretta al dispositivo già inizializzata
Comunicazione diretta con il dispositivo non inizializzata
La comunicazione diretta al dispositivo è scaduta come previsto
Richiesta di comunicazione diretta con il dispositivo non riuscita
Il percorso di comunicazione diretta con il dispositivo non specifica un driver RSLinx Classic o FactoryTalk Linx
Errore durante il richiamo di RSLinx Classic o FactoryTalk Linx per le comunicazioni dirette con il dispositivo
Non si dispone di licenza per eseguire RSLinx Classic o FactoryTalk su questa stazione di lavoro
Nessun dispositivo selezionato in SuperWho
Nessuna connessione aperta per la comunicazione diretta con il dispositivo
Nessuna connessione aperta valida per la comunicazione diretta con il dispositivo
Il messaggio richiesto è scaduto
Il driver backplane virtuale RSLinx Classic o FactoryTalk Linx non è stato avviato per la comunicazione diretta con il dispositivo.
Troppi buffer simultanei per la comunicazione diretta con il dispositivo
Impossibile chiudere la connessione CIP utilizzata nella comunicazione diretta con il dispositivo
Impossibile comunicare con RSLinx Classic o FactoryTalk Linx per le comunicazioni dirette con il dispositivo
Impossibile inizializzare RSLinx Classic o FactoryTalk Linx per le comunicazioni dirette con il dispositivo
Impossibile aprire la connessione CIP utilizzata nella comunicazione diretta con il dispositivo
Impossibile aprire il driver RSLinx Classic o FactoryTalk Linx specificato per la comunicazione diretta con il dispositivo.
È stato restituito un percorso CIP non valido per la comunicazione diretta con il dispositivo
Percorso non valido specificato o uno dei dispositivi non risponde
Errore interno di comunicazione diretta. Tentativo di aprire troppi driver RSLinx Classic o FactoryTalk Linx.
Errore interno di comunicazione diretta. ID buffer non valido durante la comunicazione diretta con il dispositivo.
Errore interno di comunicazione diretta. Buffer troppo piccolo per i dati richiesti.
Errore interno di comunicazione diretta. Chiamare l'assistenza tecnica.
Errore interno di comunicazione diretta. Comunicazione diretta con il dispositivo non inizializzata.
Errore interno di comunicazione diretta. Il driver si trova già nella tabella con un ID del driver diverso.
Errore interno di comunicazione diretta. Errore durante il recupero del percorso al dispositivo.
Errore interno di comunicazione diretta. Handle del messaggio non valido.
Errore interno di comunicazione diretta. Percorso per il dispositivo non valido.
Errore interno di comunicazione diretta. Percorso interno non valido.
Errore interno di comunicazione diretta. Buffer di risposta non valido.
Errore interno di comunicazione diretta. Il percorso al dispositivo non specifica un driver RSLinx Classic o FactoryTalk Linx
Errore interno di comunicazione diretta. Percorso per il dispositivo non specificato.
Errore interno di comunicazione diretta. Il conteggio di riferimento per l'handle del messaggio non corrisponde a zero.
Errore interno di comunicazione diretta. Richiesta troppo grande per la rete.
Errore interno di comunicazione diretta. RxOnlineInit non richiamato.
Errore interno di comunicazione diretta. L'interfaccia del canale sottostante utilizzata per la comunicazione diretta con il dispositivo non è valida.
Errore sessione di sicurezza CIP
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x032D Nessuna regola di ingresso corrispondente
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x032E Regola di ingresso Deny
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x032F Regola di ingresso Deny non sicura
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0330 Nessuna regola di uscita corrispondente
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0331 Regola di uscita Deny
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0332 Crittografia regola di uscita non consentita
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0900 Chiudi notifica
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0901 Messaggio imprevisto
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0902 MAC record non valido
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0903 Overflow del record
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0904 Errore di decompressione
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0905 Errore di handshake
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0906 Certificato non valido
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0907 Certificato non supportato
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0908 Certificato revocato
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0909 Certificato scaduto
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x090A Certificato sconosciuto
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x090B Parametro non valido
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x090C CA sconosciuta
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x090D Accesso negato
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x090E Errore di decodifica
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x090F Errore di decrittografia
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0910 Versione protocollo
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0911 Sicurezza non sufficiente
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0912 Errore interno
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0913 Fallback inappropriato
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0914 Estensione non supportata
Errore sessione di sicurezza CIP: 0x0915 Identità PSK sconosciuta