Loading
Comunicato stampa | Luglio 8, 2025

Utility Global sceglie Rockwell Automation per automatizzare i suoi sistemi di produzione di idrogeno pulito ed economicamente sostenibile

La piattaforma di controllo supporta i sistemi H2Gen® modulari e scalabili, accelerando l’adozione di soluzioni a idrogeno pulito nei settori difficili da decarbonizzare.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, è stata scelta da Utility Global per fornire la piattaforma di controllo e automazione dei suoi sistemi proprietari H2Gen®, basati sull’esclusiva tecnologia brevettata di produzione di idrogeno senza consumo di elettricità.

Utility Global sta rivoluzionando la produzione industriale di idrogeno grazie a sistemi progettati per una realizzazione modulare, prestazioni personalizzate e un’integrazione fluida con asset e infrastrutture esistenti. Basati su una tecnologia innovativa per la produzione di idrogeno dall’acqua senza elettricità e con funzionamento autonomo, i sistemi H2Gen forniscono idrogeno pulito e affidabile, pensato per i settori dell’acciaio, della mobilità, della chimica, della raffinazione e dell’oil & gas. Questi sistemi riducono in modo significativo le emissioni di carbonio e abbassano i costi operativi e di capitale. Un’innovazione che rende la transizione energetica economicamente sostenibile per gli operatori industriali a livello globale.

“La tecnologia di automazione di Rockwell accelera la nostra capacità di realizzare implementazioni commerciali,” ha dichiarato Parker Meeks, Presidente e CEO di Utility. “La loro comprovata esperienza industriale rafforza la nostra missione: offrire idrogeno pulito ed economicamente sostenibile ai settori difficili da decarbonizzare. La prima applicazione della tecnologia di automazione di Rockwell riguarda l’avviamento della nostra unità commerciale di Houston, attualmente in fase di commissioning. Questa unità sarà successivamente destinata ad applicazioni nel settore del biogas nel 2026.”

Per supportare questo obiettivo, Utility ha scelto il sistema di controllo distribuito PlantPAx® di Rockwell, insieme a una suite di software e componenti hardware di rete, tra cui FactoryTalk® View, FactoryTalk® AssetCentre, FactoryTalk® Historian e i Controllori di Processo Logix. Questa suite è stata selezionata per la sua capacità di scalare facilmente da piccoli impianti a implementazioni commerciali su larga scala, senza la necessità di modificare l’architettura di controllo, creando così le basi per una gestione flessibile dei progetti.

“Siamo entusiasti di collaborare con Utility Global e di supportare il loro approccio innovativo alla produzione sostenibile di idrogeno,” ha dichiarato Michael Sweet, director, New Energy di Rockwell Automation. “La nostra piattaforma integrata di controllo e gestione delle informazioni consente di dare vita a nuove tecnologie per l’energia, offrendo sicurezza, affidabilità e flessibilità — tutti elementi fondamentali per le applicazioni industriali. Le soluzioni integrate di Rockwell stanno accelerando la decarbonizzazione a breve termine, facilitando l’adozione di soluzioni energetiche scalabili e a basse emissioni, come i sistemi H2Gen di Utility.”

Cliccare qui per ulteriori informazioni su Rockwell e sul suo ruolo nell’abilitare operazioni più pulite e intelligenti in tutti i settori industriali.

Informazioni su Utility Global

Utility Global è un’azienda pioniera nelle soluzioni per la produzione di idrogeno pulito, a supporto di una transizione energetica economicamente sostenibile nei settori difficili da decarbonizzare, come acciaio, mobilità, upstream oil & gas, raffinazione e industria chimica. La nostra tecnologia rivoluzionaria H2Gen® sfrutta l’energia derivata da off-gas industriali diluiti e a basso valore, così come da diversi tipi di biogas, per produrre idrogeno ad alta purezza e con un’intensità di carbonio da bassa a negativa, partendo dall’acqua e senza l’impiego di elettricità, grazie a un processo elettrochimico proprietario. I sistemi H2Gen offrono la massima flessibilità operativa e si integrano facilmente con le infrastrutture esistenti, rendendo la decarbonizzazione una scelta concreta ed economicamente vantaggiosa.

H2Gen produce anche un flusso di CO₂ ad alta concentrazione, semplificando e riducendo i costi legati alla cattura del carbonio. Progettato per essere modulare, scalabile e con un ingombro minimo, H2Gen consente ai clienti di trasformare input a basso valore in energia pulita, carburanti o materie prime ad alto valore. Questo aiuta le aziende industriali a raggiungere i propri obiettivi di business e sostenibilità nel percorso verso la transizione energetica. Utility fa parte del portafoglio di Ara Partners, società di private equity specializzata in investimenti per la decarbonizzazione industriale. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni e i servizi di Utility, visita il sito qui.

Pubblicato 8 luglio 2025

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Hydrogen DCS PlantPAx FactoryTalk AssetCentre FactoryTalk Historian FactoryTalk View
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Utility sceglie Rockwell per automatizzare la produzione di idrogeno
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: