Loading
Comunicato stampa | 17 giugno 2025

Rockwell Automation lancia PointMax I/O per favorire una progettazione flessibile dei sistemi industriali e semplificare la complessità operativa

La nuova soluzione I/O offre alle aziende manifatturiere una maggiore libertà di progettazione per costruire macchine più intelligenti e adattabili

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Sistema Allen-Bradley 5034 PointMax I/O per macchine intelligenti.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il rilascio di PointMax™ I/O, un sistema di input/output (I/O) remoto e flessibile, progettato per aiutare i produttori ad affrontare la crescente complessità delle moderne operazioni industriali.

La capacità di adeguare rapidamente le architetture dei sistemi è oggi più che mai cruciale, in un contesto produttivo sempre più dinamico e interconnesso. Caratterizzati da cablaggi complessi e ingombranti quadri di controllo, i sistemi I/O tradizionali risultano sempre più difficili da scalare e sottoporre a manutenzione, a fronte di una domanda produttiva in crescita e di una riduzione dell’ingombro dei macchinari. Per rimanere competitive, le aziende manifatturiere necessitano di soluzioni versatili ed efficienti che offrano libertà a livello progettuale, evitando inutili complessità.

La soluzione PointMax I/O nasce per superare le limitazioni reali che le aziende manifatturiere incontrano negli stabilimenti. Il design modulare rende gli I/O scalabili e facilmente riconfigurabili, liberando i tecnici dai vincoli dei sistemi di controllo rigidi e centralizzati. PointMax I/O garantisce la flessibilità che le attuali e dinamiche dei processi industriali richiedono, sia per le macchine di nuova costruzione sia per le attrezzature già in uso.

“Le aziende clienti necessitano di soluzioni più intelligenti e flessibili, che eliminino gli ostacoli nella progettazione e manutenzione dei sistemi”, spiega Karthikeyan Mahalingam, product manager in Rockwell Automation. “PointMax I/O risponde a questa esigenza offrendo un modo più semplice per collegare i dispositivi, acquisire informazioni e mantenere costante l’operatività. In questo modo permettiamo alle aziende manifatturiere di avere maggiore controllo e meno vincoli man mano che crescono”.

La massima libertà progettuale e la completa integrazione con i controller Logix 5000 rendono PointMax I/O particolarmente indicato per gli ambienti ad alte prestazioni in cui sono essenziali massima affidabilità e comunicazione in tempo reale. La sua capacità di resistere a condizioni industriali estreme lo rende una soluzione ottimale per un’ampia varietà di contesti applicativi.

Il sistema verrà presentato per la prima volta questa settimana al ROKLive EMEA di Roma, dove i partecipanti potranno scoprire la tecnologia attraverso dimostrazioni, laboratori pratici e sessioni tecniche.

PointMax I/O sarà ordinabile a partire dal terzo trimestre 2025. Per saperne di più, invitiamo a visitare il sito web di Rockwell Automation.

Pubblicato 17 giugno 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Contatti per i media

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Stan è responsabile dei programmi di PR e dei contenuti di thought leadership per Rockwell Automation nella regione EMEA, inclusi la strategia di relazioni con i media, le attività con gli influenzatori, i social media, le comunicazioni con i clienti e un programma di thought leadership di prim’ordine per i dirigenti industriali, chiamato Management Perspectives. Trova modi creativi e coinvolgenti per raccontare storie. Il suo approccio è plasmato da 15 anni come giornalista di quotidiani e da una passione per la tecnologia.
Connetti:

Argomenti: Moduli I O
Notizie correlate
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation lancia PointMax I/O per favorire una progettazione flessibile dei sistemi industriali e semplificare la complessità operativa
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: