Loading
Comunicato stampa | 12 Giugno 2025

Con il lancio di OptixEdge, Rockwell Automation permette ai clienti di valorizzare il potenziale dei propri dati.

Una soluzione edge gateway avanzata trasforma il modo in cui i dati vengono elaborati, consentendo risparmi in termini di tempi e costi.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Allen-Bradley OptixEdge Advanced Edge Gateway, Right ViewKeep file name as is.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio globale di OptixEdge, un’innovativa soluzione edge gateway che trasforma radicalmente il processo di elaborazione dei dati per i clienti del settore industriale.

Benché le macchine intelligenti moderne generino una mole di dati superiore rispetto al passato, l’ultimo State of Smart Manufacturing Report di Rockwell indica che appena il 44% di tali dati trova un utilizzo efficace. Numerose aziende riscontrano problemi che precludono l’impiego di una vasta porzione dei dati a disposizione, inclusi vincoli di rete, questioni di sicurezza o costi di archiviazione. Generalmente, i dati vengono inviati a server cloud remoti per l’elaborazione, ma questo processo può risultare costoso e inefficiente.

OptixEdge offre una risposta concreta a tali problematiche, processando le informazioni nel luogo stesso della loro creazione, ovvero a livello di macchina e in tempo reale.  Attraverso il software FactoryTalk® Optix™ di Rockwell, la soluzione si interfaccia con il sistema di controllo per la raccolta, l’analisi e l’invio dei dati al cloud, offrendo la possibilità di monitorare e analizzare i dati relativi a macchine o impianti da più sedi. Il risultato è la possibilità di acquisire informazioni più velocemente, diminuire i costi e avviare processi decisionali informati.

“Grazie a OptixEdge, i clienti possono assumere un controllo inedito sui dati, beneficiando di elevate capacità di calcolo distribuito (edge computing) unite a flessibilità, sicurezza e facilità d’utilizzo”, ha spiegato Jessica Morell, software product manager in Rockwell Automation. “Processando i dati nel punto in cui vengono generati, all’origine, OptixEdge offre ai clienti la possibilità di ottenere informazioni strategiche, incrementare l’efficienza e favorire l’innovazione in tutti i processi operativi.”

Le principali funzionalità di OptixEdge includono:

  • Applicazione Wizard incorporata: un’applicazione FactoryTalk Optix preinstallata semplifica il processo di raccolta dei dati e consente una facile configurazione utilizzando solo un browser web, riducendo i tempi di ingegnerizzazione. Offre inoltre la possibilità di creare e implementare applicazioni personalizzate.
  • Design orientato all’efficienza: permette alle applicazioni “leggere” di operare congiuntamente al software fornito.
  • Accesso e diagnostica da remoto in sicurezza: tramite FactoryTalk® Remote Access™ è disponibile l’assistenza remota, che consente ai tecnici e ai team di manutenzione di effettuare programmazione, configurazione e diagnostica dei sistemi da postazione remota su connessione VPN sicura.
  • Sistema aperto e versatile: OptixEdge si integra sia con l’hardware Rockwell preesistente a livello di impianto o macchina, sia con terminali grafici e PLC di terzi.
  • Contenimento dei costi e miglioramento delle prestazioni di rete: OptixEdge offre agli utenti la possibilità di inviare una quantità minore  di dati al cloud, contribuendo così a ridurre i costi di archiviazione e a migliorare le performance della rete.

Ulteriori informazioni sull’innovativa soluzione Rockwell OptixEdge sono disponibili sul sito web di Rockwell.

Pubblicato 12 giugno 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Contatto

 
Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Integrated Architecture Hardware
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Con il lancio di OptixEdge, Rockwell Automation permette ai clienti di valorizzare il potenziale dei propri dati.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: