Loading
Comunicato stampa | Settembre 16, 2025

Middleby Food Processing sceglie Rockwell Automation per realizzare la prima linea completamente automatizzata per la lavorazione della pancetta

Una soluzione innovativa che snellisce le operazioni, riduce l’impegno del personale e i consumi idrici, fissando un nuovo standard per il settore

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An automated bacon line at Middleby

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, è stata scelta da Middleby Food Processing per contribuire allo sviluppo della prima linea di produzione completamente automatizzata per la lavorazione della pancetta nel settore alimentare — presentata in anteprima alla fiera IFFA di Francoforte, in Germania, all’inizio di quest’anno. Per rispondere alla crescente domanda di soluzioni di trasformazione alimentare più efficienti, flessibili e sostenibili, Middleby Food Processing si è affidata a Rockwell Automation per implementare una piattaforma di automazione unificata, capace di rivoluzionare la produzione.

Con sede a Elgin, Illinois, Middleby Food Processing è un leader globale nell’innovazione per il settore foodservice. L’azienda era alla ricerca di una soluzione scalabile per supportare i clienti alle prese con l’aumento dei costi del lavoro, la limitata disponibilità di spazio e obiettivi di sostenibilità sempre più stringenti. Rockwell Automation si è distinta per la profonda competenza ingegneristica, la capacità di integrazione fluida e la comprovata esperienza nel rendere i sistemi produttivi a prova di futuro.

“Un elemento chiave nella nostra decisione è stato l’elevato livello di integrazione delle apparecchiature Rockwell Automation tra i brand di Middleby Food Processing,” ha dichiarato Mark Salman, Presidente di Middleby Food Processing. “Avevamo bisogno di una flessibilità a lungo termine e di interoperabilità tra le macchine. Rockwell Automation ha risposto a queste esigenze, offrendo anche un supporto ingegneristico solido e best practice di programmazione ai massimi livelli.”

La soluzione di Rockwell Automation include FactoryTalk® Optix™, che consente di standardizzare le interfacce operatore e le librerie di codice applicativo, come Machine Builder Library e Device Objects, creando una struttura di programmazione coerente tra i diversi brand di apparecchiature. Questa architettura semplifica il lavoro dei tecnici nei processi di diagnostica e supporto da remoto, oltre ad abilitare strategie basate su dati in tempo reale e a potenziare l’agilità produttiva.

“Siamo orgogliosi di supportare la visione di Middleby Food Processing per il futuro della produzione alimentare,” ha dichiarato Steve Pulsifer, senior manager, partner marketing di Rockwell Automation. “Questa collaborazione dimostra il potenziale dell’unione tra innovazione e automazione. La linea completamente automatizzata per la lavorazione della pancetta non solo aumenta la produttività, ma riduce l’impegno del personale operativo, il consumo idrico e la produzione di acque reflue, fissando un nuovo standard per l’industria alimentare.”

Sebbene la linea per la pancetta rappresenti un’importante innovazione, l’impegno di Middleby Food Processing nell’automazione si estende anche ad altri segmenti alimentari, tra cui prodotti da forno e proteine. Le sue soluzioni, potenziate da Rockwell, sono progettate per garantire la massima adattabilità—consentendo ai clienti di personalizzare i sistemi in base alle specifiche esigenze operative e di mantenere un vantaggio competitivo sul mercato.

 

Informazioni su Middleby Food Processing

Middleby Food Processing è un leader globale nel settore della trasformazione alimentare, specializzato in soluzioni innovative e su misura per i produttori industriali di proteine e prodotti da forno. Le apparecchiature sono progettate e realizzate con competenza per ogni fase del processo, dalla preparazione delle materie prime fino al confezionamento dei prodotti destinati al retail e al food service. Le soluzioni avanzate per la ristorazione commerciale, la panificazione industriale e la lavorazione delle proteine, insieme alle proposte per l’ambito residenziale, sono presentate nei premiati Middleby Innovation Kitchens.

Per maggiori informazioni, visitare middprocessing.com.

Pubblicato 16 settembre 2025

 

Informazioni su Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

 
Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Produzione intelligente Production Automation Industria alimentare e delle bevande Imballaggio alimentare FactoryTalk Optix
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell automatizza la linea di produzione della pancetta di Middleby
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: