Loading
Prodotti in evidenza | 29 maggio 2025

Rockwell Automation semplifica lo sviluppo delle macchine intelligenti grazie ai recenti miglioramenti ai controllori Micro800 e al software di progettazione

Le funzionalità avanzate del controllore e del software consentono una transizione più facile e veloce dai controllori MicroLogix ai controllori Micro800 più recenti, riducendo i tempi e i rischi di migrazione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingegnere che usa Software Connected Components Workbench

Le aziende manifatturiere possono progettare macchine più intelligenti in modo più rapido ed efficiente con i controllori Allen-Bradley Micro850 2080-L50E e Micro870 2080-L70E versione firmware 23 utilizzando il software Connected Components Workbench versione 23 di Rockwell Automation.

I nuovi controllori consentono di monitorare facilmente le modifiche apportate alle variabili, grazie al nuovo supporto per la connettività remota tramite LCD. Grazie al display LCD remoto da 3,5 pollici, è possibile usufruire di funzionalità avanzate del controllore, ad esempio: la modifica della modalità operativa, il backup e il ripristino dei programmi, la visualizzazione di schermate personalizzabili e molto altro ancora. La capacità di conservare le funzionalità del display LCD integrato dei controllori MicroLogix permette ai controllori Micro850 e Micro870 2080-Lx0E di offrire un’interfaccia utente familiare, minimizzando al contempo il rischio di conversione.

L’estensione della funzionalità PCCC (Programmable Controller Communication Commands) ai controllori Micro850 2080-L50E richiede ora, come requisito minimo, la revisione 23 del firmware del controllore e la versione 23 del software Connected Components Workbench. Garantendo la retrocompatibilità con i metodi di comunicazione legacy, questa funzionalità mette a disposizione degli utenti MicroLogix un’opzione di controllo supplementare che comunica in modo del tutto analogo a un controllore MicroLogix. L’introduzione del supporto iniziale per l’indirizzamento IPv6 tramite server Modbus TCP mette a disposizione una gamma più ampia di indirizzi IP per la connessione dei controllori Micro800 a una rete globale, facilitando così la messa in servizio e la comunicazione dei dispositivi.

La versione 23 del software garantisce un livello di sicurezza superiore per i controllori e le POU (Program Organization Units), consentendo l’uso di password più lunghe, con un massimo di 64 caratteri. Il download di questo software include, tra le altre cose, le funzionalità di trending (tracciamento e storicizzazione dei dati) per i parametri dei drive PowerFlex e per le variabili di tag dei controllori Micro800. Tali funzionalità aiutano a ridurre i tempi di messa in servizio e a migliorare la manutenzione.

Pubblicato 29 maggio 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Argomenti: Sistemi di controllo Micro FactoryTalk Connected Components Workbench
Notizie correlate
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Accelerare la progettazione e lo sviluppo di macchine intelligenti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: