Loading
Comunicato stampa | Luglio 2, 2025

Kia Slovakia potenzia la resilienza della linea produttiva, la disponibilità e le funzionalità digitali grazie alla modernizzazione della soluzione motion

Un importante aggiornamento delle apparecchiature semplifica la programmazione, i cambi di componenti, la migrazione software e la gestione delle versioni grazie alla più recente tecnologia servo Kinetix di Rockwell Automation.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
car creating process

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Kia Slovakia aggiornerà alcune sezioni del proprio reparto scocche adottando le più recenti tecnologie servo di Rockwell Automation.

I sollevatori del reparto scocche utilizzano servomotori e azionamenti per innalzare e orientare i principali componenti della carrozzeria durante la produzione dei modelli Ceed e Sportage di Kia. I tecnici di Kia hanno identificato la precedente soluzione servo come prossima alla fine del suo ciclo di vita; pertanto, il sistema verrà sostituito durante la pausa estiva. Grazie a questo programma di modernizzazione, il reparto scocche beneficerà non solo di una maggiore resilienza operativa, ma anche delle funzionalità avanzate offerte da un hardware digitalizzato di ultima generazione, basato su reti di comunicazione moderne.

“I componenti obsoleti o prossimi alla fine del ciclo di vita aumentano il livello di rischio e la possibilità di downtime in qualsiasi operazione produttiva,” ha dichiarato Mark Bottomley, regional vice president, strategic accounts and sales specialists EMEA di Rockwell Automation. “Tuttavia, in ambienti lean, just-in-time, come quello automotive, questi fermi possono avere un impatto significativo e costoso sul percorso critico. Inoltre, chi utilizza apparecchiature legacy perde l’opportunità di beneficiare dei vantaggi offerti da un hardware abilitato al digitale. Per questo motivo offriamo un programma completo di modernizzazione, che aiuta le aziende a sfruttare i vantaggi della trasformazione digitale.”

L’adozione da parte di Kia dei servoazionamenti Allen-Bradley® Kinetix® 5700 e dei servomotori MPL contribuirà anche a semplificare molte operazioni dietro le quinte, grazie ai PLC di Rockwell Automation incaricati della migrazione del software, degli adattamenti e degli upgrade.

“Si tratta di una fase fondamentale del processo produttivo, quindi il nostro requisito principale, oltre alla precisione, è l’affidabilità,” ha dichiarato Peter Holubčík, assistant manager, maintenance body presso Kia Slovakia. “Quando è necessario un fermo, ad esempio per riconfigurare i sollevatori, dobbiamo poterlo fare nel minor tempo possibile, e questo sarà possibile grazie alla nuova architettura fortemente integrata tra PLC, servo e rete.”

Pubblicato 2 luglio 2025

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Produzione di veicoli elettrici
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Kia Slovakia potenzia la resilienza e la disponibilità della linea produttiva
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: