Loading
Comunicato stampa | giugno 18, 2026

Rockwell Automation presenta FactoryTalk ResilientEdge per abilitare operazioni di produzione autonome e scalabili

Il nuovo prodotto offre un’architettura operativa unificata, portando intelligenza, resilienza e scalabilità a livello enterprise nelle moderne operazioni manifatturiere

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FactoryTalk ResilientEdge Media Video Screenshot

MILWAUKEE, 18 giugno 2026— Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia la disponibilità di FactoryTalk® ResilientEdge™, un’architettura operativa di nuova generazione progettata per supportare operazioni di produzione autonome in ambienti altamente automatizzati.

Basata su FactoryTalk Optix™ e integrata nel portafoglio di prodotti Rockwell Automation, incluso Plex Manufacturing Execution System (MES) , FactoryTalk ResilientEdge crea un unico livello operativo che si estende a macchine, persone e sistemi di produzione. La piattaforma offre un’esecuzione prevedibile e a bassa latenza all’edge insieme a funzionalità cloud che abilitano analytics, l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale (AI) e l’orchestrazione a livello enterprise. La combinazione di edge e cloud consente di assicurare la continuità operativa anche in caso di perdita di connettività.

Un modello operativo unificato

FactoryTalk ResilientEdge trasforma le avanzate funzionalità di produzione in un'infrastruttura operativa standard, unificando modelli di impianto, connettività, esecuzione e intelligenza in un unico framework. All’interno di FactoryTalk ResilientEdge gli utenti possono contare su un insieme di funzionalità operative: modello di produzione condiviso, connettività nativa e interoperabile, esecuzione in tempo reale all’edge con logiche di business integrate, analytics scalabili in cloud e AI. Il risultato è un sistema operativo di esecuzione che elimina la separazione tra Operational Technology (OT) e Information Technology (IT), riducendo drasticamente la complessità d’ implementazione ed evoluzione delle moderne operazioni di produzione.

“In un momento in cui il 95% delle aziende manifatturiere promuove iniziative di intelligenza artificiale e machine learning, FactoryTalk ResilientEdge introduce una nuova generazione di manufacturing execution”, ha dichiarato Anthony Murphy, vice president of product management di Rockwell Automation. “I produttori possono scalare automazione, intelligence e autonomia in tutte le loro operazioni preservando i vantaggi economici e di scalabilità del cloud, contribuendo ad accelerare il time-to-deploy e a ridurre il costo totale di proprietà”.

Abilitare l’autonomia AI-driven

Le moderne iniziative di automazione richiedono un’esecuzione affidabile, un flusso di dati strutturato e un'architettura scalabile come base per analytics avanzati e iniziative di AI. FactoryTalk ResilientEdge offre un livello di esecuzione resiliente che supporta analitycs avanzati, intelligenza artificiale e ottimizzazione a ciclo chiuso senza compromettere le prestazioni a livello d’impianto.

Sicuro, interoperabile e scalabile

FactoryTalk ResilientEdge aiuta le aziende manifatturiere a modernizzare le operazioni migliorando la resilienza operativa. E’ una soluzione ottimizzata per l’ecosistema Rockwell Automation, pur rimanendo aperta e interoperabile in ambienti di produzione eterogenei. La sicurezza, l’interoperabilità e la scalabilità di questa nuova soluzione testimoniano il valore delle soluzioni MES elastiche di Rockwell Automation.

Implementazione più rapida e riduzione dei costi lungo il ciclo di vita

Riducendo la complessità d’integrazione, centralizzando il monitoraggio e supportando una scalabilità modulare, FactoryTalk ResilientEdge aiuta a ridurre i costi lungo il ciclo di vita e ad accelerare il deployment. Le funzionalità di FactoryTalk ResilientEdge possono essere implementate in modo progressivo, supportando le aziende che sviluppano la propria strategia di modernizzazione per fasi.

FactoryTalk ResilientEdge rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui le aziende manifatturiere possono scalare i sistemi di esecuzione ed è disponibile a livello globale da oggi.

Scoprite di più su FactoryTalk ResilientEdge qui.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


CONTATTO PER I MEDIA:

Anna Edwards
Anna Edwards
Specialista in comunicazioni di marketing
Connetti:

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation presenta FactoryTalk ResilientEdge per abilitare operazioni di produzione autonome e scalabili
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: