Loading
Comunicato stampa | 7 ottobre 2025

Rockwell Automation inaugura una nuova era nel controllo industriale con il lancio del controllore ControlLogix 5590

Progettata per garantire prestazioni, sicurezza e cybersecurity, la piattaforma integrata consente alle aziende manifatturiere di snellire le operazioni e scalare sistemi più intelligenti

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An industrial automation module labeled 1756-L98OTPSXT featuring dual Ethernet ports, multiple status indicators, and a front panel with “XT” branding. The module is photographed in a bright indoor setting with a blurred green and white background.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda al mondo di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia oggi il tanto atteso lancio del suo nuovo controllore, ControlLogix® 5590, il cuore pulsante della piattaforma Logix. Progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della produzione moderna, questo controllore all-in-one consente una perfetta integrazione software e un controllo multidisciplinare a livello enterprise per ottimizzare le operazioni come mai prima d'ora.

Le aziende manifatturiere si trovano ad affrontare una serie di sfide, dall'aumento della concorrenza globale alla carenza della forza lavoro, fino ai crescenti rischi legati a sicurezza e cybersecurity. A complicare ulteriormente il quadro contribuiscono sistemi di controllo e gestione dei dati disconnessi, basati su tecnologie proprietarie che riducono la flessibilità e mantengono elevati i costi. Il controllore ControlLogix 5590 è stato progettato appositamente per aiutare le aziende manifatturiere a superare queste sfide con facilità e ad avere il pieno controllo delle proprie operazioni.

“Il controllore ControlLogix 5590 non è solo un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio concentrato di potenza concepito per il futuro dell'automazione industriale”, ha affermato Dan DeYoung, global vice president e general manager, production design & control di Rockwell Automation. “Offriamo ai nostri clienti la possibilità di creare sistemi più intelligenti e sicuri, pronti all’uso, grazie a una piattaforma progettata per soddisfare le esigenze di oggi e pronta a crescere con quelle di domani.”

Le principali funzionalità del controllore ControlLogix 5590 includono:

  • Sicurezza integrata: ogni controllore ControlLogix 5590 include avanzate funzionalità di sicurezza funzionale integrate, progettate per contribuire a proteggere persone, apparecchiature e operazioni, senza la necessità di modelli di sicurezza separati. Certificato per soddisfare i più rigorosi standard globali, il controllore aiuta i clienti a creare sistemi più sicuri con minore complessità e maggiore affidabilità.
  • Prestazioni potenti per applicazioni complesse: capacità di elaborazione ad alta velocità e memoria estesa per supportare operazioni complesse. Da applicazioni di controllo di processo e batch a quelle discrete, di controllo assi e robotiche, il controllore ControlLogix 5590 è ideale per le aziende manifatturiere che desiderano realizzare un'architettura scalabile, ottimizzare la produttività e aumentare l'efficienza su un'unica piattaforma interoperabile ad alte prestazioni.
  • Cybersecurity integrata: include funzionalità di sicurezza integrate progettate per proteggere i sistemi dalle minacce informatiche attuali ed emergenti. Queste protezioni si basano su standard globali (IEC 62443) e aiutano i clienti a mantenere le loro operazioni connesse e conformi ai più recenti requisiti di sicurezza.
  • Progettazione semplificata con una suite software unificata: un’unica suite software, comprendente Studio 5000 Logix Designer® e FactoryTalk® Design Studio™*, aiuta a semplificare lo sviluppo, accelerare la messa in servizio e semplificare i flussi di lavoro in tutta l’azienda.

“Oggi le aziende manifatturiere necessitano di piattaforme di controllo in grado di soddisfare i requisiti di performance, sicurezza e cybersecurity senza aggiungere complessità alle loro operazioni”, ha affermato Craig Resnick, vice president, consulting, ARC Advisory Group. “Le soluzioni che combinano capacità di elaborazione ad alta velocità, sicurezza integrata e una robusta cybersecurity in un’unica architettura aiutano le aziende a modernizzarsi in modo più efficiente, mantenendo la continuità operativa e aumentando la resilienza operativa”.

Potete scoprire tutte le caratteristiche del controllore ControlLogix 5590 nel corso dell’Automation Fair, che si terrà dal 17 al 20 novembre a Chicago, oppure visitando il sito web di Rockwell Automation.

*FactoryTalk Design Studio supporterà i controllori ControlLogix 5590 Standard e XT (resistenti alla corrosione) al rilascio della versione 2.03 a novembre 2025. Il supporto per la versione P (Processo) sarà disponibile con una versione futura di FactoryTalk Design Studio.

Pubblicato 7 ottobre 2025


Contatto

 
Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Hardware Controllori programmabili
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation inaugura una nuova era nel controllo industriale con il lancio del controllore ControlLogix 5590
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: