Loading
Comunicato stampa | 13 agosto 2026

Rockwell Automation collabora con Beypiliç in Turchia per rafforzare la sicurezza di un nuovo impianto per la lavorazione di carni avicole

Il progetto valorizza le capacità operative e di coordinamento a livello locale di AB Market per implementare una soluzione di sicurezza standardizzata su larga scala.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation, la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Beypiliç, una delle maggiori aziende turche del settore della lavorazione avicola, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza del personale e la protezione dei macchinari in un nuovo impianto di lavorazione della carne.

Nell’ambito del progetto, Beypiliç sta implementando una soluzione di sicurezza estesa all’intero stabilimento, progettata per impedire l’accesso non autorizzato ai quadri elettrici di controllo, garantire condizioni di manutenzione più sicure e supportare la conformità ai requisiti normativi in continua evoluzione applicabili agli impianti di lavorazione avicola in Turchia. La soluzione è stata integrata fin dalle prime fasi di progettazione, così da assicurare un approccio coerente e standardizzato alla sicurezza in tutto il sito.

“Fin dall’inizio, Beypiliç ha scelto di porre la sicurezza al centro della progettazione di questo nuovo stabilimento”, ha dichiarato Fatih Uzumcu, country director Türkiye di Rockwell Automation. “Adottando un approccio standardizzato e basato su una soluzione integrata, l’azienda è riuscita a soddisfare i requisiti normativi, contribuendo al tempo stesso a rendere più sicure le attività quotidiane e gli interventi di manutenzione. Questo progetto dimostra come la sicurezza possa essere integrata fin dalla fase di progettazione, anziché aggiunta in un secondo momento, quando utenti finali, partner e fornitori di tecnologia collaborano strettamente.”

La collaborazione combina le competenze di Rockwell Automation nel campo della sicurezza industriale con il supporto all’implementazione locale fornito da AB Market Elektrik Otomasyon, distributore a valore aggiunto e membro autorizzato dell’ecosistema Rockwell Automation PartnerNetwork™ in Turchia. AB Market ha seguito la progettazione del sistema, l’implementazione in loco e il coordinamento dell’intero progetto, fungendo da collegamento tra Rockwell Automation e il cliente finale.

“Progetti di questa portata richiedono un coordinamento stretto fin dalle prime fasi di pianificazione”, ha dichiarato Coşan KUZU, regional sales manager di AB Market. “Lavorando a stretto contatto con Rockwell Automation e Beypiliç, abbiamo contribuito a implementare un approccio uniforme alla sicurezza in tutto lo stabilimento, supportando al contempo l’esecuzione del progetto a livello locale, la conformità ai requisiti normativi e le esigenze operative di lungo periodo.”

Il nuovo impianto per la lavorazione delle carni di Beypiliç ha richiesto la messa in sicurezza di tutte le porte dei quadri elettrici presenti nello stabilimento, con l’obiettivo di ridurre i rischi durante le attività operative e di manutenzione. La tecnologia di sicurezza implementata si basa su un sistema di monitoraggio senza contatto degli accessi ai quadri elettrici, che contribuisce a limitare l’esposizione a macchinari in movimento e apparecchiature sotto tensione, garantendo condizioni di lavoro più sicure per il personale dell’impianto.

A seguito del completamento del progetto, nello stabilimento sono oggi installati circa 2.000 dispositivi di sicurezza, che fanno di questo impianto un caso di riferimento per applicazioni analoghe di grandi dimensioni nel settore food and beverage nella regione.

La soluzione implementata presso lo stabilimento Beypiliç si basa sul portafoglio di soluzioni per la sicurezza industriale di Rockwell Automation. L’implementazione comprende gli interruttori di interblocco senza contatto Allen-Bradley 440N Ferrogard® GD2, caratterizzati da una struttura in acciaio inox con grado di protezione IP68, particolarmente adatta ad ambienti umidi e con elevati requisiti igienici. I dispositivi di sicurezza sono stati scelti per garantire un funzionamento affidabile nelle operazioni di lavorazione avicola e alimentare, contribuendo a proteggere dall’ingresso di acqua e dalla corrosione e ad assicurare prestazioni costanti anche durante i frequenti cicli di lavaggio e sanificazione.

Pubblicato 13 agosto 2026

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:
Argomenti: Integrated Architecture Industria alimentare e delle bevande

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Beypiliç collabora alla soluzione di sicurezza per il nuovo stabilimento in Turchia
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: