Loading
Press Release | May 14, 2026

Rockwell Automation estende la soluzione EtherNet/IP In-cabinet con nuove funzionalità di controllo motore e connessioni di potenza

La nuova versione integra un numero ancora maggiore di componenti per il controllo motore, migliora la diagnostica e semplifica la progettazione dei quadri di controllo.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell EtherNet IP In cabinet Solution

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi nuove funzionalità della propria soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet, ampliando il supporto a ulteriori dispositivi per il controllo e la protezione dei motori. Questo aggiornamento consente alle aziende manifatturiere di collegare un numero ancora maggiore di componenti all'interno del quadro di controllo, di semplificare il cablaggio e di ottenere informazioni diagnostiche più approfondite, senza dover riprogettare l'architettura esistente.

Per aumentare la produttività e ridurre i tempi di fermo macchina, le aziende manifatturiere spesso si trovano a dover affrontare difficoltà legate a un accesso limitato ai dati e alla complessità delle installazioni dei quadri. La soluzione EtherNet/IP In-cabinet risolve queste problematiche ottimizzando la comunicazione tra i dispositivi all'interno del quadro, migliorando la disponibilità dei dati in tempo reale e semplificando l'installazione, l'espansione e la manutenzione nel tempo dei sistemi di controllo motori.

Questa nuova versione ampliata introduce un tap di alimentazione aggiuntiva ed estende la connettività EtherNet/IP a ulteriori componenti per il controllo motore, tra cui gli interruttori di protezione motore 140ME e i relè elettronici di protezione motore E100, tramite un modulo di comunicazione per contattori 100-E. Questi miglioramenti consentono alle aziende manifatturiere di realizzare quadri di controllo più intelligenti e connessi, migliorando al contempo le capacità diagnostiche e la visibilità complessiva del sistema.

"La soluzione EtherNet/IP In-cabinet continua a rivoluzionare il modo in cui i clienti progettano e installano i quadri di controllo" ha affermato Kelly Passineau, product manager di Rockwell Automation. "Grazie all'introduzione di un tap di alimentazione supplementare e della connettività per ulteriori componenti del quadro, offriamo ai produttori ancor più possibilità di ridurre i tempi di installazione, migliorare le capacità diagnostiche e realizzare sistemi intelligenti e data-driven, il tutto con una minore complessità".

I vantaggi principali di questa nuova soluzione includono:

  • Tap di alimentazione supplementare: contribuisce a mantenere prestazioni stabili anche con l'aumento dei dispositivi, riducendo la necessità di alimentatori sovradimensionati o di relè di interfaccia aggiuntivi e consentendo di realizzare architetture di controllo motore scalabili.
  • Funzionalità avanzate di controllo motore intelligente: estende la comunicazione EtherNet/IP agli interruttori di protezione motore 140ME e ai relè elettronici di protezione motore E100 tramite il modulo di comunicazione per contattori 100-E.
  • Installazione più rapida: in alcuni casi applicativi, è stato dimostrato che la soluzione EtherNet/IP In-cabinet riduce i tempi di cablaggio fino all'80% rispetto alle installazioni tradizionali cablate, se implementata secondo le linee guida raccomandate.
  • Ottimizzazione dello spazio: i componenti compatti consentono di integrare un maggior numero di dispositivi nello stesso spazio, contribuendo a ridurre le dimensioni complessive del quadro.
  • Migliore accesso ai dati: la comunicazione in tempo reale tra i dispositivi aumenta la produttività e supporta processi decisionali più intelligenti. Grazie alla connettività estesa a un maggior numero di componenti, gli utenti hanno accesso a più dati e informazioni.
  • Scalabilità: facilità di espansione e adattamento alle future esigenze di networking senza richiedere grandi riprogettazioni o cambiamenti infrastrutturali.

"La soluzione EtherNet/IP In-cabinet non è semplicemente un prodotto, ma un portafoglio in continua evoluzione, progettato per crescere insieme al vostro sistema", ha affermato Jimmy Alvarez, direttore portfolio and business management di Rockwell Automation. "Questa release rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di sviluppo, che prevede l'estensione del supporto a ulteriori componenti nel quadro, un accesso più approfondito ai dati e funzionalità diagnostiche sempre più evolute, volte a migliorare nel tempo visibilità e prestazioni. Man mano che le esigenze operative dei nostri clienti cambiano, la soluzione evolve con loro, offrendo un percorso flessibile e a lungo termine verso architetture in-cabinet più intelligenti e connesse".

Ulteriori informazioni sulla soluzione EtherNet/IP In-cabinet nel sito web di Rockwell.

Quali sono le novità dell'ultima versione della soluzione EtherNet/IP In-cabinet?
Questa versione introduce un tap di alimentazione supplementare ed espande la connettività a ulteriori dispositivi di controllo e protezione motore, inclusi gli interruttori di protezione motore 140ME e i relè elettronici di protezione motore E100.

A chi è destinata questa soluzione?
Questa gamma di prodotti è pensata per i costruttori di quadri elettrici, le aziende manifatturiere e gli OEM che intendono ottimizzare le reti industriali, semplificare il cablaggio all'interno dei quadri e ottenere migliori capacità diagnostiche dai quadri di controllo grazie a un maggior numero di dispositivi collegati.

In che modo questa soluzione aiuta le aziende manifatturiere?
La soluzione EtherNet/IP In-cabinet riduce i tempi e la complessità del cablaggio, migliora l'accesso ai dati in tempo reale e consente alle aziende manifatturiere di espandere i sistemi senza dover ricorrere a modifiche strutturali significative.

Pubblicato 14 maggio 2026

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.

Informazioni su Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation crede profondamente nel valore della collaborazione; noi facciamo la nostra parte offrendo un ampio ecosistema di partner globali con tecnologie leader di mercato, supporto e servizi superiori e un approccio integrato ed efficiente al business. Orientatevi al successo su scala internazionale utilizzando l'ampia gamma di tecnologie e servizi innovativi della nostra rete che nessun fornitore singolo può fornire da solo. Per saperne di più su come PartnerNetwork contribuisce a fornire il valore di The Connected Enterprise®, visitate il programma PartnerNetwork.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation estende la soluzione EtherNet/IP In-cabinet con nuove funzionalità di controllo motore e connessioni di potenza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: