Loading
Caso di studio | acque reflue
Recent ActivityRecent Activity

Lake Chelan Water District aumenta l’uptime

Control Systems NW aiuta il Lake Chelan Water District a ridurre i tempi di fermo aggiornando i loro sistemi di controllo ed elettrici obsoleti

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
gli ingegneri dei servizi sul campo esaminano i progetti vicino alle scatole elettriche -- sistemi di controllo nw

Clayton Anderson è un project manager di RH2 Engineering (RH2) e della sua controllata al 100% Control Systems NW (CSNW), specializzata nella progettazione dei sistemi di controllo e nell'integrazione. I tecnici elettricisti abilitati e gli specialisti dei sistemi di controllo delle due aziende servono insieme il settore delle acque reflue.

"Operiamo nel settore delle acque reflue da circa 45 anni", afferma Clayton. "Abbiamo fondato Control Systems NW per fornire apparecchiature, integrazione e servizi di avviamento principalmente basati sulle tecnologie Rockwell Automation".

CSNW è un membro della PartnerNetwork di Rockwell Automation e ha ottenuto la qualifica di Water Wastewater Industry Recognized Systems Integrator. Le aziende che ottengono questo riconoscimento sono leader del settore.

"Operando nel Pacifico nord-occidentale, dove l'acqua è così importante per l'economia, siamo diventati esperti di irrigazione, soprattutto nell'aggiornamento di apparecchiature obsolete", spiega Clayton.

Guarda il video

VIDEO
Aggiornamenti dei sistemi di controllo NW Control per Lake Chelan Water District

Control Systems NW aiuta il Lake Chelan Water District a ridurre i tempi di fermo aggiornando i suoi sistemi di controllo ed elettrici obsoleti.

clayton anderson project manager rh2 engineering

Clayton Anderson
Project Manager, RH2 Engineering

Problemi relativi al sistema di controllo e alle apparecchiature datate

Il Lake Chelan Reclamation District (il Distretto), cliente di lunga data di RH2, stava affrontando problemi con un sistema di controllo obsoleto e apparecchiature elettriche con oltre 40 anni di età. Con sede a Manson, Washington, il Distretto dispone di nove impianti di pompaggio.

"Avevano grossi problemi con il sistema di controllo. Ogni volta che si verificavano piccoli sbalzi di tensione, dovevano riavviare manualmente il sistema. Ci volevano circa 6–8 ore", spiega Clayton. "Questa è una zona con vigneti e alberi da frutto molto costosi, dove anche solo un paio d’ore senza acqua possono causare perdite di raccolto e di alberi molto costose".

Il team di Clayton ha aggiornato il sistema di controllo del Distretto con Rockwell Automation CompactLogix™ 5370 Controllers e una rete di comunicazione radio migliorata. Il team ha inoltre implementato un piano per evitare i riavvii manuali del sistema dopo uno sbalzo di tensione.

"Abbiamo utilizzato Studio 5000® per programmare la supervisione dell’intero sistema e riavviare le stazioni di pompaggio senza l’intervento dell’operatore", spiega Clayton. "Questo ha portato a una riduzione degli straordinari degli operatori e a una maggiore disponibilità per il cliente". Infatti, nei primi 2 anni dall’aggiornamento del sistema di controllo, gli straordinari del Distretto sono diminuiti fino al 25%.

L’aggiornamento di sistemi e apparecchiature offre numerosi vantaggi

Successivamente, il team ha aggiornato le apparecchiature elettriche obsolete con i CENTERLINE® Motor Control Centers a media tensione (1500) e a bassa tensione (2100) di Rockwell Automation.

"Siamo riusciti a pre-acquistare le apparecchiature tramite CNWS. Il pre-acquisto è un rischio che molti enti pubblici vogliono evitare, quindi cerchiamo di renderlo a rischio molto basso. Rockwell Automation ci ha davvero supportato", afferma Clayton. "Abbiamo potuto lavorare direttamente con la fabbrica per progettare e fornire le apparecchiature con una tempistica accelerata e collaborare con il distributore di zona di Rockwell per gestire i ricambi, assicurarci che le apparecchiature arrivassero puntuali e che tutto fosse senza intoppi".

Prima degli aggiornamenti, il personale doveva controllare gli impianti ogni giorno. Ora, gli impianti aggiornati richiedono solo un controllo settimanale. Il Distretto è stato anche in grado di riallocare i fondi per le operazioni e la manutenzione da questi impianti ad altri asset.

Inoltre, grazie alla possibilità di registrare e accedere ai dati di monitoraggio dell’energia, il team è stato in grado di individuare schemi di forti sbalzi di potenza e modalità di produzione che causavano problemi agli impianti. Grazie a queste informazioni, è stato possibile modificare il sistema di distribuzione delle utilities per migliorare ulteriormente le operazioni.   

Argomenti: Wastewater ControlLogix MCC a bassa tensione Centri controllo motori a media tensione Convertitori di frequenza Controllori programmabili
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Lake Chelan Water District aumenta l’uptime
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: