Loading
Caso di studio | industria alimentare
Recent ActivityRecent Activity

Orion offre una tecnologia di avvolgimento a pellicola estensibile di alta qualità

La linea di avvolgitori semiautomatici Orion Flex sfrutta il controllo di Rockwell Automation per migliorare la facilità d’uso e ridurre gli sprechi.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
macchina avvolgitrice automatica per pellicola estensibile di cipolle

Riepilogo

orion, una divisione di promach

Orion Packaging è leader nella tecnologia di avvolgimento industriale per uso gravoso. Fa parte di ProMach, una famiglia di marchi di soluzioni di imballaggio e lavorazione di alta qualità che servono i produttori dei settori alimentare, beverage, farmaceutico, dei prodotti per la casa e dei beni industriali. Orion è un membro del programma PartnerNetwork™ di Rockwell Automation. Pat Pownall è il direttore delle vendite di Orion Packaging.

Pat Pownall
Pat Pownall
Director of Sales, Orion Packaging
Connetti:
Sfida
  • Unitizzazione dei prodotti su pallet con avvolgimento in pellicola estensibile, massimizzando la sicurezza del prodotto e minimizzando l’uso e il costo dei materiali
  • Ricerca di una macchina facile da usare e da manutenere, che possa essere consegnata rapidamente

 

Soluzione
  • La linea Orion Flex di avvolgitori stretch di alta qualità utilizza il controllo Rockwell Automation per migliorare sia i tempi di consegna che l'usabilità.
Risultato
  • Prestazioni di avvolgimento uniformi e ripetibili
  • Meno casi di resi, ripalletizzazione e rispedizione delle merci
  • La macchina è costruita negli USA con i migliori tempi di consegna della categoria

Sfida

Una soluzione di trasporto flessibile

Nel mercato globale di oggi, i prodotti spesso percorrono lunghe distanze dal magazzino al punto vendita. La merce in transito è soggetta a molti rischi, come umidità, manipolazione brusca o stoccaggio improprio.

Per prevenire danni, la maggior parte delle aziende unitizza i propri prodotti posizionandoli su pallet e avvolgendoli con strati di pellicola di plastica. La pellicola estensibile, una sottile pellicola di plastica, mantiene il prodotto in posizione applicando tensione. La pellicola estensibile aiuta anche a proteggere i prodotti da polvere, acqua e altri potenziali contaminanti. E mentre più strati di pellicola estensibile possono proteggere meglio un pallet di prodotti (fino a un certo punto), l'utilizzo di più pellicola estensibile aumenta rapidamente i costi di spedizione e i rifiuti di plastica.

“Le spedizioni danneggiate in transito vengono restituite al mittente, dove devono essere ripalletizzate, riavvolte e rispedite”, afferma Pat Pownall, Direttore delle Vendite di Orion Packaging. “Questo può costare da USD 700 per pallet fino a oltre USD 5000 per pallet.”

Poiché la domanda per questa soluzione era in crescita, Orion Packaging aveva bisogno di un partner affidabile e costante per il sistema di controllo della sua linea di macchine di fascia alta. L'azienda ha deciso di integrare i controlli Rockwell Automation nella sua linea Flex di avvolgitori di pellicola estensibile di alta qualità.

Soluzione

Prestazioni efficaci e ripetibili

Per aiutare i clienti a controllare l'uso della pellicola estensibile, che è di gran lunga la parte più costosa del processo, le macchine della linea Flex sono progettate per avvolgere i pallet di prodotti in modo rapido ed efficiente, utilizzando la minor quantità possibile di pellicola estensibile:

  • Il carrello S-Carriage InstaThread per pre-stiro della pellicola pre-stira la pellicola fino al 260% prima dell'applicazione. Questo riduce notevolmente la quantità di pellicola necessaria, abbassando i costi e riducendo gli sprechi.

  • La tecnologia Orion RevoLogic™ utilizza il conteggio dei denti e fotoelettrici per il rilevamento dell'altezza del carico per applicare il numero preciso di avvolgimenti necessari a fissare il prodotto.

  • Il sistema di controllo, progettato in collaborazione con Rockwell Automation Configured Solutions Business (CSB), utilizza un PLC Micro850®, un azionamento PowerFlex® 525, un terminale grafico PanelView™ 800 e uno switch Ethernet Stratix®. Il sistema di controllo è facile da usare, configurare, manutenere e riparare. 

Il risultato? Una linea premium di avvolgitori di pellicola estensibile affidabili e facili da usare sia per gli operatori che per il personale di manutenzione.

"Se diciamo all'avvolgitore di pallet Flex di applicare tre avvolgimenti in alto e tre in basso, è esattamente quello che otterrai: tre avvolgimenti. Altre tecnologie leggono una posizione 'home', che applica tre avvolgimenti più un po' di eccesso", spiega Pat.

Questa coerenza si applica anche al pre-stiro. Secondo Pat, "L'avvolgitore fa lo stesso lavoro ogni volta che gli viene portato un pallet. Se si stira la pellicola a mano, si può ottenere un pre-stiro del 40% al mattino, e quando arriva il pomeriggio, si arriva a circa solo il 20% di pre-stiro. L'allungamento tramite macchina è più efficace e costante: ogni volta si ottiene un pre-stiro del 260%".

Risultato

Orion offre risparmi e li offre rapidamente

I clienti di Orion stanno attualmente risparmiando fino al 15% sui costi della pellicola grazie alla linea Orion Flex, insieme ad altre macchine per l'avvolgimento che utilizzano il carrello Orion S.

"Oltre ai risparmi sulla pellicola estensibile, i nostri clienti risparmiano anche sulla manodopera", afferma Pat. "L'approccio della macchina è efficiente e più efficace. Più pallet vengono avvolti nello stesso tempo e c'è meno lavoro di rifinitura per l'operatore".

Orion è in grado di consegnare rapidamente le macchine ai clienti dal proprio stabilimento di Alexandria, nel Minnesota. "Siamo orgogliosi di poter consegnare la maggior parte delle macchine in due–quattro settimane, a seconda della stagione", afferma Pat. "Con Rockwell Automation come Partner e fornitore, abbiamo una fornitura affidabile e costante di componenti e parti su cui possiamo contare", afferma Pat. "Il loro livello di servizio e supporto è di alto livello quando abbiamo progetti unici che richiedono programmazione o applicazioni personalizzate".

Pubblicato 5 settembre 2023

Argomenti: Industria alimentare e delle bevande Sensori e interruttori Interfaccia operatore Controllori programmabili
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Abbonati ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Orion offre una tecnologia di avvolgimento con pellicola estensibile di alta qualità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: