Loading
CASO DI STUDIO | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

La manutenzione predittiva trasforma l’industria mineraria di Shandong

Shandong Mining utilizza la tecnologia di manutenzione predittiva per ridurre significativamente i tempi e i costi della manutenzione programmata e ridurre i tassi e i tempi di guasto meccanico.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Primo piano di lingotti d'oro, illustrazione 3D di due lingotti d'oro disposti su uno strato regolare di lingotti da 1 kg 999.9 fine gold. Concetto di investimento in metalli preziosi, finanza, banking e ricchezza.

Nel settore minerario, la concorrenza è feroce e l'introduzione della tecnologia di manutenzione predittiva può migliorare efficacemente la competitività delle imprese.

La perdita di asset critici può essere devastante, soprattutto nel settore minerario. La perdita può causare tempi di fermo non pianificati che possono costare miliardi di USD all'anno. Per essere più proattive nella prevenzione di questi eventi, le organizzazioni industriali e le aziende minerarie stanno iniziando a programmare i tempi di fermo utilizzando tecnologie avanzate e la manutenzione predittiva.

Con la manutenzione predittiva, gli asset critici vengono monitorati e i dati provenienti da tecnologie connesse, come sensori, sistemi di controllo e macchine intelligenti, vengono analizzati. Sfruttando tecnologie come FactoryTalk® Analytics™ e applicando la tecnologia di machine learning, i tecnici possono identificare le operazioni normali e costruire modelli di dati per aiutare a prevedere, monitorare e mitigare i guasti o i problemi futuri come parte di una strategia di manutenzione preventiva.

L'utilizzo di una soluzione di analisi prescrittiva aiuta i clienti a raggiungere risultati aziendali come il miglioramento dell'efficienza globale delle apparecchiature (OEE), la riduzione dei tempi di fermo e il miglioramento della qualità o dei processi.

Logo dei premi Smart Industry IIoT Pioneer Transformational Leadership Awards

"Con la manutenzione predittiva, gli asset critici vengono monitorati e i dati delle tecnologie connesse vengono analizzati."


Informazioni su Shandong Mining

Shandong Mining gestisce una catena industriale completa che va dall'esplorazione, all'estrazione, alla lavorazione, alla raffinazione e alla vendita di prodotti d'oro, oltre che alla ricerca e allo sviluppo scientifico e tecnologico correlati. Per dare un'idea delle dimensioni e dell'ambito, insieme a Barrick Gold Corporation, Shandong Mining gestisce la miniera d'oro Veladero, la più grande miniera d'oro in Argentina e la seconda più grande in Sud America.

Shandong Mining ha costruito un centro dati della piattaforma cloud di controllo intelligente Industrial Internet of Things (IIoT) nell'Optical Valley Software Park, distretto di Huangdao, città di Qingdao, provincia di Shandong.

Attraverso questo centro, Shandong Mining voleva unificare hardware, software, rete e altre risorse utilizzando cloud computing, big data e tecnologie mobili. Il sistema avrebbe gestito i dati operativi delle apparecchiature del trasportatore a nastro, i dati delle informazioni dei clienti e avrebbe fornito una gestione completa delle apparecchiature.

Per questo progetto, Shandong Mining si è concentrata sul funzionamento del trasportatore a nastro.

Trasformazione digitale: il momento è adesso

Come altri settori ciclici, l'industria mineraria è guidata da una crescita economica globale costante e dai fondamentali di mercato, oltre che da una domanda crescente di materiali per supportare le nuove tecnologie.

Il settore deve ancora affrontare importanti sfide operative, tra cui l'efficienza dei processi e il controllo dei costi, in particolare per quanto riguarda la manutenzione delle apparecchiature.   

Le aziende minerarie si sono scontrate con queste stesse sfide per decenni, ma la possibilità di affrontarle si è ampliata con l'aggiunta di una nuova variabile:trasformazione digitale.

La trasformazione digitale offre un'importante opportunità per affrontare alcune delle maggiori sfide del settore minerario. Il World Economic Forum prevede che le iniziative di trasformazione digitale genereranno un valore di oltre USD 320.000.000.000,00 dal 2016 al 2025.

Con la maturità dell'IoT e della tecnologia dei big data, Shandong Mining ha deciso che era arrivato il momento di investire nella trasformazione digitale. L'obiettivo: migliorare il monitoraggio in tempo reale delle apparecchiature, comprese vibrazioni, temperatura, pressione e rumore.

Soprattutto in grandi settori come quello minerario, petrolifero e del gas, il tempo di disponibilità degli asset critici è fondamentale. Ciò include anche le macchine critiche nelle operazioni di produzione continua. L'utilizzo della manutenzione preventiva offre ai clienti la possibilità di monitorare le previsioni e analizzare i dettagli senza dover costruire i propri modelli di dati o progettare le proprie soluzioni.

Il team si è anche concentrato sull'analisi dei dati, sulla previsione dei guasti delle apparecchiature e su ulteriori opzioni per servizio remoto e la risoluzione dei problemi per rendere la manutenzione più intelligente e affidabile, riducendo al contempo i costi.


"Con la maturità dell'IoT e della tecnologia dei big data, Shandong Mining ha deciso che ora era il momento di investire nella trasformazione digitale."


Risultati

Nonostante gli investimenti nella produzione intelligente stiano crescendo di miliardi, molte aziende si rendono conto di non avere la leadership, l’infrastruttura e le competenze dei lavoratori necessarie per implementare con successo progetti di trasformazione digitale. Il problema non è isolato alle industrie pesanti: uno studio di Gartner ha mostrato che, in tutti i segmenti di mercato, l’85% dei progetti di big data fallisce.

Abilitare iniziative di successo nel settore minerario richiede la capacità di sfruttare efficacemente i dati e poi condividerli con tutti coloro che hanno bisogno di vedere sia le informazioni storiche sia quelle in tempo reale per prevedere e contribuire a prevenire i tempi di fermo.


"Il valore della trasformazione digitale per Shandong Mining è innegabile."


Il sistema di manutenzione di Shandong Mining è controllato in modo intelligente e l’effetto previsto di funzionamento e manutenzione può far risparmiare il 12 % dei costi di manutenzione programmata e il 30 % dei costi di manutenzione, ridurre del 50 % il tempo di guasto meccanico e del 70 % il tasso di guasto.

Il valore della trasformazione digitale per Shandong Mining è innegabile. Utilizzando questa esperienza come linea guida, le aziende minerarie che intraprendono iniziative simili dovrebbero essere intenzionali e ben pianificate nel loro approccio, definendo la strategia e la roadmap, e considerare la trasformazione digitale come un viaggio e non una destinazione.

Pubblicato 13 luglio 2022

Argomenti: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Trasformazione digitale Supporto e manutenzione industriale FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk Analytics
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left La manutenzione predittiva trasforma l’industria mineraria di Shandong
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: