Loading
CASO DI STUDIO

Il nuovo processo di DST per le proteine vegetali crea alternative alla carne ottimizzate utilizzando motori servo di precisione

Microdosaggio preciso e monitoraggio dell'energia integrato sono alla base di una tecnologia rivoluzionaria ad alto taglio per la produzione di sostituti della carne.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Aprire una lattina di tonno
Logo DST

DST sviluppa e produce la prossima generazione di sostituti della carne e del pesce a base vegetale. La sua tecnologia brevettata e innovativa è il successore rivoluzionario delle tecniche di produzione esistenti, offrendo prestazioni superiori in termini di flessibilità e scalabilità. L'aggiunta di molteplici ingredienti come proteine, oli, grassi e aromi durante il processo di testurizzazione consente a DST di produrre prodotti a base vegetale a fibre lunghe rivoluzionari.

Sfida

  • La nuova soluzione di DST per la lavorazione delle proteine vegetali richiede livelli di precisione estremamente elevati per il microdosaggio, al fine di garantire ripetibilità, uniformità e qualità
Soluzione

È stata installata una soluzione Rockwell Automation che include:

  • Servomotori Allen-Bradley® Kinetix®
  • Unità di monitoraggio dell'energia PowerMonitor™ 5000
  • Controllori di sicurezza Allen-Bradley® GuardLogix®
  • Convertitori di frequenza a velocità variabile Allen-Bradley PowerFlex 527
  • Software di progettazione Studio 5000®
Risultato

  • Precisione entro 1 %
  • Monitoraggio preciso dell'energia, con feedback nei parametri di processo
  • Installazione più rapida e quindi tempi di commercializzazione più brevi

Il consumo di prodotti a base di proteine vegetali, compresi quelli formulati come sostituti della carne, sta registrando una crescita significativa. Parte di ciò è attribuibile ai ben documentati benefici per la salute, come l'apporto aggiuntivo di fibre, vitamine e nutrienti, ma anche al fatto che una dieta a base vegetale contiene meno calorie e meno grassi.

Dal punto di vista sociale, il consumo di acqua è inferiore e serve meno terra, aumentando l'efficienza. Anche le emissioni di gas serra tendono a essere inferiori, rafforzando le credenziali di sostenibilità.

Tuttavia, nonostante tutti i vantaggi di una dieta a base vegetale, per i produttori alimentari è difficile imitare fedelmente le texture e i sapori dei prodotti a base di carne che stanno sostituendo, il che, a sua volta, non riesce a convincere i consumatori tradizionali di carne a effettuare il cambiamento.

È in questo senso che Dutch Structuring Technology (DST) sta dettando il passo, come un importante innovatore dello status quo.

Con sede a Wageningen, nei Paesi Bassi, DST è stata fondata per commercializzare sostituti della carne e del pesce a base vegetale a fibre lunghe di nuova generazione, utilizzando nuove tecnologie e tecniche di produzione progettate per superare i processi esistenti in termini di sapore, flessibilità e scalabilità.

Sfida

Molti degli approcci attualmente utilizzati per la lavorazione e la modifica delle proteine vegetali si basano su tecnologie di estrusione più vecchie e ad alta intensità termica, che non sono state sviluppate originariamente per questo tipo di ingredienti. Di conseguenza, molti dei principali produttori di sostituti della carne sono alla ricerca della prossima grande innovazione.

L’estrusione presenta diversi svantaggi, tra cui fluttuazioni della qualità dovute a variazioni delle macchine e dei parametri, elevato consumo di energia che si aggiunge ai costi del prodotto finale e degradazione degli ingredienti a causa delle alte pressioni e temperature utilizzate. In alcuni casi, vengono aggiunti polisaccaridi e antiossidanti per contrastare eventuali cambiamenti di sapore.

Per competere ad armi pari, le nuove tecnologie e i prodotti risultanti devono non solo creare e mostrare texture e sapori che imitano più da vicino i prodotti a base di carne che sostituiscono, ma devono farlo a un prezzo/costo che li renda più competitivi.

Inoltre, per creare una consistenza ripetibile e più ampiamente accettabile e una familiarità, i processi richiedono un controllo e un monitoraggio eccezionalmente rigorosi per contribuire a garantire che le fluttuazioni della qualità non rendano i consumatori meno inclini a passare alle alternative vegetali.

Soluzione

Il nuovo processo SHEARTEX di DST è l'innovazione che i produttori di alimenti stavano cercando, offrendo prodotti con una consistenza più simile a quella della carne vera.

Sviluppato in collaborazione con lo specialista olandese dei sistemi di miscelazione Sobatech, e supportato da Routeco Netherlands, un distributore autorizzato Rockwell Automation partner, la tecnologia SHEARTEX non solo amplierà il mercato in termini di possibilità di texture/sostituzione, ma ridurrà anche i costi a un livello paragonabile a quello delle proteine animali attuali, in parte grazie al fatto che utilizza tre volte meno energia rispetto al processo di estrusione ad alta umidità (HMEC).

"Utilizzando un controllo di precisione, SHEARTEX può creare prodotti con fibre che presentano lunghezze e resistenze particolari, in modo da poter corrispondere più da vicino ai prodotti di carne animale specifici che sostituiscono", spiega Julian Lekner, co-fondatore di DST. "Inoltre, grassi, emulsioni e altri ingredienti umidi, così come ingredienti secchi, come aromi e colori, possono essere aggiunti durante la fase di lavorazione in modo che formino una parte intrinseca della proteina testurizzata, eliminando la necessità delle fasi di post-lavorazione richieste in altri metodi di produzione".

"SHEARTEX è un processo continuo", spiega Clint op den Buijsch, sales engineer di Routeco Netherlands. "Anche se questo significa che DST può creare un'alternativa alla carne più realistica in termini di consistenza e sapore, richiede un controllo molto preciso della miscelazione e del microdosaggio, motivo per cui Sobatech e DST hanno optato per una soluzione basata su servomotori Allen-Bradley® Kinetix®.”

I servomotori fanno parte di una suite di tecnologie di controllo e monitoraggio strettamente integrata fornita da Routeco, che include un'unità di monitoraggio dell'energia PowerMonitor™ 5000, controllori di sicurezza Allen-Bradley® GuardLogix®, convertitori di frequenza a velocità variabile Allen-Bradley PowerFlex 527 e Studio 5000® software di progettazione.

Risultato

«La nostra SHEARTEX produce prodotti proteici di alta qualità – con texture che vanno dal salmone al manzo essiccato – a 1000 kg all'ora, utilizzando molta meno energia rispetto ai processi esistenti», spiega Lekner. «Questo non solo significa che siamo in grado di mettere una più ampia varietà di carne vegetale sulla tavola di tutti, ma anche che il costo dei nostri prodotti sarà vicino a quello della carne animale attuale».

Op den Buijsch aggiunge: «Il microdosaggio degli ingredienti nel processo continuo può essere ottenuto solo con i servomotori, poiché è fondamentale mantenere il peso della tara dell'imbuto di dosaggio il più basso possibile. Gli imbuti di dosaggio controllati da servo devono raggiungere una precisione di dosaggio entro 1% quando dispensano micropolveri che possono essere costose e dal sapore forte».

«Un altro aspetto critico del processo DST è la quantità di energia meccanica applicata per ottenere la texture desiderata», spiega Geneviève Lekner, amministratore delegato di Sobatech, «e questo valore energetico ha una correlazione con la qualità del prodotto finale. Le soluzioni di monitoraggio dell'energia di Rockwell sono particolarmente adatte per acquisire e analizzare questi dati critici, fornendo preziose informazioni che consentono l'ottimizzazione e il controllo dei processi produttivi».

Guardando al quadro generale, la soluzione strettamente integrata di Rockwell aiuta anche Sobatech a ridurre il time to market. La riduzione del cablaggio dalla topologia di rete ad anello a livello di dispositivi (DLR) e la funzionalità Safe Torque Off integrata dei PowerFlex, si traducono in una fase di installazione più rapida, con un risparmio fino al 50% del tempo totale.

Pubblicato 2 aprile 2025

Argomenti: Optimize Production Integrated Architecture Soluzioni di processo Production Automation Controllo e automazione industriale Production Operations Management Industria alimentare e delle bevande Convertitori di frequenza Monitoraggio dell’energia Controllo motore
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Il microdosaggio servoazionato è fondamentale per la produzione di sostituti della carne
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: