Potrebbero interessarvi anche
PBS Biotech è un'azienda biotecnologica dedicata all’avanzamento della produzione di terapie cellulari di nuova generazione attraverso innovative tecnologie di bioreattori. La sua piattaforma di bioreattori Vertical-Wheel® brevettata offre un miscelamento delicato a bassa sollecitazione con prestazioni scalabili per supportare lo sviluppo dei processi, la produzione clinica e la produzione commerciale. PBS Biotech collabora con le principali aziende biotecnologiche, CDMO e istituzioni accademiche di tutto il mondo per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di terapie cellulari che cambiano la vita.
- I workflow industriali sono rimasti lenti a causa di sistemi a basso throughput
- Gli sviluppatori hanno faticato a scalare i risultati di laboratorio alla produzione commerciale
- I processi manuali hanno aumentato la variabilità in ambienti di controllo non standardizzati
- I sistemi proprietari hanno limitato l’implementazione globale e la standardizzazione scalabile
- PlantPAx® con Rockwell Automation Library of Process Objects e il software FactoryTalk® hanno fornito un controllo preciso e ripetibile dei parametri di processo chiave
- L'automazione ha ridotto la variabilità del processo e garantito un'esecuzione uniforme
- La piattaforma di automazione standardizzata ha semplificato l'integrazione in tutti gli ambienti di produzione
- L'architettura connessa ha consentito la continuità dallo sviluppo alla produzione
- Tempi di ottenimento dei risultati accelerati grazie alla sperimentazione parallela
- Riduzione del rischio di scale-up e creazione di un percorso verso la produzione commerciale
- Supporto anticipato alle decisioni di produzione basate sui dati
- Semplificazione dell’implementazione globale con automazione standardizzata
PBS Biotech ha riconosciuto che i suoi clienti sono sottoposti a una crescente pressione per accelerare lo sviluppo dei processi di terapia cellulare, garantendo al contempo scalabilità, riproducibilità e prontezza normativa. Nel settore, workflow iterativi a basso rendimento rallentano i progressi, mentre le sfide nella traduzione dei risultati su scala di laboratorio alla produzione commerciale introducono rischi.
I processi manuali e gli ambienti non standardizzati generano variabilità e continuità limitata dalla ricerca e sviluppo alla produzione. Inoltre, la dipendenza da sistemi proprietari o basati su PC limita l’implementazione globale, contribuendo a tempi prolungati, costi aumentati e maggiori rischi man mano che le terapie si avvicinano alla commercializzazione.
Per aiutare i suoi clienti a superare queste barriere, PBS Biotech ha collaborato con Rockwell Automation per integrare l’automazione standardizzata e riconosciuta a livello globale nella sua piattaforma MiniPRO. PBS e Rockwell sono inizialmente entrate in contatto attraverso la loro partecipazione all’Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI), dove gli sforzi di collaborazione si concentrano sull’avanzamento dell’automazione per la produzione su larga scala di terapie cellulari e geniche.
PBS Biotech ha progettato il sistema di bioreattori PBS MiniPRO™ Vertical-Wheel® per portare il rigore industriale nello sviluppo dei processi in fase iniziale. “MiniPRO è un sistema di bioreattori chiuso e automatizzato che comprende fino a 24 bioreattori controllati in modo indipendente, consentendo agli utenti di eseguire rapidamente studi complessi di sviluppo dei processi su piccola scala”, ha dichiarato Sharon Harvey, Director of Product Management and Strategy, PBS Biotech. “Offre ai team di sviluppo prodotto la possibilità di effettuare la valutazione di più condizioni contemporaneamente, accelerando l’ottimizzazione dei processi e aiutando a identificare più rapidamente le condizioni di produzione ottimali.”
La piattaforma utilizza PlantPAx® con Rockwell Automation Library of Process Objects e FactoryTalk® per fornire una regolazione in tempo reale e strettamente gestita delle condizioni di processo chiave all’interno di un ambiente di automazione scalabile. La soluzione pronta per la configurazione, che sfrutta l’approccio di Rockwell Automation alla qualità all’interno del processo di sviluppo prodotto, ha permesso a PBS di ridurre al minimo la variabilità e il rischio con l’implementazione e di ridurre i tempi di avvio e validazione. “Quando abbiamo progettato MiniPRO, volevamo offrire agli sviluppatori qualcosa di più di un semplice bioreattore da banco”, ha dichiarato Harvey. “Volevamo una piattaforma di automazione che consentisse agli utenti di utilizzarla non solo per lo sviluppo dei processi, ma anche per la produzione.”
Il controllo indipendente dei bioreattori consente la valutazione simultanea di più condizioni, accelerando il rendimento sperimentale senza sacrificare la fedeltà del controllo. I workflow strutturati standardizzano l’esecuzione tra le diverse prove, riducendo la variabilità introdotta durante le fasi iniziali di sviluppo. L’architettura è conforme agli standard industriali più diffusi, facilitando l’integrazione nelle strutture esistenti.
“MiniPRO funge da modello predittivo di riduzione in scala dei nostri bioreattori Vertical-Wheel di dimensioni maggiori”, ha dichiarato Harvey. “Abbiamo dimostrato che le prestazioni complessive del processo rimangono coerenti con i nostri bioreattori di scala più grande. Questo è fondamentale perché consente agli sviluppatori di generare dati rilevanti per la scala di produzione, ma in un formato molto più piccolo ed economico.”
MiniPRO aiuta a garantire la continuità delle informazioni di processo durante lo sviluppo della terapia cellulare, supportando una transizione più coerente dallo sviluppo alla produzione commerciale.
La piattaforma MiniPRO™ accelera lo sviluppo della terapia cellulare portando il controllo del processo a sistema chiuso nella fase di sviluppo iniziale. L’esecuzione standardizzata migliora l’affidabilità del processo riducendo al contempo la variabilità e il rischio tra i cicli.
“Le tecnologie Rockwell ci permettono di fornire un controllo di livello industriale dei parametri critici del processo, così che gli utenti generino dati di processo di alta qualità in un ambiente che assomiglia alla produzione commerciale”, ha dichiarato Harvey. “Questo è davvero vantaggioso perché gli sviluppatori sono in grado di introdurre questo durante la fase di sviluppo del prodotto e poi di evolvere verso la produzione clinica e commerciale con la storia e il controllo.”
ARMI è stata una delle prime ad adottare il PBS MiniPRO. “In genere non si vede questo tipo di controllo in un sistema piccolo come il MiniPRO”, ha dichiarato Tom Bollenbach, Chief Technology Officer di ARMI. “Con la nostra prima linea di produzione integrata, la nostra sfida più grande era far sì che il sistema di controllo dei processi passasse in modo sequenziale tra i sottosistemi. Poiché il MiniPRO ha i controlli Rockwell, l’integrazione del sistema è semplificata. Quando parliamo con il sistema di supervisione che gestisce i passaggi, è molto facile farli comunicare tra loro. Questo ci permette di costruire linee di produzione più grandi.”
Con il progredire dei programmi di sviluppo della terapia cellulare, un maggiore allineamento tra i risultati dello sviluppo e i requisiti di produzione riduce al minimo i rischi durante la fase di scale-up. L’adozione è ulteriormente supportata dalla compatibilità con ambienti di automazione ampiamente utilizzati, mentre le prestazioni costanti su tutte le scale consentono un trasferimento più prevedibile negli ambienti di produzione GMP.
“Sapevamo fin dall’inizio che Rockwell è un leader globale riconosciuto nell’automazione e molti dei nostri clienti utilizzano già le tecnologie Rockwell nelle loro operazioni di produzione”, ha dichiarato Harvey.
"Sfruttando una piattaforma di automazione già ampiamente utilizzata, gli utenti possono adottare MiniPRO con fiducia. La collaborazione con Rockwell supporta la nostra visione di creare un ecosistema digitale più connesso in cui i dati di processo generati durante lo sviluppo supportano in ultima analisi le future attività di produzione e di scale-up."
Pubblicato 29 settembre 2026