Guardando al futuro, Samson Machinery sta allineando la trasformazione digitale con strategie net-zero di carbonio in linea con gli standard e le normative internazionali.
Samson Machinery, fondata nel 1975, è un'azienda leader nella produzione di macchine per la costruzione di pneumatici a Taiwan. Samson è specializzata in macchine altamente personalizzate per la costruzione di pneumatici e supporta i produttori internazionali nella produzione di pneumatici di alta qualità per marchi di primo piano come Goodyear, Pirelli, Maxxis, Apollo e MRF. Negli ultimi anni, Samson Machinery ha perseguito attivamente la trasformazione digitale e si attiene ai suoi valori fondamentali di integrità, perseveranza e alta qualità. Samson Machinery continua a innovare e a migliorare i propri servizi per rafforzare la competitività sul mercato. Samson Machinery è Gold OEM Partner nell'ambito della Rockwell Automation PartnerNetwork™.
- Elevata concorrenza nel mercato delle macchine standardizzate e prodotte in serie
- Elevata domanda da parte dei clienti finali di approfondimenti sui dati delle macchine
- Carenza di manodopera nel settore delle macchine
- Riduzione dei tempi di fermo del 20 %, con un notevole miglioramento dell'efficienza produttiva
- Informazioni visualizzate in tempo reale con capacità di raccolta dati
- Integrazione tra diversi sistemi operativi, che migliora l'efficienza di integrazione dei clienti finali
- Miglioramento della sicurezza delle macchine e degli operatori in prima linea
In un mercato globale altamente competitivo per macchine standardizzate e prodotte in massa, i produttori stanno sviluppando attivamente soluzioni personalizzate per differenziarsi. Tuttavia, l'industria delle macchine ha dovuto affrontare una carenza di manodopera, che ha limitato la produzione in fabbrica e le capacità di R&S. Queste sfide a livello di settore hanno un impatto diretto su Samson Machinery, influenzando le priorità e le pressioni che deve affrontare.
Per Samson Machinery, perseguire la trasformazione digitale, aumentare la trasparenza dei dati di produzione e ottimizzare ulteriormente la flessibilità della produzione e l'efficienza delle macchine sono diventati elementi fondamentali per essere competitivi e avere successo a livello globale.
Per soddisfare le diverse esigenze di produzione, Samson Machinery si è rivolta a varie soluzioni di Rockwell Automation:
- Il software Studio 5000® Design consente una progettazione intuitiva dell'hardware in ambienti virtuali, collegando e integrando in modo efficace controllori, servoazionamenti e altre soluzioni. Inoltre, integrando i moduli Ethernet/IP, l'hardware acquisisce la connettività di rete.
- FactoryTalk® Optix™, integrato con i sensori delle macchine, acquisisce dati contestualizzati e visualizza il monitoraggio in tempo reale dei processi produttivi attraverso un'unica interfaccia. Inoltre, collegandosi ad applicazioni cloud di terze parti, gli operatori possono monitorare da remoto, condurre analisi approfondite e ottimizzare le operazioni di produzione.
- Il sistema di controllo PLC dual-core separa i circuiti di sicurezza e produzione per funzionare in modo indipendente. Quando viene rilevata un'anomalia, il sistema può intervenire immediatamente e arrestare automaticamente le operazioni, creando un ambiente di produzione più sicuro ed efficiente.
"Oltre alle soluzioni hardware e software, ci affidiamo anche ai servizi di consulenza per l'industria OEM per affrontare le sfide incontrate durante l'implementazione iniziale, come R&S, manodopera e pianificazione della fabbrica. Questo assicura un'integrazione nei sistemi esistenti, accelerando il processo di trasformazione", ha dichiarato Kevin Lin, responsabile tecnico R&S di Samson Machinery.
Con questi strumenti, Samson Machinery ha sfruttato la tecnologia digitale e un sistema di controllo dual-core per trasformare le informazioni ricavate dai dati in risultati concreti di efficienza della linea di produzione, riducendo i tempi di fermo del 20 %.
L'elevata compatibilità delle macchine con diversi sistemi ha ridotto notevolmente la barriera all'integrazione, migliorando al contempo la sicurezza della linea di produzione. Questo approccio completo rafforza la resilienza operativa e le capacità decisionali.
"Con l'integrazione degli strumenti digitali di Rockwell Automation, abbiamo migliorato le capacità di applicazione dei dati, migliorando la sicurezza e la stabilità dei prodotti. Di conseguenza, Samson è stata in grado di trasformare continuamente la sua industria ad alta intensità di manodopera verso la produzione automatizzata e di entrare con successo tra i primi tre mercati mondiali dell'industria degli pneumatici", ha dichiarato Lin.
Pubblicato 23 giugno 2025
Potrebbero interessarti anche