“Questo ci mette saldamente sulla strada per raggiungere il nostro obiettivo di 4000 t all'anno e le discussioni sono già ben avviate per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali recuperati, così come i piani per espandere ulteriormente la tecnologia.”
The Royal Mint è la più antica azienda del Regno Unito. Con un'etica della sostenibilità contemporanea al centro di una strategia a lungo termine, ha investito, migliorato e ampliato una tecnologia molto promettente utilizzata per il ripristino di metalli preziosi e altri materiali dai rifiuti elettronici.
Secondo Statista, i rifiuti elettronici sono uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita al mondo. Con 62 milioni di tonnellate generate nel 2022, il volume di materiale elettronico scartato è quasi raddoppiato rispetto al 2010. Con la previsione che la produzione di rifiuti elettronici supererà 80 milioni di tonnellate entro il 2030, è fondamentale migliorare le infrastrutture di riciclo e ripristino.
Una società che si è posta l'obiettivo di contribuire a questo offset è The Royal Mint, la più antica azienda del Regno Unito. Con un'etica della sostenibilità contemporanea al centro di una strategia a lungo termine, ha investito, migliorato e ampliato una tecnologia molto promettente utilizzata per il ripristino dei metalli preziosi e di altri materiali dai rifiuti elettronici.
Una nuova soluzione per il ripristino dei metalli preziosi ha mostrato un enorme potenziale, ma solo se fosse stata sviluppata, scalata e messa a punto per raggiungere volumi commerciali.
È stata installata una soluzione Rockwell Automation, che includeva:
- PlantPAx® Distributed Control System (DCS)workstation operatore (OWS), workstation ingegnere (EWS)
- Lavori di infrastruttura più ampi
- L'oro è stato estratto nella prima fase
- 500 t di rifiuti elettronici già lavorate, superando l'obiettivo di 400 t per l'anno fiscale 24/25
- L'impianto ha dimostrato il suo potenziale commerciale e sarà ora implementato in altre sedi
All'inizio del progetto, la tecnologia di estrazione, sviluppata dall'azienda canadese Excir, esisteva solo in forma di prototipo, quindi richiedeva un ulteriore sviluppo e un significativo aumento di scala per raggiungere l'obiettivo della Royal Mint di 4000 t all'anno. Questi ostacoli tecnologici e di processo sono stati aggravati da una pianificazione e da investimenti strettamente controllati.
“Non sarebbe mai stato un progetto semplice”, spiega Phil Hadfield, amministratore delegato di Rockwell Automation UK. “Sapevamo che c'erano molte sfide, alcune delle quali non potevamo influenzare, ma sapevamo che il nostro team tecnico di processo altamente esperto e la nostra famiglia di tecnologie strettamente integrate avrebbero portato il processo di estrazione sotto un controllo più rigoroso e, una volta stabilito, un'ulteriore evoluzione e un'eventuale espansione sarebbero state un po' più semplici.”
Nella nuova Precious Metal Recovery della Royal Mint, le schede vengono alimentate tramite un nastro trasportatore in un reattore e il fango risultante viene quindi sottoposto a segregazione, smistamento e filtraggio utilizzando processi chimici specializzati per estrarre oro fuso e altri metalli preziosi dai materiali misti, in un processo di precipitazione strettamente controllato.
La chimica esclusiva estrae il 99% dell’oro dai rifiuti elettronici e, cosa importante, questo processo avviene a temperatura ambiente, anziché con la fusione ad alta temperatura.
E non si tratta solo di metalli preziosi. Ogni parte di una scheda a circuito stampato può essere contabilizzata, persino il sottoprodotto in fibra di vetro viene “de-bromurato” – ovvero il bromuro pericoloso viene rimosso – come parte integrante dell’economia circolare della Zecca e dei relativi piani net-zero.
Il team Lifecycle Services di Rockwell Automation ha fornito una soluzione completa di controllo dei processi basata sul suo PlantPAx® DCS che consente l’integrazione dalla strumentazione di campo fino alla sala riunioni, con report contestualizzati che forniscono informazioni utili per guidare azioni di ottimizzazione della produzione.
Il PlantPAx DCS viene utilizzato a livello globale per aiutare le aziende a prendere decisioni di controllo dei processi migliori e più rapide, consentendo loro di reagire più velocemente non solo alle variabili di processo locali, ma anche alle specifiche in evoluzione, spesso dettate dalle richieste dei clienti.
PlantPAx si è rivelato ideale per questo progetto grazie alla sua capacità di scalare in linea con la crescita e l’evoluzione del processo. Inoltre, collega le diverse apparecchiature dell’impianto complesso e le controlla in un unico luogo, utilizzando un’interfaccia familiare agli ingegneri della Mint, che collaborano con Rockwell Automation da oltre 20 anni.
“L’architettura del sistema consente a diversi fornitori di produrre diverse parti dell’impianto e poi di collegarle facilmente tra loro per fornire un unico controllo dell’infrastruttura a livello di impianto quando è in funzione”, ha affermato Hadfield. “Ciò elimina i diversi sistemi di controllo che spesso si hanno in progetti come questo e fornisce miglioramenti dell’ottimizzazione, come accessi comuni, gestione delle modifiche, gestione degli allarmi, registrazione dei dati e altro ancora, visibili in tutto l’impianto, e questo aiuta a ridurre il costo totale di proprietà.”
Nonostante tutte le incertezze iniziali e le molteplici variabili di processo, gli ingegneri di tutte le parti sono rimasti entusiasti quando il sistema ha prodotto oro al primo colpo, su larga scala e senza alcun riscontro da una fase pilota intermedia.
Secondo Tony Baker, direttore dell’innovazione della produzione presso The Royal Mint: “Dopo tante sfide iniziali, siamo lieti che tutto stia andando secondo i piani. Infatti, abbiamo già superato il nostro obiettivo di 400 t per il 2024/25, raggiungendo 500 t all’inizio di quest’anno.
“Stiamo ancora perfezionando i processi e ottimizzando i parametri, ma stiamo ottenendo una segregazione dei materiali davvero buona insieme a processi pre, paralleli e post più efficienti. Il successo del progetto è stato dovuto a una combinazione di diversi fattori, aiutati dal modo in cui tutti hanno lavorato insieme per affrontare le sfide.
Pubblicato 27 novembre 2024
Potrebbero interessarti anche