Potrebbero interessarvi anche
Promation è un'azienda di automazione e robotica con competenze specifiche nelle scienze della vita, inclusi radiofarmaci e isotopi medici. L'azienda sviluppa e integra soluzioni di automazione avanzate che aiutano i produttori ad affrontare sfide complesse nella produzione tramite ingegneria, robotica, integrazione di sistemi e tecnologie digitali. Servendo settori industriali altamente regolamentati, Promation collabora strettamente con i clienti per offrire soluzioni su misura che migliorano la produttività, aumentano la qualità, rafforzano la sicurezza dei lavoratori e supportano operazioni scalabili. Il crescente focus sulla produzione di radiofarmaci riflette la necessità del settore di approcci abilitati dall'automazione in grado di supportare la commercializzazione, la tracciabilità e l'efficienza operativa.
- Supporto alla produzione di radiofarmaci mentre le nuove terapie si avvicinano alla commercializzazione
- Aumento della produzione mantenendo sicurezza, qualità e tracciabilità
- Collegamento di produzione, qualità, magazzino ricambi e logistica in tutto il ciclo di vita della produzione
- Controllo di sicurezza CompactLogix® Controllo del movimento e sistemi servo Kinetix® (Unified Robot Control)
- FactoryTalk® Optix™ HMIFactoryTalk® PharmaSuite® MES
- Software digital twin Emulate3D®
- Soluzioni integrate di sicurezza, I/O, rilevamento e informatica industriale
- Modellazione di un approccio digitale connesso alla produzione di radiofarmaci
- Unificazione dei workflow di produzione, qualità, magazzino ricambi e logistica
- Maggiore tracciabilità e visibilità operativa
- Accelerazione dello sviluppo e della validazione tramite digital twin
- Semplificazione dell’integrazione di automazione e automazione robotica
Promation ha collaborato con Rockwell per sviluppare una piattaforma di produzione radiofarmaceutica connessa che integra automazione, automazione robotica, MES e tecnologie digital twin. Progettata come piattaforma di dimostrazione tecnologica, la soluzione mostra come le tecnologie digitali possano collegare i processi produttivi con i sistemi aziendali, supportando al contempo i requisiti operativi e normativi in continua evoluzione del settore.
La produzione di radiofarmaci sta entrando in un periodo di rapida crescita. Sebbene oggi solo poche terapie siano approvate a livello commerciale, centinaia di altre stanno avanzando attraverso studi clinici e si stanno avvicinando alla commercializzazione. Mentre i produttori si preparano a una maggiore domanda, devono aumentare la capacità produttiva rispettando al contempo i rigorosi requisiti di sicurezza, qualità, tracciabilità e velocità.
A differenza dei farmaci convenzionali, i radiofarmaci non possono essere stoccati efficacemente perché la loro attività terapeutica diminuisce continuamente a causa del decadimento radioattivo, creando una corsa contro il tempo dalla produzione alla somministrazione al paziente, rendendo essenziali una produzione e una distribuzione efficienti. I produttori devono produrre, confezionare, documentare e consegnare rapidamente le terapie, riducendo al minimo l’esposizione dei lavoratori ai materiali radioattivi.
“Molte terapie radiofarmaceutiche stanno maturando e saranno commercializzate nei prossimi anni. Una volta che saranno in fase di approvazione commerciale, l’unico modo per produrle sarà utilizzare l’automazione.”
Per promuovere l’innovazione nella produzione di radiofarmaci, Promation ha collaborato con Rockwell Automation per sviluppare una piattaforma dimostrativa tecnologica che integra automazione, automazione robotica, esecuzione della produzione e connettività aziendale. La piattaforma presenta un workflow digitale connesso che collega le apparecchiature produttive con i sistemi di esecuzione della produzione, magazzino ricambi, ordini e logistica.
Molti dei sistemi attualmente utilizzati per supportare la produzione farmaceutica operano in modo indipendente. “Il vero trucco è collegarli insieme con una piattaforma che consenta loro di connettersi al sistema ERP”, ha affermato Mike Robertson, Assistant General Manager, Promation. “Tutta l’infrastruttura che hanno per la produzione farmaceutica è ancora esterna alle apparecchiature. La nostra soluzione dimostra che tutto è collegato insieme.”
La piattaforma dimostra come le tecnologie connesse possano colmare il divario tra i sistemi di produzione e quelli aziendali, creando un flusso di informazioni senza interruzioni lungo tutto il ciclo di vita della produzione.
Accelerare lo sviluppo con i digital twin
Rockwell Automation ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della piattaforma, integrando CompactLogix® per il controllo di sicurezza, FactoryTalk® Optix™ per la visualizzazione, PharmaSuite® MES, software digital twin Emulate3D®, e tecnologia Unified Robot Control.
Utilizzando Emulate3D®, il team di Promation è stato in grado di sviluppare, testare e validare la funzionalità del sistema prima che venissero costruite le apparecchiature fisiche. La messa in servizio virtuale ha aiutato a verificare il comportamento delle apparecchiature, i workflow e le integrazioni nelle prime fasi del processo di sviluppo, riducendo i rischi e accelerando lo sviluppo. Come ha spiegato Robertson, “Possiamo fare tutto questo nel digital twin. E questo riduce i vostri tempi di sviluppo, così che, una volta costruite le apparecchiature, sostanzialmente siete pronti a partire, dovete solo testare l’hardware.”
La piattaforma dimostra anche come la tecnologia Unified Robot Control possa integrare il controllo robotico direttamente nel sistema di automazione, eliminando la necessità di un controllore robot separato e semplificando il coordinamento tra automazione e operazioni robotiche.
La piattaforma dimostrativa aiuta i produttori a immaginare un approccio connesso alla gestione delle informazioni e delle operazioni durante tutto il ciclo di vita della produzione. La stretta collaborazione tra Promation e Rockwell è stata fondamentale per la realizzazione della piattaforma. “La collaborazione è stata ottima. Sono davvero intervenuti fornendo molto supporto, soprattutto nelle nuove tecnologie”, ha dichiarato Robertson.
Pubblicato 28 ottobre 2026