Fondata nel 1989, TEC Engineering è leader nelle soluzioni di movimentazione automatizzata di materiali sfusi per i settori della plastica e dell'imballaggio. L'azienda con sede in Messico ha installato le sue apparecchiature in oltre 700 stabilimenti di clienti in tutto il mondo.
- Ottimizza il trasporto di materiali
- Utilizza in modo più efficiente lo spazio, le attrezzature e la linea di produzione
- Riduci il lavoro manuale
- Soluzione automatizzata di movimentazione multiplex dei materiali
- Controllori programmabili CompactLogix™ 5380
- Convertitori di frequenza PowerFlex® 525 AC
- Applicazione Studio 5000 Logix Designer®
- Maggiore efficienza e precisione della linea
- Riduzione delle esigenze e dei costi delle apparecchiature
- Riduzione del tempo di installazione
- Risparmio potenziale dell'80 % sulla manodopera
- Ritorno sull'investimento stimato in 18 mesi
Maura Minardi è CEO di TEC Engineering, leader nelle soluzioni di movimentazione automatizzata per i settori della plastica e dell'imballaggio. Fondata nel 1989, TEC ha installato le sue apparecchiature in più di 700 stabilimenti di clienti in tutto il mondo. L'azienda con sede in Messico è un membro di livello oro del programma PartnerNetwork™ di Rockwell Automation.
«Ci concentriamo sull'aumento della produttività e dell'efficienza dei nostri clienti con soluzioni innovative e altamente automatizzate», afferma Minardi. «Questo include la nostra nuova applicazione di multiplexing, che ottimizza il trasporto di materiali consentendo ai clienti di utilizzare una singola linea di trasporto master per il trasporto di materiali».
Migliora i processi di trasporto di materiali riducendo i costi
Tradizionalmente, i materiali vengono consegnati dal magazzino a linee di trasporto dedicate che poi alimentano una linea di produzione. Poiché la struttura media dispone di diverse linee di produzione, ciascuna linea deve essere alimentata separatamente.
«I nostri clienti erano interessati a una soluzione che non solo semplificasse il processo, ma riducesse anche il movimento dei carrelli elevatori e la movimentazione manuale», spiega Minardi.
Ripensare il trasporto di materiali
La soluzione multiplex di TEC si differenzia dalle tradizionali offerte di trasporto perché utilizza una sola linea dorsale per trasportare materiali a più linee di produzione.
"È ideale per i clienti del settore dell’imballaggio di grandi dimensioni e della produzione di plastica con vari formati, prodotti e linee di produzione", afferma Minardi.
La soluzione di multiplexing utilizza diversi prodotti Rockwell Automation, tra cui CompactLogix™ 5380 Programmable Controllers; PowerFlex® 525 AC Drives e Studio 5000 Logix Designer® application.
"Rockwell Automation è stata coinvolta in tutte le nostre attività di ricerca e sviluppo prodotto per il multiplexing", ha spiegato Minardi. "Le loro tecnologie sono facili da usare, garantiscono la connettività e la comunicazione del sistema di azionamento e offrono scalabilità per l'espansione della linea".
Risparmio di manodopera e operazioni; efficienza della linea
Poiché è necessario un solo trasportatore master, il sistema multiplex di TEC riduce la quantità di attrezzature e lo spazio a pavimento necessari.
"Ciò significa tempo di installazione ridotto e costi di esercizio e manutenzione ridotti", ha affermato Minardi. "Il sistema migliora anche l'efficienza della linea e riduce i tempi di fermo con notifiche automatiche che determinano quanta materiale ogni linea deve ricevere".
Diverse grandi aziende multinazionali di imballaggio riferiscono che, dopo aver implementato la soluzione multiplex di TEC, hanno ridotto la manodopera per la preparazione, la produzione e le operazioni con carrelli elevatori fino all'80%. TEC stima che si tratti di un risparmio annuo di circa USD 500.000,00 per stabilimento e che il ritorno medio sull'investimento della soluzione multiplex sia di 18 mesi.
Pubblicato 5 febbraio 2024