Loading
CASO DI STUDIO | Oil & Gas
Recent ActivityRecent Activity

Piattaforma offshore petrolifera modernizza il sistema Fire & Gas

Una piattaforma offshore ha modernizzato i sistemi di sicurezza con zero fermo macchina, migliorando l’affidabilità e riducendo i costi di manutenzione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Piattaforma offshore petrolifera all’alba.
Rockwell Automation

Una piattaforma offshore nel Mare del Nord, operante in un ambiente con spazio limitato, necessitava di sistemi di sicurezza affidabili per mantenere una produzione continua e proteggere l’integrità operativa.

Sfida
  • Componenti obsoleti del sistema di sicurezza incendio e gas con elevati tassi di guasto
  • Spazio limitato nell’armadio per l’installazione di nuovo hardware
  • Necessità di integrazione con il sistema di Emergency Shutdown (ESD) e sistemi di matrice esistenti
  • Rischi associati a cablaggi e infrastrutture legacy
  • Necessità di ammodernamento senza interrompere la produzione sulla piattaforma offshore
Soluzione
  • Strategia di ammodernamento utilizzando l’esperienza di Rockwell Automation nei sistemi di sicurezza
  • Sostituzione dei componenti I/O obsoleti mantenendo l’infrastruttura critica
  • Sistemi preassemblati e collaudati in fabbrica per ridurre il tempo di installazione
  • Opzioni di aggiornamento graduale in linea con le esigenze operative
Risultato
  • Operazioni continue mantenute senza fermo macchina durante la migrazione
  • Affidabilità del sistema migliore
  • Riduzione dei costi di manutenzione e del rischio operativo a lungo termine
  • Conformità completa alla sicurezza grazie alla validazione delle prestazioni del sistema
  • Architettura del sistema di sicurezza scalabile e pronta per il futuro

Sfida

Infrastruttura di sicurezza obsoleta e vincoli di spazio

Una piattaforma offshore nel Mare del Nord ha dovuto affrontare crescenti sfide con il suo sistema di sicurezza antincendio e gas ormai obsoleto. I componenti obsoleti, tra cui i sottosistemi I/O e l’hardware di supporto, presentavano tassi di guasto più elevati, aumentando le richieste di manutenzione e il rischio operativo.

La piattaforma presentava anche uno spazio fisico limitato all’interno degli armadi di controllo esistenti, rendendo difficile l’installazione di nuovo hardware. Qualsiasi sforzo di ammodernamento doveva bilanciare gli aggiornamenti del sistema con i vincoli fisici rigorosi e le limitazioni dell’infrastruttura esistente.

Integrazione complessa senza discontinuità operativa

Il sistema di sicurezza era strettamente integrato con altri sistemi critici, tra cui l’Emergency Shutdown System (ESD) e i pannelli a matrice cablati. L’aggiornamento di una parte del sistema richiedeva un’attenta coordinazione per mantenere un funzionamento sicuro e affidabile in tutti i sistemi interconnessi.

Il cablaggio e l’infrastruttura legacy hanno aggiunto complessità, introducendo rischi quando si reindirizzavano o sostituivano i componenti. La piattaforma richiedeva anche che qualsiasi aggiornamento fosse completato senza interrompere la produzione, rendendo il tempismo, l’esecuzione e la mitigazione dei rischi fondamentali per il successo del progetto.

Armadio di controllo del sistema di sicurezza per piattaforma offshore

Armadio di controllo che supporta il sistema di sicurezza per piattaforma offshore nel settore Oil & Gas, modernizzato per migliorare l’affidabilità, ridurre la manutenzione e garantire operazioni continue.

Soluzione

Strategia di ammodernamento con interventi mirati

Il team dello stabilimento ha adottato una strategia di ammodernamento basata sul retrofit delle infrastrutture esistenti anziché sulla loro sostituzione completa. Sono stati sostituiti i componenti I/O obsoleti, gli alimentatori e l’hardware di supporto, mentre i controllori e l’infrastruttura della matrice sono stati mantenuti per ridurre i costi e la complessità.

Questo approccio ha permesso alla piattaforma di ammodernare il sistema di sicurezza senza richiedere una riprogettazione estesa o spazio aggiuntivo. Sfruttando le apparecchiature esistenti quando possibile, la soluzione ha massimizzato l’efficienza e ridotto al minimo la discontinuità operativa.

Implementazione efficiente e aggiornamenti flessibili

Per ridurre il rischio e il tempo di installazione, i gruppi di sistemi sono stati preassemblati e testati prima della consegna. Ciò ha consentito un’implementazione più rapida sulla piattaforma offshore e la validazione delle prestazioni del sistema prima dell’installazione.

La soluzione ha inoltre fatto un uso efficiente delle strutture di montaggio e del cablaggio esistenti, semplificando l’installazione e riducendo la necessità di modifiche. Sono state introdotte opzioni di aggiornamento flessibili per le interfacce operatore, consentendo alla piattaforma di allineare gli interventi di ammodernamento alle priorità operative e ai vincoli di budget.

Risultato

Ammodernamento senza intoppi e maggiore affidabilità

L'ammodernamento è stato completato con successo senza interrompere le operazioni sulla piattaforma offshore, mantenendo una produzione continua durante l'aggiornamento. Sostituendo i componenti obsoleti, la piattaforma ha migliorato significativamente l'affidabilità del sistema e ridotto il rischio di guasti dei componenti.

Il sistema aggiornato ha fornito prestazioni più stabili e affidabili, in modo che le funzioni di sicurezza continuassero a operare in un ambiente offshore impegnativo.

Riduzione dei costi e sistemi pronti per il futuro

Il riutilizzo strategico dei controllori, delle matrici e dell'infrastruttura esistenti ha contribuito a ridurre i costi complessivi del progetto, pur garantendo miglioramenti delle prestazioni. Allo stesso tempo, i sottosistemi I/O modernizzati hanno migliorato la manutenibilità e ridotto i requisiti di assistenza a lungo termine.

L'approccio flessibile all'aggiornamento ha anche creato un percorso scalabile per i miglioramenti futuri. Con un sistema di sicurezza più standardizzato e affidabile, la piattaforma è meglio posizionata per supportare le operazioni in corso e le future iniziative di ammodernamento.

Pubblicato 1 luglio 2026

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Soluzioni di processo Soluzioni di sicurezza Oil & Gas Safety Input Output (I O) Modules
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Piattaforma offshore petrolifera modernizza il sistema Fire & Gas
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: