Loading
Caso di studio | Mining
Recent ActivityRecent Activity

Operazione mineraria modernizza l’infrastruttura di controllo

Excelpro aiuta una grande azienda mineraria a sostituire sistemi di controllo legacy frammentati con una piattaforma moderna progettata per prestazioni, affidabilità e crescita futura.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Caposquadra che mostra a un operaio la direzione in una cava a cielo aperto con il braccio teso
logo excelpro

Excelpro è un integratore di sistemi automatizzati, un appaltatore elettrico e un produttore di quadri di controllo che aiuta le aziende a ottimizzare le operazioni.

Il cliente è una grande operazione mineraria che gestisce una rete integrata di movimentazione di materiali sfusi con trasporto su rotaia, gestione del piazzale, recupero dei materiali e operazioni di carico marittimo.

Sfida
  • Operazioni ad alto volume con controlli complessi
  • Le apparecchiature obsolete creavano inaffidabilità
  • L’architettura non consentiva la crescita
Soluzione
  • PlantPAx® sistema di controllo distribuito
  • Controllori programmabili
  • FactoryTalk® View SE
  • FactoryTalk® Historian
  • FactoryTalk® AssetCentre
Risultato
  • Visibilità end-to-end
  • Affidabilità superiore
  • Sicurezza potenziata
  • Risoluzione dei problemi più rapida
  • Scalabilità pronta per il futuro
  • Esperienza utente uniforme
  • Coordinamento migliore

Sfida

Obsolescenza, frammentazione e rischio operativo

L’architettura di controllo precedente era basata su hardware PLC-5® obsoleto e su una serie di sistemi di controllo di terze parti, creando notevoli problemi di affidabilità, manutenibilità e sicurezza.

Le operazioni ad alto volume del terminale richiedevano un sequenziamento strettamente coordinato, un robusto interblocco e una visibilità in tempo reale su più sistemi interconnessi, tra cui:

  • Operazioni ferroviarie che gestiscono più treni contemporaneamente
  • Sistemi di scarico treni
  • Attrezzature per l’accatastamento in magazzino
  • Attrezzature per il recupero del materiale in magazzino
  • Sistemi di carico marittimo
  • Reti di trasporto estese che collegano tutte le aree operative

Nonostante l’importanza operativa della struttura, l’ambiente legacy faticava a supportare il livello di coordinamento richiesto. Anni di modifiche decentralizzate avevano portato a standard di programmazione incoerenti, instabilità ricorrenti del sistema e capacità di risoluzione dei problemi limitate.

Gli operatori si sono trovati ad affrontare sfide come visibilità limitata del sistema, navigazione incoerente tra le macchine, informazioni contestuali minime sugli allarmi e mancanza di una visione centralizzata degli stati di override e bypass.

Il personale addetto alla manutenzione doveva spesso accedere direttamente alla logica del PLC durante la ricerca guasti, aumentando sia i rischi per la sicurezza sia il fermo macchina.

Come è iniziata la collaborazione

Di fronte ai crescenti rischi associati all’invecchiamento dell’infrastruttura di controllo, il cliente ha innestatoExcelpro, uno dei principali integratori di sistemi di automazione industriale del Canada e Rockwell Automation Gold-Level System Integrator Partner.

Excelpro ha portato una vasta esperienza in progetti di ammodernamento su larga scala, sviluppo di sistemi di controllo personalizzati, virtualizzazione, standardizzazione HMI/SCADA e gestione del ciclo di vita per le operazioni industriali.

Il team aveva il compito di valutare l’ambiente esistente, sviluppare un’architettura pronta per il futuro ed eliminare l’instabilità operativa creata da anni di pratiche di programmazione frammentate.

Soluzione

Un'architettura unificata PlantPAx® e ControlLogix®

Excelpro ha modernizzato l’intero ambiente di controllo utilizzando la piattaforma ControlLogix® di Rockwell Automation e l’architettura del sistema di controllo distribuito PlantPAx®.

Metodologia del progetto:

  • Analisi e valutazione dettagliata del sistema
  • Coinvolgimento di operatori e tecnici in loco
  • Sviluppo collaborativo degli standard HMI e PLC
  • Implementazione e messa in servizio a fasi

Progettazione tecnica del sistema

  • Architettura e librerie DCS PlantPAx®
  • 10 controllori ControlLogix®
  • 30 client HMI FactoryTalk® View SE
  • 12 server virtualizzati ridondanti FactoryTalk® View SE
  • Architettura centralizzata ad elevata disponibilità
  • Integrazione FactoryTalk® Transaction Manager
  • Integrazione FactoryTalk® Historian
  • Integrazione FactoryTalk® AssetCentre

Operazioni integrate end-to-end e miglioramenti della sicurezza

Il nuovo sistema ha introdotto una visibilità operativa completa in tutto il terminal, consentendo al personale di monitorare le condizioni, convalidare le attività sul campo e prendere decisioni più informate.

Le principali funzionalità includevano:

  • Vista ferroviaria (loop di ritorno del terminal)
  • Schermate panoramiche dell’intero piazzale con restrizioni di controllo specifiche per macchina (controllo solo locale applicato)
  • Gestione delle attività
  • Monitoraggio in tempo reale delle esclusioni e delle liste di bypass
  • Flussi video delle telecamere integrati direttamente nell’HMI per la verifica sul campo
  • Controllo remoto di apparecchiature selezionate da una postazione operativa remota

Migliore consapevolezza degli operatori

Excelpro ha implementato una grafica HMI ad alte prestazioni in linea con i principi ISA-101 per migliorare l’usabilità e la consapevolezza situazionale. I miglioramenti includevano l’uso ridotto dei colori per evidenziare condizioni anomale, la navigazione standardizzata e il comportamento delle maschere, informazioni operative contestuali e la razionalizzazione della priorità e della gestione degli allarmi.

L’ambiente HMI modernizzato ha migliorato la visibilità delle condizioni critiche di processo e ha permesso agli operatori di rispondere in modo più efficace agli eventi dell’impianto.

Miglioramenti al workflow di ricerca guasti

L’ambiente aggiornato ha migliorato le capacità di ricerca guasti fornendo maschere dettagliate delle apparecchiature e visualizzazione degli interblocchi. Inoltre, il personale di manutenzione disponeva di gestione degli allarmi attivi, storici e di bypass, nonché di audit trail delle modifiche ai parametri.

Di conseguenza, i tecnici potevano diagnosticare e risolvere i problemi senza accedere regolarmente al codice PLC, migliorando la sicurezza e riducendo i tempi di risposta della manutenzione.

Risultato

Un’operazione moderna, scalabile e resiliente

Il sistema aggiornato offre:

  • Visibilità end-to-end in tutto il terminal, inclusi trasporto su rotaia, scarico, impilaggio, recupero e carico delle navi
  • Affidabilità superiore grazie al codice PLC/HMI standardizzato
  • Solida cybersecurity e rigorosa gestione degli accessi
  • Risoluzione dei guasti più rapida tramite grafica ad alte prestazioni conforme a ISA‑101
  • Architettura scalabile pronta per future operazioni autonome
  • Esperienza operatore coerente in tutto il parco di stoccaggio
  • Migliore coordinamento tra più macchine e treni

Attraverso la collaborazione tra il cliente, Excelpro e Rockwell Automation, il progetto ha fornito un’architettura di controllo unificata ControlLogix® e PlantPAx® supportata da un ambiente HMI moderno.

Oltre alla modernizzazione della piattaforma, l’operazione ora beneficia di maggiore affidabilità, migliore visibilità operativa, workflow integrati, capacità di troubleshooting avanzate e pratiche di gestione delle apparecchiature più sicure.

Il risultato è una piattaforma di automazione scalabile e resiliente pronta a supportare i futuri obiettivi operativi del cliente.

Pubblicato 25 agosto 2026

Argomenti: Build Resilience Optimize Production Industria mineraria Sistemi di controllo distribuito Controllori programmabili FactoryTalk AssetCentre FactoryTalk Historian FactoryTalk View PlantPAx DCS PlantPAx
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Operazione mineraria modernizza l’infrastruttura di controllo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: