Loading
CASO DI STUDIO | Oil & Gas
Recent ActivityRecent Activity

Dall’energia confezionata al valore operativo

EPIC Industrial offre soluzioni e-house integrate che semplificano l’implementazione e ottimizzano i costi per le operazioni midstream nel settore oil e gas.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
epic soluzioni di alimentazione industriali per il settore oil & gas
epic-industrial-logo

EPIC Industrial Technologies è un fornitore leader di soluzioni chiavi in mano per la distribuzione elettrica, la strumentazione e il controllo nei settori petrolifero, petrolchimico e industriale pesante. Attraverso servizi integrati di ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione e costruzione, l’azienda aiuta i clienti a progettare, costruire e realizzare l’implementazione di infrastrutture industriali complesse con efficienza, affidabilità e prevedibilità dei progetti. In qualità di membro del programma PartnerNetwork™ di Rockwell Automation, EPIC combina competenze industriali approfondite con tecnologie avanzate di automazione e distribuzione elettrica per offrire soluzioni scalabili e ad alte prestazioni che supportano i clienti durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Josh Wilkerson
EPIC Industrial Owner, President, and Director
Sfida

  • Domanda crescente di stazioni di compressore e infrastrutture di condotte
  • Tempi serrati per i progetti greenfield e di espansione
  • Ambienti operativi remoti con manodopera qualificata limitata
  • Necessità di un'architettura elettrica ripetibile e standardizzata
  • Pressione per ridurre i costi dei progetti senza compromettere l'affidabilità
Soluzione

  • Soluzioni Intelligent Packaged Power™
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 6000T
  • Controllo trasferimento sincrono
  • Centri controllo motori CENTERLINE®
Risultato

  • Implementazione rapida di stazioni di compressione grazie a soluzioni e-house testate in fabbrica
  • Riduzione dei costi di capitale grazie ad architetture di trasferimento sincrono ottimizzate
  • Riduzione della costruzione e della messa in servizio in sede in aree remote
  • Maggiore affidabilità e disponibilità per asset di compressione critici
  • Progetti elettrici standardizzati che si adattano alle strutture midstream

Con l’espansione delle infrastrutture di compressione, trasporto e lavorazione, gli operatori midstream del settore Oil & Gas si trovano ad affrontare una sfida comune: fornire sistemi elettrici affidabili in tempi brevi, spesso in luoghi remoti dove la manodopera qualificata e le competenze specialistiche sono limitate.

EPIC Industrial Technologies e Rockwell Automation stanno promuovendo un approccio più standardizzato alla fornitura di infrastrutture elettriche. Insieme, offrono soluzioni integrate di e-house che raggruppano apparecchiature di distribuzione elettrica e controllo critiche in sistemi testati in fabbrica, consentendo un’esecuzione più rapida dei progetti, un’implementazione semplificata e un funzionamento affidabile.

Sfida

Gli impianti midstream del settore Oil & Gas richiedono un'infrastruttura elettrica significativa per alimentare compressori, pompe e altre apparecchiature critiche. Le installazioni tradizionali realizzate in sede possono richiedere una costruzione estesa in sede, il coordinamento tra più fornitori e lunghe attività di messa in servizio.

Molti progetti si trovano anche in aree remote, creando ulteriori sfide legate alla disponibilità di manodopera, alla logistica e al supporto per l'avvio.

Allo stesso tempo, gli operatori sono sotto pressione per controllare la spesa di capitale mantenendo al contempo il tempo di operatività e le prestazioni operative. I clienti hanno sempre più bisogno di soluzioni elettriche standardizzate e ripetibili che possano essere progettate in modo efficiente, implementate rapidamente e supportare l'affidabilità operativa a lungo termine.

Soluzione

EPIC affronta queste sfide attraverso soluzioni e-house modulari che integrano distribuzione elettrica, controllo motori, azionamenti a media tensione e tecnologie di automazione in un unico sistema collaudato in fabbrica. Basati sulle tecnologie del portafoglio Intelligent Packaged Power di Rockwell Automation,Intelligent Packaged Power portfolio, questi progetti standardizzati semplificano la progettazione, riducono i rischi di progetto e supportano un'implementazione ripetibile in tutte le strutture midstream.

L'approccio di ingegneria e integrazione di EPIC è stato implementato con successo in diversi progetti midstream in Texas e New Mexico. Al centro di molte di queste installazioni si trova il PowerFlex® 6000T azionamento a media tensione. Le prestazioni comprovate dell’azionamento e il supporto di funzionalità avanzate come il trasferimento sincronolo rendono particolarmente adatto alle applicazioni midstream nel settore petrolio e gas. PowerFlex 6000T consente un’architettura elettrica flessibile ed economica, massimizzando lo spazio disponibile all’interno della e-house. Rockwell Automation ha inoltre sviluppato ulteriori taglie di azionamenti per soddisfare le specifiche dei clienti di EPIC, aiutando EPIC a vincere la commessa.

La partnership di EPIC con Rockwell Automation va oltre la tecnologia. Grazie a una formazione specializzata sulle soluzioni a media tensione di Rockwell Automation, EPIC fornisce servizi di avviamento, messa in servizio e assistenza tecnica in sede, aiutando i clienti a mettere online più rapidamente e con maggiore sicurezza gli asset di compressione critici.

Ottimizzazione di costi e prestazioni tramite trasferimento sincrono

Poiché gli operatori cercano opportunità per migliorare l’economia dei progetti senza compromettere l’affidabilità, molte soluzioni EPIC integrano il controllo del trasferimento sincrono con gli azionamenti PowerFlex 6000T. Invece di implementare un azionamento dedicato a media tensione per ogni motore, il trasferimento sincrono consente a un singolo azionamento di avviare e gestire più motori in base alle condizioni di processo.

Rispetto alle tradizionali architetture con un azionamento per motore, il trasferimento sincrono può ridurre i costi di capitale diminuendo il numero di azionamenti necessari, riducendo l’ingombro della sala elettrica, i requisiti di raffreddamento, i costi di manutenzione e il magazzino ricambi. Inoltre, minimizza lo stress meccanico ed elettrico durante l’avviamento dei motori, garantendo maggiore affidabilità, disponibilità delle apparecchiature e prestazioni del sistema a lungo termine.

La soluzione si estende oltre gli azionamenti a media tensione per includere altre tecnologie del portafoglio Intelligent Packaged Power™ di Rockwell Automation, tra cui i CENTERLINE® 2100 centri controllo motori a bassa tensione. Questo approccio modulare offre a EPIC un modello ripetibile per la fornitura di infrastrutture elettriche, consentendo al contempo di personalizzare le soluzioni in base alle esigenze di ogni cliente.

"Combinando le competenze di integrazione di EPIC con le soluzioni innovative di distribuzione elettrica di Rockwell Automation, aiutiamo i clienti a mettere online gli asset critici in modo più rapido ed efficiente", ha dichiarato Josh Wilkerson, EPIC Industrial Owner, President, and Director.

grafico di trasferimento sincrono industriale epico
Risultato

Combinando progetti di e-house standardizzati con un approccio di integrazione ripetibile, EPIC consente ai clienti di accelerare l’implementazione di stazioni di compressore e altre infrastrutture midstream. I sistemi collaudati in fabbrica riducono i requisiti di costruzione e messa in servizio in sede, aiutando gli operatori a eseguire i progetti in modo più efficiente in ambienti remoti e a mettere online più rapidamente gli asset critici.

"La standardizzazione non limita la flessibilità. Consente un’esecuzione più rapida, costi di ciclo di vita inferiori e risultati di progetto più prevedibili."

Josh Wilkerson - Proprietario industriale EPIC, President e Director

Le architetture ottimizzate che sfruttano il trasferimento sincrono consentono ai clienti di fare di più con meno, mantenendo al contempo l’affidabilità, la disponibilità e le prestazioni operative fondamentali per le operazioni di compressione e pipeline. I progetti standardizzati forniscono anche un modello scalabile che può essere replicato in tutti gli impianti, consentendo un’esecuzione più coerente con l’espansione delle reti midstream. Insieme, EPIC e Rockwell Automation hanno trasformato quello che una volta era un lavoro di ingegneria altamente personalizzato in una soluzione ripetibile che offre risultati prevedibili per l’industria oil and gas.

Pubblicato 10 novembre 2026

Argomenti: Optimize Production Packaged Solutions Oil & Gas Convertitori di frequenza Controllo motore
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left EPIC Industrial: dalla distribuzione elettrica al valore operativo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose