Loading
CASO DI STUDIO | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

Cooper Tire trasforma le attività di produzione con il MES

Il processo di trasformazione digitale delle attività di produzione di Cooper Tire è la base per l’implementazione di un MES globale all’avanguardia.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista dei pneumatici di un veicolo da terra

Indipendentemente dal settore, dalle dimensioni o dalla scala, le sfide quotidiane in fabbrica presentano caratteristiche comuni: mantenere la produttività, la qualità, i costi bassi e una forza lavoro qualificata. Abbracciare la trasformazione digitale può rimodellare le operazioni, consentendo maggiore agilità e reattività per soddisfare questi requisiti.

Cooper® Tire and Rubber, Findlay, Ohio, ha trascorso più di un secolo a creare il giusto rapporto gomma-dollaro, offrendo pneumatici ad alte prestazioni a un prezzo competitivo.

Come la maggior parte delle aziende del settore, Cooper Tire sa che due dei costi più elevati nella produzione di pneumatici sono il capitale e la manodopera. Il settore è ad alta intensità di capitale e i leader devono raggiungere un alto livello di efficienza con gli asset, continuando a concentrarsi su qualità e sicurezza.

Sebbene Cooper Tire operi sempre in un ambiente di miglioramento continuo, l’opportunità di migliorare le operazioni in questo caso è stata determinata dal valore di portare coerenza e uniformità attraverso un unico MES implementato in tutti i processi, dalla miscelazione alla finitura finale, e in tutti gli stabilimenti.

Il MES è il cuore di qualsiasi attività di produzione. È la base che supervisiona il processo produttivo per trasformare le materie prime in un prodotto finito. Questo sistema è fondamentale per ottenere una visibilità e un controllo completi sulle operazioni in fabbrica. Cooper Tire desiderava una piattaforma progettata per soddisfare le proprie esigenze specifiche. Per raggiungere questo obiettivo, IT e OT avrebbero dovuto lavorare insieme.

Collaborazione IT/OT

Il team principale di Cooper Tire è stato incaricato di progettare e implementare un MES globale in tutti gli stabilimenti.

Questo progetto aveva un'alta visibilità all'interno dell'organizzazione, spingendo a dare priorità alla presenza nel team di rappresentanti di IT e OT, per favorire una collaborazione produttiva tra i vari reparti e ottenere un lavoro di squadra IT/OT.

La prima fase del progetto è stata completare la progettazione globale e implementare il sistema nel primo stabilimento di Texarkana, Arkansas, con successivi roll-out in altri stabilimenti negli Stati Uniti, nonché in Messico, Cina e Serbia.

Cooper Tire voleva una piattaforma progettata per soddisfare le sue esigenze specifiche. Per raggiungere questo obiettivo, IT e OT avrebbero dovuto lavorare insieme.

Funzionando come un ecosistema di base, il MES di Cooper Tire sarebbe l’epicentro per la pianificazione, l’esecuzione e la raccolta di dati contestualizzati. Con una forte capacità di integrazione con i sistemi ERP, i livelli di automazione e le app, il MES diventa quel ponte tra funzioni specialistiche per una maggiore efficienza e un miglioramento del processo decisionale.

Questo MES potrebbe anche implementare flussi di lavoro vincolanti per mantenere miglioramenti continui e:

  • Eliminare i silos informativi organizzativi per collegare le persone ai sistemi
  • Consentire una maggiore collaborazione, standardizzazione e applicazione delle best practice per migliorare la produttività

Il team ha avviato il processo di trasformazione digitale delle attività di produzione, progettando e implementando un MES globale in tutti gli stabilimenti che producono pneumatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri sia per la sostituzione sia per i clienti di apparecchiature originali di Cooper Tire.

«Questo lavoro è stato considerato un’iniziativa di base “no regrets”», ha dichiarato Phil Kortokrax, vicepresidente senior di Global Operations & Procurement. «L’obiettivo era creare la base digitale per futuri casi d’uso nella simulazione, nell’analisi predittiva, nel digital twin e oltre».

Le aziende lungimiranti come Cooper Tire, che puntano sull'innovazione e implementano tecnologie moderne, saranno pronte ad affrontare le sfide di oggi e preparate per le innovazioni di domani.

La pandemia pone una sfida

Il team ha innestato oltre 100 esperti di settore in impianti e processi produttivi per quasi un anno, una sfida durante la pandemia di COVID-19.

Una situazione comune per la maggior parte dei produttori: mentre il progetto prendeva il via, gli impianti hanno adottato un nuovo modo di lavorare, ritardando l'inizio del progetto e sostituendo gli incontri in presenza con sessioni di progettazione a distanza e visite virtuali agli impianti. Molti membri del team interno non avevano mai lavorato insieme prima.

I membri del team in vari impianti produttivi si sono affidati a riunioni virtuali per discutere e arrivare a decisioni, facendo riferimento sia ai requisiti locali sia a quelli globali.

Le sessioni di progettazione e blueprint hanno utilizzato le competenze e l'esperienza del team principale e del team di Rockwell Automation. I responsabili degli impianti locali hanno contribuito a garantire la partecipazione delle risorse giuste nelle loro sedi.

Per una trasformazione digitale complessiva, la chiave è essere integrati ai dati giusti e affidabili. Questo permette flessibilità nelle aree di interesse, costruita sulla stessa base.

Evoluzione dell'implementazione della trasformazione digitale

L'approccio di Cooper Tire considera che, essendo su una piattaforma comune, qualsiasi best practice o miglioramento può essere rapidamente implementato in più sedi in un caso d'uso di dati analitici avanzati. Per la trasformazione digitale complessiva, la chiave è essere innestati sui dati giusti e affidabili. Questo consente flessibilità nelle aree di interesse, costruite sulla stessa base.

Le soluzioni di trasformazione digitale offrono una maggiore interoperabilità, dati contestualizzati e dati analitici avanzati con integrazione IT/OT. Utilizzando queste soluzioni, i futuri casi d'uso digitali sono stati prioritizzati da un gruppo di leader del settore manifatturiero ed esperti di materia principalmente in base all'impatto e allo sforzo. L'elenco è stato generato in base ai punti critici.

Impatto significativo

Cooper Tire ha avuto un impatto significativo sulla sua struttura dei costi attraverso la soluzione MES. “Inoltre, con i potenziali miglioramenti della tracciabilità, stimiamo che la qualità continuerà a migliorare attraverso un sistema di verifica degli errori più robusto e migliorato”, ha dichiarato Kortokrax. “Oltre all'efficienza dei costi di produzione e ai miglioramenti della qualità, stimiamo un risparmio annuale nella manutenzione continua del MES”.

Progettate appositamente per i settori chiave per rispondere alle variazioni legate a processi specifici, sfide e risultati desiderati, Rockwell Automation ha sviluppato soluzioni MES specifiche per il settore per soddisfare le diverse esigenze delle aziende produttrici di pneumatici.

E le aziende lungimiranti come Cooper Tire, che puntano sull'innovazione e implementano tecnologie moderne, saranno pronte per le sfide di oggi e preparate per le innovazioni di domani.

Logo del premio a forma di esagono arancione, grigio e bianco con la scritta IT/OT Teamwork Award
Logo del premio a forma di esagono arancione, grigio e bianco con la scritta trasformazione digitale Visionary

Pubblicato 16 dicembre 2021

Argomenti: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Trasformazione digitale Soluzioni MES Automotive e pneumatici Plex
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Gencor apre nuove strade con apparecchiature intelligenti
Gencor apre nuove strade con apparecchiature intelligenti
CASO DI STUDIO
CASO DI STUDIO
Gencor apre nuove strade con apparecchiature intelligenti
Un produttore leader di impianti di asfalto utilizza tecnologie IIoT per migliorare il modo in cui i clienti monitorano e mantengono le apparecchiature.
Leggi ora
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Cooper Tire trasforma le attività di produzione con un unico MES
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: