Loading
Caso di studio | marzo 2024
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation e SINCI sviluppano un sistema di controllo di processo

Le due aziende hanno realizzato il loro primo progetto di integrazione del sistema di controllo di processo per un impianto di trattamento delle acque reflue nello Stato di Guanajuato.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Impianto di trattamento delle acque al tramonto
Logo Sinci

SINCI è un'azienda messicana con quasi 35 anni di esperienza nei servizi di automazione, nel controllo dei processi industriali e nei sistemi informativi. Attualmente è un Platinum System Integrator di Rockwell Automation.

Sfida

Integrare un sistema di automazione e controllo di processo in un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue per un'azienda alimentare multinazionale.

Soluzione

  • Controllori programmabili
  • FactoryTalk Historian
  • FactoryTalk Batch
  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk AssetCentre
  • Sensori e interruttori
Risultati

Misurare in modo preciso e affidabile la qualità dell'acqua dell’impianto per evitare sanzioni e/o multe in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti.

Sfida

Sfida

SINCI è un'azienda tecnologica dedicata all'implementazione di soluzioni innovative per la trasformazione digitale, con un focus sul controllo di processo, i sistemi informativi e la convergenza OT/IT che collega le soluzioni di gestione aziendale alla produzione Industry 4.0.

L'azienda ha iniziato le sue attività nel 1989 a Guadalajara, in Messico, con la missione di offrire progetti completi “chiavi in mano” per l'automazione e il controllo di processo industriale. Ha sviluppato progetti in varie località del Messico e attualmente ha quattro uffici: Guadalajara, Monterrey, Querétaro e Città del Messico. L'azienda ha anche realizzato quasi 5300 progetti per più di 470 clienti ed è attualmente attiva in oltre 10 diversi settori industriali.

Uno dei suoi clienti finali è una multinazionale statunitense del settore lattiero-caseario che distribuisce formaggio naturale, formaggio lavorato, formaggio cremoso e yogurt con il proprio marchio, con attività in Messico che risalgono a più di 30 anni fa.

Nel 2022 l'azienda ha aperto un impianto industriale nello Stato di Guanajuato. Qui la multinazionale ha un impianto di trattamento delle acque reflue (PTAR) dove viene eseguita una serie di processi fisici, chimici e biologici con l'obiettivo di eliminare i contaminanti presenti nelle acque reflue.

Gli impianti di trattamento di solito operano quattro processi principali: il pretrattamento (raccolta delle acque reflue mediante drenaggio); il trattamento primario (sedimentazione in cui l'acqua passa a serbatoi dove i solidi si depositano sul fondo e i non solidi salgono in superficie); il trattamento secondario (degradazione del contenuto biologico mediante trattamenti aerobici e anaerobici insieme a fango attivo); e il trattamento terziario (eliminazione completa dei microrganismi mediante filtrazione, ionizzazione e decontaminazione).

Quasi quattro anni fa, in questo impianto, SINCI e Rockwell Automation hanno avviato un progetto greenfield locale che consisteva nell'integrazione di un sistema di controllo di processo in grado di monitorare tutte le variabili dell'impianto.

Soluzione

Esperienza e capacità

Va sottolineato che questa è stata la prima iniziativa del suo genere che le due aziende (che collaborano da 32 anni) hanno sviluppato per il settore del trattamento delle acque reflue, sia per le utility pubbliche che per le aziende private.  

Secondo Salvador Navarro (Bajio Zone Manager di SINCI), una delle prime sfide è stata quella di adattare la progettazione preliminare (sviluppata negli Stati Uniti) a una soluzione adatta a questo sito, convalidare la capacità delle apparecchiature meccaniche e coordinarsi con il fornitore dei serbatoi di stoccaggio, oltre che con lo specialista dell'impianto. 

"Le principali sfide di questo tipo di implementazione sono la necessità di una conoscenza completa del processo e la capacità di riconoscere i tipi di variabili che incontreremo. Una volta acquisita familiarità con queste variabili, inserirle in un sistema di controllo richiede una notevole esperienza e capacità nel trattamento delle acque reflue", ha spiegato. 

"Le variabili degli strumenti analitici sono un elemento molto specifico e rilevante nei progetti di trattamento delle acque reflue, così come la conduttività, l'ossigeno disciolto, la durezza dell'acqua e il pH, tra gli altri", ha aggiunto.

È stata proprio questa esperienza completa e la loro conoscenza dell'automazione del controllo a portare il cliente a scegliere la proposta di Rockwell Automation e SINCI. È stato anche necessario trovare un fornitore con le risorse tecniche e umane per implementare una proposta localmente che era stata originariamente progettata negli Stati Uniti. 

A questo proposito, ha detto Navarro, "il prestigio del marchio Rockwell Automation, insieme al fatto che SINCI aveva le certificazioni più elevate del paese, sono stati fattori chiave che hanno influenzato notevolmente l'utente finale nella scelta di entrambe le aziende per realizzare questa iniziativa". "Fondamentalmente, ciò che ogni cliente cerca dall'azienda che assume è la certezza che il progetto sarà eseguito nei tempi e secondo le specifiche", ha aggiunto Navarro.

Risultati

Misurazione precisa

Il principale vantaggio di questa soluzione di automazione e controllo è che il cliente dispone in ogni momento di una misurazione precisa della qualità dell'acqua. Questo lo aiuta a evitare sanzioni a seguito di ispezioni a sorpresa da parte di agenti governativi come previsto dalla legge. “In questo modo, è possibile evitare le possibili multe o sanzioni che potrebbero derivare dalla non conformità agli standard ambientali”, ha sottolineato Navarro. 

Va sottolineato che le soluzioni di controllo di processo offerte da Rockwell Automation per il trattamento delle acque reflue sono altamente affidabili e flessibili. Non solo sono in grado di massimizzare la produttività, ma riducono anche i costi di implementazione, minimizzano i costi del ciclo di vita, convalidano la conformità e prevedono l'espansione futura. 

In particolare, per quanto riguarda i PowerFlex convertitori di frequenza, Navarro ha sottolineato che sono stati importanti per la loro flessibilità e precisione nella gestione del processo di ossigeno disciolto, che è un aspetto essenziale per questo tipo di impianto. “Un altro attributo importante è l'elaborazione dei segnali degli strumenti analitici”, ha aggiunto.

Il direttore generale di SINCI ha dichiarato che l'assistenza tecnica e il backup del marchio Rockwell Automation garantiscono un vantaggio competitivo maggiore per la sua azienda. Questo lo aiuta a soddisfare i requisiti dei clienti finali con maggiore affidabilità e sicurezza. “A questo proposito, le nostre certificazioni e la forza del canale di vendita fornito dal marchio ci rendono molto forti”, ha dichiarato Navarro.

“Come risultato di questo tipo di progetto, ci siamo resi conto che c'erano diverse linee di business che non avevamo esplorato. La nostra idea ora è di replicarlo con altri clienti in diversi settori”, ha concluso Navarro. 

Misurazione precisa

Il principale vantaggio di questa soluzione di automazione e controllo è che il cliente dispone in ogni momento di una misurazione precisa della qualità dell'acqua. Questo lo aiuta a evitare sanzioni a seguito di ispezioni a sorpresa da parte di agenti governativi come previsto dalla legge. “In questo modo, è possibile evitare le eventuali multe o sanzioni che potrebbero derivare dalla non conformità agli standard ambientali”, ha sottolineato Navarro.

Va sottolineato che le soluzioni di controllo di processo offerte da Rockwell Automation per il trattamento delle acque reflue sono altamente affidabili e flessibili. Non solo sono in grado di massimizzare la produttività, ma riducono anche i costi di implementazione, minimizzano i costi del ciclo di vita, convalidano la conformità e prevedono l'espansione futura.

In particolare, per quanto riguarda i PowerFlex convertitori di frequenza, Navarro ha sottolineato che questi sono stati importanti per la loro flessibilità e precisione nella gestione del processo di ossigeno disciolto, che è un aspetto essenziale per questo tipo di impianto. “Un altro attributo importante è l'elaborazione dei segnali degli strumenti analitici”, ha aggiunto.

Il direttore generale di SINCI ha dichiarato che l'assistenza tecnica e il backup del marchio Rockwell Automation garantiscono un vantaggio competitivo significativo per la sua azienda. Questo lo aiuta ad affrontare i requisiti dei clienti finali con maggiore affidabilità e sicurezza. “A questo proposito, le nostre certificazioni e la forza del canale di vendita fornito dal marchio ci rendono molto forti”, ha dichiarato Navarro.

“Come risultato di questo tipo di progetto, ci siamo resi conto che c'erano diverse linee di business che non avevamo esplorato. La nostra idea ora è quella di replicarlo con altri clienti in diversi settori”, ha concluso Navarro.

Pubblicato 26 marzo 2024

Argomenti: Build Resilience Process Automation Control Industria alimentare e delle bevande Acque chiare e reflue Controllori programmabili FactoryTalk View
Contenuto consigliato
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Integrazione del sistema di controllo di processo industriale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: