Loading
CASO DI STUDIO | Pulp & Paper, cura della casa e della persona
Recent ActivityRecent Activity

Encore Tissue migliora l'affidabilità dell'impianto con PlantPAx DCS

Un software facile da usare migliora la produttività delle apparecchiature chiave per la produzione di tissue

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due confezioni di fazzoletti Encore icare
Logo Encore Tissue

Encore Tissue è nata nel 1998, quando la famiglia Holckner ha acquistato una piccola azienda di prodotti tissue. La visione di Encore è stata chiara fin dall'inizio: fornire prodotti tissue di qualità al mercato australiano, impegnandosi al contempo a essere socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibile.

Sfida

  • Con l'aumento della produzione, Encore Tissue ha cercato una soluzione DCS moderna che garantisse un aumento della produttività, offrisse un'interfaccia facile da usare e includesse un supporto a lungo termine.
Soluzione

  • Dopo un'attenta analisi, Encore Tissue ha scelto PlantPAx® Distributed Control System (DCS) per sostituire la soluzione precedente.
Risultato

  • Implementando PlantPAx, Encore Tissue dispone ora di un sistema unificato. Un DCS Rockwell comunica con un controllore di sicurezza Rockwell, che controlla i convertitori di frequenza PowerFlex®. Questo semplifica l'integrazione con il sistema di convertitori di frequenza e consente aggiornamenti semplici in futuro.

Encore Tissue è un'azienda australiana leader nella produzione di carta igienica e asciugamani di carta che ha migliorato l'efficienza e l'affidabilità del suo impianto di Victoria aggiornandolo con il sistema di controllo distribuito (DCS) PlantPAx® di Rockwell Automation.

Rockwell collabora con Encore Tissue – che produce marchi per la casa come la carta igienica icare – da oltre 20 anni, iniziando a lavorare sul sistema di azionamento CC della macchina per la carta nei primi anni 2000, per poi convertire metà della macchina in CA nel 2014 e l'altra metà nel 2017. Il sistema di convertitore di frequenza CA si basa su PowerFlex® 755 di Rockwell. L'aggiornamento della macchina per la carta ha permesso a Encore Tissue di aumentare la produzione dell'impianto.

Encore Tissue è un'azienda australiana a conduzione familiare che ha l'obiettivo di fornire prodotti di qualità al mercato australiano, impegnandosi al contempo a essere socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibile.

Sfida

Con l'aumento della produzione, Encore Tissue ha cercato un sistema DCS moderno che garantisse un aumento della produttività, offrisse un'interfaccia facile da usare e includesse un supporto a lungo termine.

Macchina Encore per la produzione di carta

“Il nostro sistema DCS era diventato obsoleto e non era più supportato”, ha dichiarato Mark Camilleri, project manager di Encore Tissue. “Rockwell ha una conoscenza approfondita delle nostre macchine e del nostro impianto grazie alla nostra lunga collaborazione, quindi li abbiamo innestati per valutare l'aggiornamento del nostro DCS.”

Oltre alle nuove funzionalità, Encore Tissue desiderava che la nuova soluzione DCS avesse un'interfaccia software facile da usare, utilizzabile da più team.

Soluzione

Dopo un'attenta analisi, Encore Tissue ha scelto il sistema DCS PlantPAx di Rockwell Automation per sostituire la soluzione precedente.

"PlantPAx è un sistema DCS aperto, il che significa che anche le aziende partner, come gli integratori di sistemi con conoscenza del sistema, possono fornire assistenza", spiega Adrian Giecco, direttore regionale – South Pacific, Rockwell Automation.

Encore PlantPAx DCS di Rockwell Automation

PlantPAx è un sistema DCS moderno che fornisce un unico sistema di controllo a livello di impianto per aumentare la flessibilità, migliorare l'efficienza, ridurre i costi e consentire decisioni aziendali migliori, per le aziende di cellulosa e carta, produzione, ingegneria di processo, estrazione mineraria e risorse, alimenti e bevande, acqua e acque reflue e un'ampia gamma di settori industriali.

"Il software PlantPAx condivide la stessa piattaforma del sistema di azionamento Rockwell già in uso presso Encore Tissue, quindi il loro personale è già familiare con il suo utilizzo, il che ha significato una curva di apprendimento più breve per la migrazione a PlantPAx", ha dichiarato Giecco.

Encore Rack 5

The new PlantPAx solution (hardware pictured), uses the same software platform as existing Rockwell drives, so staff are already familiar with many of its functions

Per consentire una transizione fluida, Rockwell è stata in grado di estrarre il codice e la configurazione logica dal DCS esistente e di rimapparli alla logica PlantPAx, garantendo così che allarmi degli oggetti, limiti, messa a punto, riferimenti e altre configurazioni rimanessero invariati senza la necessità di una nuova messa in servizio o messa a punto.

“Questo è un approccio collaudato per migrare rapidamente la funzionalità di processo allo standard PlantPAx e ridurre al minimo il rischio”, ha dichiarato Giecco.

“Un altro modo in cui Rockwell ha ridotto al minimo il rischio in questo progetto è stato il riutilizzo del cablaggio esistente. I sistemi di controllo esistenti utilizzano hardware Allen-Bradley® ControlLogix® e, in quanto tali, i moduli I/O possono essere sostituiti come un sistema ‘like-for-like’ mantenendo intatti i moduli terminali e i cablaggi esistenti, riducendo significativamente il rischio di migrazione e il tempo di messa in servizio.”

Risultato

Implementando PlantPAx, Encore Tissue ora dispone di un sistema unificato. Un DCS Rockwell comunica con un controllore di sicurezza Rockwell, che controlla i convertitori di frequenza PowerFlex. Questo semplifica l'integrazione con il sistema di convertitori di frequenza e consente aggiornamenti semplici in futuro.

"Avevamo bisogno di aggiornare l'hardware a causa della sua età, quindi la scelta di Rockwell significava avere un supporto migliore da un'azienda con esperienza dedicata e comprovata nell'automazione di processo", ha dichiarato Camilleri.

"Encore Tissue si occupa anche dei ricambi critici tramite il Rockwell Automation Inventory Parts Management Agreement", ha aggiunto.

Il nuovo sistema riduce anche l'ingombro fisico, richiedendo solo due controllori invece di quattro e occupando meno spazio sul quadro.

"PlantPAx è stato progettato anche per consentire ai produttori come Encore Tissue di seguire in modo più semplice ed efficiente gli standard del settore e le best practice", ha dichiarato Giecco.

Per rendere la messa in servizio e l'avvio il più possibile agevoli, Rockwell ha effettuato un ampio periodo di Factory Acceptance Testing (FAT) di diverse settimane.

"Il FAT di solito dura solo un paio di giorni, ma volevamo che tutto funzionasse senza intoppi per Encore Tissue, quindi abbiamo eseguito i nostri test con la massima attenzione", ha dichiarato Giecco.

"Di conseguenza, l'intera migrazione – dall'inizio della messa in servizio alla produzione – è stata completata in soli quattro giorni, rendendo la transizione estremamente efficiente".

"Le operazioni che dovevano essere eseguite mentre la macchina era offline sono state completate tutte entro una finestra di 72 h, ottenendo così un risultato positivo in tempi stretti".

Pubblicato 18 agosto 2025

Argomenti: Optimize Production Production Automation Soluzioni di processo Industria cartaria Cura della casa e della persona PlantPAx
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Encore Tissue migliora l'affidabilità dell'impianto con il sistema DCS PlantPAx
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: