Requisiti di integrazione e affidabilità
Oltre alle sfide ambientali, l’impianto doveva integrare più sistemi e tecnologie di fornitori diversi in un’unica piattaforma. L’impianto doveva inoltre rispettare requisiti stringenti di elevata disponibilità e integrità della sicurezza dei sistemi. Era necessario mantenere un tempo di operatività estremamente elevato, rispettando al contempo gli standard di sicurezza SIL 2 per proteggere il personale e le apparecchiature. Un’altra criticità era la supportabilità a lungo termine, poiché la posizione remota introduceva sfide legate alla manutenzione, ai ricambi e alla gestione del ciclo di vita dei sistemi.