Loading
Caso di studio | Magazzino e fulfillment
Recent ActivityRecent Activity

Amatrol aiuta a colmare il divario di competenze nella catena logistica

Il sistema Skill Boss Logistics riduce i tempi di formazione dei tecnici delle macchine di movimentazione automatizzata dei materiali da due anni a sei mesi o meno.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Il sistema di formazione per tecnici della catena logistica riproduce le operazioni comuni dei centri di distribuzione e dispone di nastri trasportatori, tre deviatori e un piccolo armadio di controllo.

Sfida

  • Sviluppare una soluzione di formazione per migliorare e velocizzare la preparazione dei tecnici dell'automazione della catena logistica.

Soluzioni

  • Sistema Skill Boss Logistics con e-learning e una workstation di formazione e valutazione basata su una piattaforma Rockwell Automation.

Risultati

  • Tempo medio di formazione ridotto da circa due anni a sei mesi o meno.
  • Tempo di manutenzione ridotto sul piano dell’impianto.
  • Tempo di ritorno sull'investimento stimato: due anni.
Gestione automatizzata del magazzino e dell’approvvigionamento
Gestione automatizzata del magazzino e dell’approvvigionamento
Gestione automatizzata del magazzino e dell’approvvigionamento
I moderni sistemi intelligenti di gestione del magazzino ci aiutano a rispondere più rapidamente alle mutevoli esigenze della catena di approvvigionamento. La gestione automatizzata del magazzino ci aiuta a risolvere questi problemi.

Divario di competenze straordinario

Nel mercato odierno, la domanda di lavoratori qualificati supera di gran lunga l'offerta. E la necessità di tecnici competenti per la manutenzione di magazzini, distribuzione e altre operazioni che supportano la catena logistica è particolarmente acuta.

"Anche prima della pandemia, c'è stato un enorme aumento del numero di offerte di lavoro per tecnici dei centri di distribuzione", ha affermato Kent Powell, vicepresidente vendite di Amatrol. "La pandemia ha portato questo fenomeno a un livello ancora superiore, con il boom degli acquisti online".

Per soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori in termini di consegna rapida – spesso il giorno successivo – le aziende hanno accelerato la costruzione di magazzini e centri di evasione ordini. Tuttavia, era difficile trovare tecnici in grado di gestire e mantenere le apparecchiature di movimentazione automatizzata dei materiali, cuore dell’operatività.

Questa sfida del settore ha rappresentato un'opportunità unica per Amatrol, fornitore leader di formazione tecnica interattiva basata sulle competenze. Con sede a Jeffersonville, Indiana, Amatrol offre soluzioni di apprendimento coinvolgenti a scuole tecniche e clienti industriali in tutto il mondo.

La collaborazione costruisce una soluzione allineata al settore

Dietro ogni soluzione formativa Amatrol c’è uno sforzo collaborativo con aziende industriali, organizzazioni di standardizzazione e istituzioni educative.

"Prendiamo davvero in considerazione ciò che il settore ci comunica sulle loro carenze di competenze – e cerchiamo di affrontarle con un prodotto formativo completo", ha spiegato Powell.

Per colmare il divario di competenze nel settore magazzino e distribuzione, Amatrol ha lavorato a stretto contatto con il Manufacturing Skills Standards Council (MSSC). Il MSSC è un sistema di formazione, valutazione e certificazione guidato dall’industria. Nel processo sono stati coinvolti anche il Material Handling Equipment Distributors Association (MHEDA), il Material Handling Institute (MHI) e il National Center for Supply Chain Automation (NCSCA).

Le principali aziende di e-commerce e trasporti sono state consultate durante la progettazione e il collaudo delle apparecchiature per garantire che le tecnologie critiche fossero integrate nella soluzione formativa.

"Abbiamo scoperto che un tecnico dell’automazione della catena logistica necessita di un set di competenze unico che include le discipline tradizionali delle apparecchiature – oltre a una conoscenza approfondita delle reti IT", ha dichiarato Karl Prinz, team leader delle operazioni marketing di Amatrol.

La soluzione Amatrol, Skill Boss Logistics, comprende tutte le discipline rilevanti per preparare i lavoratori a supportare le apparecchiature di movimentazione automatizzata dei materiali. È allineata a tre diverse certificazioni MSSC Certified Technician in Supply Chain Automation (CT-SCA) focalizzate su:

  • Manutenzione apparecchiature/sistemi: CT-SCA-EM
  • Ricerca guasti e riparazione apparecchiature/sistemi: CT-SCA-ER
  • Ricerca guasti e riparazione di base di controllori e rete: CT-SCA-NR

Come funziona

La formazione Skill Boss Logistics include sia una componente e-learning online sia una postazione di formazione e valutazione pratica. Amatrol fornisce anche materiali scritti e formazione per istruttori. Ciascuno dei tre programmi di formazione consiste in 150–200 ore di formazione.

"Introduciamo e insegniamo ogni argomento tramite e-learning interattivo e simulazione", ha dichiarato Powell. "Poi, gli studenti mettono in pratica queste competenze sulle apparecchiature per prepararsi al test di certificazione".

La postazione Skill Boss Logistics attinge a 100 competenze dall’elenco degli standard CT-SCA definiti dal settore e convalidati a livello nazionale da MSSC. Dispositivo compatto da tavolo, la postazione svolge funzioni di catena logistica che vanno dal tracciamento dei pacchi tramite codice a barre e vari metodi di smistamento all’ottimizzazione dei gap e alla ricircolazione dei pacchi.

Soprattutto, la postazione è dotata di apparecchiature industriali che i tecnici dell’automazione della catena logistica incontreranno sul lavoro, tra cui diversi tipi di nastri trasportatori, canali di scarico e sensori. E un sistema di controllo basato su una piattaforma Rockwell Automation® con un Allen-Bradley® CompactLogix™ 5370 controller e PowerFlex® 525 convertitore di frequenza – integrati su una rete EtherNet/IP™.

"Il sistema esegue FactoryTalk® View software su un PC touchscreen all-in-one per l’HMI", ha dichiarato Powell. "L’HMI include anche una sezione allarmi ed è coerente con ciò che i lavoratori vedrebbero in un ambiente di impianto".

Indipendentemente dall’HMI, Skill Boss Logistics esegue anche il software di inserimento guasti Amatrol FaultPro. FaultPro consente agli istruttori di inserire oltre 45 guasti reali per permettere agli studenti di esercitarsi nelle competenze di ricerca guasti e manutenzione.

Risultati comprovati. ROI impressionante.

A meno di tre anni dal lancio iniziale di Skill Boss Logistics, centinaia di sistemi sono utilizzati da scuole tecniche e aziende industriali.

"I nostri clienti industriali misurano il successo in base al ritorno sull'investimento (ROI)", ha dichiarato Powell. "Con Skill Boss Logistics, i clienti hanno ridotto il tempo medio di formazione dei tecnici da circa due anni a sei mesi o meno".

Sul piano di produzione, i tecnici formati riducono significativamente i tempi di fermo – portando a un periodo di payback stimato di due anni per il sistema.

"Credo che il nostro successo sia dovuto alla natura all-inclusive della formazione", ha dichiarato Powell. "Non conosco un’altra azienda che fornisca materiale scritto, supportato da e-learning interattivo – oltre a una postazione pratica per esercitarsi e valutare le competenze".

I prossimi passi

Per stare al passo con gli ultimi sviluppi della tecnologia di automazione, Amatrol collabora strettamente con Rockwell Automation.

"Stiamo iniziando a valutare come dati analitici avanzati e realtà aumentata (AR) possano integrarsi nel ciclo di insegnamento", ha dichiarato Powell.

Inoltre, Amatrol sta lavorando per sviluppare apparecchiature a supporto dell’Academy of Advanced Manufacturing (AAM), un’iniziativa congiunta di Rockwell Automation e Manpower Group per fornire ai veterani militari statunitensi le competenze necessarie per avere successo nei ruoli di produzione avanzata. 

"La nostra relazione con Rockwell Automation è diversa da qualsiasi altra relazione con fornitori che abbiamo", ha dichiarato Powell. "È lavorando con produttori di livello mondiale come Rockwell Automation che possiamo soddisfare le esigenze dei clienti mentre preparano la prossima generazione di lavoratori".

Scopri di più sulle nostre soluzioni OEM.

Pubblicato 23 ottobre 2022

Argomenti: Integrated Architecture Gestione magazzino e approvvigionamento Convertitori di frequenza Low Voltage AC Drives Prodotti per reti industriali Rete EtherNet IP FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk View
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
I migliori sistemi di gestione del magazzino iniziano con l’emulazione
I migliori sistemi di gestione del magazzino iniziano con l’emulazione
Blog
Blog
I migliori sistemi di gestione del magazzino iniziano con l’emulazione
Grazie alla simulazione e all’emulazione, gli operatori di magazzino e i loro fornitori possono ridurre i rischi, favorire l’innovazione e ottimizzare un processo complesso e dinamico.
Utilizzare l’apprendimento pratico per formare i lavoratori del futuro
Utilizzare l’apprendimento pratico per formare i lavoratori del futuro
Case Study
Case Study
Utilizzare l’apprendimento pratico per formare i lavoratori del futuro
Rockwell Automation collabora con la McMaster University per formare una forza lavoro pronta a fornire valore fin dal primo giorno di lavoro.
Bi-Esse sceglie le soluzioni di Rockwell Automation per automatizzare completamente il suo nuovo magazzino
Bi-Esse sceglie le soluzioni di Rockwell Automation per automatizzare completamente il suo nuovo magazzino
Case Study
Case Study
Bi-Esse sceglie le soluzioni di Rockwell Automation per automatizzare completamente il suo nuovo magazzino
Le soluzioni Rockwell Automation scelte da Bi-Esse per il proprio nuovo magazzino automatizzato.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Amatrol aiuta a colmare il divario di competenze nella catena logistica
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: