Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Sblocca la visibilità in tempo reale con il controllo unificato

Drives & Controls magazine afferma che i sistemi di automazione tradizionali probabilmente comportano rischi per la sicurezza, le prestazioni e i ricavi dei produttori

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista dall'alto di un complesso industriale che collega le persone ai processi di produzione e ai dati di spedizione

Nel mercato globale di oggi, i settori industriali non possono permettersi ritardi nella produzione, rischio operativo o processi decisionali disconnessi. Tuttavia, con le pressioni sui profitti, la maggior parte dei reparti IT/OT è vincolata alla gestione di sistemi di dati frammentati e obsoleti, rendendo impossibile vedere il quadro completo della produzione.

In alternativa, i sistemi di processo e potenza integrati di Rockwell Automation unificano le fonti di dati in un unico pannello di controllo – sbloccando informazioni operative che trasformano le operazioni. E questi dati in tempo reale, analisi predittiva e visibilità della produzione possono diventare un fattore di differenziazione strategico.

Perché la visibilità dei dati in tempo reale è importante

La mancanza di visibilità su dati di processo, potenza, energia, controllo motore e manutenzione predittiva porta a:

  • Rilevamento tardivo dei problemi, fermo macchina
  • Scarsa ottimizzazione delle risorse
  • Manutenzione inefficiente
  • Costi operativi più elevati
  • Processi duplicati e disconnessi
  • Difficoltà nel rispettare la conformità
  • Rischi per la sicurezza

Inoltre, quando l'energia rappresenta un costo di produzione significativo, la visibilità integrata è essenziale per la redditività.

Una piattaforma unificata semplifica tutto

monitor desktop con analisi

Sostituisci il sistema di gestione dell'energia indipendente con una piattaforma di controllo unificata

connettività di rete

Ethernet non modificato collega e comunica tutti i dati

orologio

Accesso in tempo reale all'intelligence dei dispositivi di processo e controllo motore

Il nostro sistema connesso combina controllo di processo, potenza e motore su un'unica piattaforma. Questo aiuta i produttori a semplificare progettazione, collaudo e installazione, oltre a ridurre costi hardware, fermo macchina, manutenzione ed energia
State pianificando un progetto Greenfield o di espansione di un impianto?
Ingegnere e project manager che osservano un blueprint
eBook
State pianificando un progetto Greenfield o di espansione di un impianto?

Combinando il controllo di processo, potenza e motori in un'unica piattaforma, è possibile accelerare la velocità di commercializzazione, il tempo di disponibilità, il risparmio energetico e il ritorno sull'investimento. 

Ulteriori informazioni

Come appare la visibilità in tempo reale in un sistema unificato…

Le operazioni moderne prosperano grazie alla semplicità e all'intuizione. Semplificando hardware e software, le organizzazioni possono superare le sfide della forza lavoro e trasformare la conoscenza storica in informazioni utili. Invece di gestire più piattaforme, gli operatori si formano su un unico sistema e ottengono una visione digitale unificata – migliorando l'esperienza utente, la qualità, la produttività e la sicurezza.

I dati aziendali in tempo reale trasformano il processo decisionale. I team possono ottimizzare i processi, aumentare la produttività e agire a livello strategico. L'accesso remoto aggiunge flessibilità, consentendo agli operatori di gestire i sistemi di controllo di processo, potenza e motore da qualsiasi sala di controllo.

1. Una visione unica delle operazioni. Immagina di avere tutto in un unico posto. Gli operatori possono monitorare:

  • Variabili di processo
  • Profili di carico di potenza
  • Salute delle apparecchiature
  • Consumo di risorse
  • Stato delle apparecchiature
  • Allarmi, guasti ed eventi
  • Analisi predittiva
  • Postura di cybersecurity

Tutto tramite un'unica interfaccia unificata.

2. Intelligenza contestualizzata e utilizzabile. I dati senza contesto sono solo rumore. L'integrazione aggiunge intuizione dietro ogni metrica. Ad esempio, se un dispositivo connesso si guasta, il sistema fornisce:

  • Dati di processo (flusso, pressione)
  • Dati di potenza (corrente, tensione)
  • Comportamento delle apparecchiature (codici di guasto, tendenze delle prestazioni)
  • Modelli storici
  • Azioni correttive consigliate

Questa visione olistica e in tempo reale dei dati elimina le congetture e accelera il ripristino.

3. Migliora le risorse. Combinando analisi predittiva, dati in tempo reale, dispositivi intelligenti e condizioni operative, le organizzazioni possono:

  • Ridurre lo scarto
  • Bilanciare la domanda
  • Dimensionare correttamente le apparecchiature
  • Ottimizzare i parametri
  • Rilevare modelli anomali

4. Migliora sicurezza, protezione e gestione dei rischi. La visibilità integrata rafforza:

  • Risposta alle emergenze
  • Isolamento dei guasti
  • Sequenziamento degli eventi
  • Rilevamento delle intrusioni
  • Operazioni più sicure

5. Migliore conformità e reportistica. I sistemi unificati semplificano:

  • Report di sostenibilità
  • Audit
  • Documentazione normativa
  • Conformità ambientale

Tutto viene registrato, con data e ora e immediatamente accessibile.

I settori industriali non possono più prosperare con una visibilità parziale.

Una piattaforma di controllo unificata del sistema DCS offre una visione in tempo reale e contestualizzata di processo, potenza e controllo motore, così i manager possono operare in modo efficiente, sostenibile e intelligente. Con Rockwell Automation, le organizzazioni possono prendere decisioni più rapide basate sui dati grazie a gestione energetica connessa, analisi predittiva, manutenzione e dati operativi.

Quando il tuo impianto vede dati unificati in tempo reale, funziona al meglio. Vuoi saperne di più? Consulta questa giustificazione tecnica e finanziaria per convertire un sistema di controllo distribuito legacy in un nuovo sistema di automazione.

Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Il nostro sistema di controllo industriale integra il controllo di processo e il controllo di potenza. Riduzione dei tempi di progettazione, dei costi d’investimento e dei costi operativi. Visualizzazione dei dati di produzione in tempo reale su un’unica HMI.
Ulteriori informazioni

Processo unificato e integrazione di potenza nel settore minerario
Processo unificato e integrazione di potenza nel settore minerario
Blog
Blog
Processo unificato e integrazione di potenza nel settore minerario
I sistemi tradizionali per il controllo dei processi e l'infrastruttura di potenza rendono ancora più difficile la gestione delle sfide. La risposta? L'integrazione unificata di processo e potenza.
Leggi ora
Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Blog
Blog
Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Il dataset IntelliCENTER® individua i componenti critici per il controllo motori abilitati Ethernet/IP all’interno del centro controllo motori, contribuendo a garantire un funzionamento redditizio di impianti e apparecchiature
Leggi ora
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Blog
Blog
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
Leggi ora

Pubblicato 10 febbraio 2026

Argomenti: Controllo e automazione industriale

Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left I dati in tempo reale trasformano la produttività e i profitti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: