Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

I vantaggi del supporto da remoto per i produttori

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
I vantaggi del supporto da remoto per i produttori hero image

I responsabili di impianto e i tecnici hanno le mani piene: non solo sono responsabili del mantenimento delle operazioni quotidiane, ma devono anche contribuire ad aumentare la produzione e i ricavi. Quindi, quando si presentano dei problemi, come inevitabilmente accade, non c'è niente di meglio che sapere di avere un backup pronto, 24–7.

Dagli indicatori rossi del server RDS e dai dati di wire-framing alle scomparse dei progetti HMI e ai problemi di connessione con il PLC, ci sono molti problemi che devono essere affrontati in modo tempestivo per evitare tempi di fermo e ritardi nella produzione. Anche se non sono considerati “critici”, prima si risolvono, meglio è per tutti.

I responsabili di impianto non possono essere ovunque, sempre. Ma in molti modi, devono esserlo. Gli impianti di produzione di oggi sono più produttivi che mai, spesso funzionano ininterrottamente. Ciò significa che qualcuno deve controllare, sempre, quando sono alla partita di calcio serale dei loro figli, quando visitano gli amici nel fine settimana e anche quando sono in riposo.

A causa della carenza di competenze industriali, è diventato difficile per molti produttori assumere personale con le competenze e le capacità necessarie. Alcuni responsabili di impianto semplicemente non hanno esperti qualificati da consultare all'interno delle loro organizzazioni.

Fortunatamente, esiste un aiuto per i responsabili di impianto che fornisce competenze, backup e supporto preziosi, ogni volta che ne hanno bisogno.

Offriamo diverse soluzioni di assistenza che non solo vi semplificano la vita, ma possono anche far risparmiare alla vostra azienda migliaia di USD ogni anno.
Supporto da remoto: la soluzione perfetta

Un impianto di produzione è pieno di sistemi complessi e sfide. Mentre Google e altri motori di ricerca sono strumenti preziosi per trovare ricette, controllare se il negozio di animali è ancora aperto e acquistare scarpe, non sono necessariamente fonti affidabili di informazioni altamente tecniche su come funzionano impianti unici. Quindi, quando qualcosa va storto nel vostro impianto, consultare le moltitudini di opinioni su Internet potrebbe portarvi su una strada molto sbagliata.

Perché aspettare a chiamare il vostro distributore di zona o integratore di sistemi? Perché lasciare tutto al caso quando potete assicurarvi i servizi di tecnici e ingegneri esperti, come se fossero sempre a vostra disposizione? Il supporto da remoto offre proprio questo: un aiuto affidabile per identificare rapidamente i problemi e risolverli in tempo reale. Le opzioni di supporto da remoto includono:

  • Email – per questioni meno urgenti
  • Supporto telefonico immediato – per guidarvi nella risoluzione dei problemi con domande e risposte
  • Articoli e video di troubleshooting – come Google, ma meglio. Cercate in una libreria di problemi comuni di automazione industriale in un centro di assistenza online e trovate le risposte da soli
  • Monitoraggio da remoto e supporto applicativo – questo è un ulteriore livello di supporto da remoto che consente agli ingegneri da remoto di accedere alle vostre applicazioni e risolvere i problemi direttamente da fuori sede

L’accesso da remoto agli esperti è vantaggioso per diversi motivi. Non dovete pagare un FactoryTalk a dipendenti su turni diversi, c’è un solo numero da chiamare – da chiunque in qualsiasi momento, potete imparare tutto sul troubleshooting dalle risorse online e dagli stessi ingegneri e, soprattutto, offre tranquillità.

I vantaggi di avere questa assistenza supplementare sempre disponibile includono maggiore produttività dell’impianto, maggiore efficienza nella risoluzione dei problemi e maggiore fiducia nella capacità del responsabile di impianto di supervisionare le operazioni. I servizi di supporto da remoto possono aiutarvi a ottimizzare le prestazioni del sistema di controllo, migliorare l’OEE e ridurre i costi di manutenzione.

Considerate il supporto TechConnect℠

Programmi come Rockwell Automation TechConnect℠ Support possono far sembrare qualsiasi responsabile di impianto un eroe per aver risolto i problemi in modo rapido e con successo.

Avete un nuovo dipendente nel turno di notte che non è completamente qualificato per il troubleshooting? Dategli un solo numero da chiamare per qualsiasi domanda o dubbio – saranno al telefono con un ingegnere in circa un minuto e mezzo.

Non volete passare tempo dopo l’orario di lavoro a imparare nuove competenze di troubleshooting? Godetevi la tranquillità di avere un team di esperti sempre a disposizione, pronto a fornire supporto in qualsiasi momento.

E se volete incoraggiare i vostri dipendenti a formarsi e imparare sul lavoro, il nostro programma Training Advisor è incluso per aiutarvi a integrare le opportunità di crescita che offrite.

Non perdete il riposo. Non affidatevi a Google. Non lasciate che si verifichino tempi di fermo durante il vostro turno. Scoprite i vantaggi che un contratto di supporto TechConnect℠ può offrire. Contattate il vostro distributore di zona o scoprite di più ora.

Pubblicato 21 ottobre 2019


Jessica Wiant
Jessica Wiant
Senior Product Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left I vantaggi del supporto da remoto per i produttori
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: