Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Riduci il rischio nella fase di progettazione delle e-house

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Centrale elettrica di notte

Aggiungere maggiore intelligenza alle e-house, gestendo più fornitori e rispettando scadenze di progetto sempre più stringenti, non è facile. Ma è una sfida che voi e molti altri EPC dovete affrontare oggi.

Ecco perché sempre più EPC si rivolgono a un sistema di alimentazione intelligente integrato, che consolida i sistemi di controllo elettrico e di processo in un'unica soluzione.

Un sistema che unifica i sistemi elettrico e di controllo di processo può ridurre i rischi nella progettazione e nella costruzione di un'e-house. Può ridurre il numero di fornitori con cui lavorare da quattro o più a uno solo. Ciò, a sua volta, può ridurre la fase di progettazione e i costi. E può ridurre il potenziale di incomprensione tra fornitori, che può creare costose sfide di integrazione.

Inoltre, un sistema unificato consente di passare da un approccio cablato a uno in rete. Ciò può ridurre i costi di materiali, manodopera e documentazione.

Naturalmente, un sistema unificato e digitalizzato offre anche vantaggi significativi per i vostri clienti. Offre loro un unico sistema per il controllo, la visualizzazione, l'archiviazione e la reportistica. Consente inoltre di accedere ai dati in tempo reale dai dispositivi elettrici intelligenti (IED) per aiutare il personale operativo e di manutenzione a prendere decisioni più intelligenti e rapide.

Ma prima di passare a un sistema di alimentazione intelligente integrato, assicuratevi di trovare un fornitore con la tecnologia e l'esperienza giuste per implementarlo.

Trovare il partner giusto

In alcuni casi, il fornitore di automazione che già fornisce il vostro sistema di controllo di processo può semplicemente estendere il proprio ruolo per fornire un sistema di controllo elettrico e di processo unificato.

...sempre più EPC si stanno orientando verso un sistema di alimentazione intelligente, che integra i sistemi di controllo elettrico e sistema di controllo di processo in un'unica soluzione.

Se il fornitore non ha questa esperienza, è importante trovarne uno che ce l'ha, piuttosto che realizzare un progetto per la prima volta. Dopotutto, alcuni fornitori con esperienza nell'implementazione di sistemi di alimentazione intelligenti confezionati hanno aiutato le EPC a ridurre i costi dei progetti del 25 percento o più.

Tali risparmi possono essere realizzati riducendo i costi di installazione, i tempi di messa in servizio e avvio e la documentazione tecnica. Ad esempio, invece di cablare singolarmente ogni componente utilizzando cavi multiconnettore, tutto può essere collegato attraverso un unico cavo Ethernet. Inoltre, un fornitore esperto che può integrare prodotti di terze parti e ridurre le interfacce può anche ridurre i costi di assemblaggio del sistema del 15 percento rispetto a una e-house "costruita in loco".

Il fornitore che scegliete dovrebbe anche conoscere i protocolli di comunicazione più recenti. Dovrebbe essere in grado di utilizzare IEC-61850 e EtherNet/IP attraverso gli IED per fornire ai clienti dati in tempo reale sulle apparecchiature e sulle condizioni operative.

Tranquillità

I rischi sono troppi per continuare a utilizzare l'approccio tradizionale multi-fornitore per la progettazione e lo sviluppo delle e-house. Con il partner giusto, è possibile utilizzare un sistema di alimentazione intelligente confezionato per fornire e-house più intelligenti, in tempo, secondo le specifiche e nel rispetto del budget. Scoprite di più sulle soluzioni di alimentazione intelligente confezionata.

Pubblicato 27 agosto 2018


Bruce Hall
Bruce Hall
Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Riduci il rischio nella fase di progettazione delle e-house
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: