Loading
Blog | Soluzioni di processo
Recent ActivityRecent Activity

Efficienza dell’impianto con l’hardware di controllo corretto

Produzione intelligente nel controllo di processo e I/O universale

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Donna con giubbotto di sicurezza che guarda uno schermo in una sala di controllo. da servizio fotografico 0220_000655_L8PController_PTUPhotoShoot_1042

Oggi i clienti del settore dei processi cercano di ridurre il costo totale di proprietà, il tempo d'esecuzione dei progetti e di ottimizzare la produzione aumentando la produttività, riducendo i tempi di fermo e potenziando gli operatori con la produzione intelligente. 

La produzione intelligente richiede informazioni più intelligenti. Fortunatamente, oggi le informazioni e i big data sono ovunque. I sensori e la strumentazione forniscono molte più informazioni rispetto al passato. Il problema sorge quando è necessario abilitare il sistema ad accettare queste informazioni aggiuntive. 

Spesso, tali modifiche sono difficili, se non impossibili, a seconda di come un sistema può portare i dati giusti nel posto giusto. In genere, i sistemi di controllo sono messi in servizio con un numero e un tipo di schede di ingresso/uscita (I/O) che possono accettare dati da sensori e strumentazione. Storicamente, qualsiasi modifica alla disposizione delle schede I/O è possibile solo lasciando spazio libero in un quadro e tenendo a portata di mano molti tipi diversi di schede I/O, secondo necessità. Ciò comporta costi elevati e può influire sulla rapidità con cui un sistema si riprende da un guasto o da una manutenzione programmata. 

Oggi, le opzioni I/O universali FLEXHA 5000™, abilitate dal sistema di controllo distribuito PlantPAx® 5.20, offrono una nuova risposta a questo problema.  

Definizione di I/O universale

Gli I/O universali, definiti anche come marshalling elettronico, consentono di utilizzare diversi tipi di I/O su un'unica scheda. Questi tipi di I/O possono essere costituiti da ingressi e uscite analogici (con HART) e ingressi e uscite digitali. Con gli I/O universali FLEXHA 5000, queste configurazioni sono abilitate dal software, evitando la necessità di modifiche fisiche ai componenti.

Vantaggi grazie alla flessibilità

  • Riduzione dello sforzo di esecuzione del progetto:
    • FLEXHA 5000 I/O consente di utilizzare vari tipi di cablaggio di campo. Non è necessario che il cliente finalizzi il cablaggio troppo presto. Ciò consente di ridurre il costo totale di installazione e di migliorare l'efficienza degli ingegneri durante la fase di progettazione iniziale senza influire sui costi del quadro. Molte revisioni e modifiche si verificano in base a come possono cambiare le esigenze non solo durante la messa in servizio, ma anche durante il ciclo di vita di un sistema. 
    • C'è anche un vantaggio nel progettare un sistema con I/O universale. Iniziando con una configurazione I/O universale, le esigenze di alimentazione di un sistema, i gruppi di terminazione e le configurazioni di cablaggio possono rimanere gli stessi indipendentemente dal fatto che il tipo di I/O debba cambiare in seguito, risparmiando molto lavoro e pianificazione.
  • Minimizzare l'impatto delle modifiche tardive all'I/O
    • La piattaforma FLEXHA 5000 offre la flessibilità di cambiare i tipi di I/O durante il suo funzionamento. Ciò consente di disaccoppiare i flussi di lavoro del progetto, dove la progettazione fisica e funzionale avviene in parallelo, consentendo l'ottimizzazione dei tempi e dei costi del progetto.
    • Storicamente, sarebbe stato necessario gestire le esigenze di manutenzione tenendo in magazzino molte schede I/O diverse per ogni area di custodia. La scheda universale FLEXHA 5000 si differenzia per il fatto di essere un'unica voce di catalogo, riducendo la necessità di avere un magazzino aggiuntivo.

Ottimizzato per l'utente del sistema di processo

È importante notare che i sistemi di controllo dei processi richiedono determinate funzionalità dalle schede I/O che devono essere disponibili indipendentemente dal fatto che l'opzione sia universale o meno. Fondamentale è la disponibilità di opzioni ridondanti, altamente disponibili, nonché l'isolamento dei canali e la disponibilità di comunicazione HART. Il nuovo FLEXHA 5000 I/O non solo offre questa differenziazione universale, ma anche ridondanza, isolamento dei canali e interfacce di comunicazione HART. 

Non tutti gli I/O universali sono uguali

Molti fornitori di sistemi di controllo hanno rilasciato funzionalità I/O universali, ma non tutte le schede sono costruite allo stesso modo. 

Alcune, come la piattaforma FLEXHA 5000, consentono la configurazione remota tramite software dei tipi di I/O di canale durante il runtime. La piattaforma FLEXHA 5000 offre componenti comuni tra i tipi di I/O, consentendo a un operatore remoto di cambiare dinamicamente il tipo di I/O senza essere in locale sulla scheda I/O. 

Scopri di più sugli I/O universali.

Pubblicato 13 febbraio 2023

Guarda il video
Piattaforma I/O di processo flessibile, a basso rischio e pronta per il futuro

Scoprite come l'I/O universale può aiutare i clienti di processo ad affrontare sfide comuni. 

Argomenti: Soluzioni di processo Sistemi di processo Sistemi di controllo distribuito (PlantPax) Integrated Architecture Distributed I O, In-Cabinet Modular

Armand Prezioso
Armand Prezioso
Product Manager
Armand è un Sr. Global Product Manager per Rockwell Automation. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei processi, collabora con un team di ingegneri per mantenere e sviluppare prodotti di livello mondiale. Armand ha un background in ingegneria, vendite e marketing e gestione dei prodotti.
Kristopher Dornan
Kristopher Dornan
Commercial Marketing Manager - Portafogli di controllori, I/O e PlantPAx, Rockwell Automation
Kristopher Dornan è responsabile del marketing commerciale per i controllori, gli I/O e PlantPAx presso Rockwell Automation. Con 20 anni di esperienza, Kris trasforma la profondità tecnica in valore per il cliente, promuovendo operazioni più intelligenti e resilienti attraverso soluzioni di controllo e soluzioni informative integrate.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Efficienza dell’impianto con l’hardware di controllo corretto
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: