Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Il Pettit National Ice Center migliora la sostenibilità

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
pattinatore di velocità al Pettit National Ice Center

La competizione è una questione di precisione.

Per gli atleti d'élite, meno di 2,54 cm o un centesimo di secondo può fare la differenza tra vincere e perdere – tra un posto sul podio e uno tra il pubblico.

Lo stesso vale per l'industria, dove una nuova tecnologia può fare la differenza tra efficienza e inefficienza – produttività o meno.

La precisione è fondamentale per il Pettit National Ice Center. Ghiaccio, temperature dell'aria e umidità precisi sono fondamentali per le prestazioni ottimali dei pattinatori di velocità.

L'ultimo aggiornamento di Rockwell Automation ci ha permesso di generare e gestire queste condizioni ideali, operando in modo più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. 

Sostenere l'allenamento d'élite e il pattinaggio comunitario

Siamo una struttura complessa che deve adattarsi per soddisfare le aspettative di una vasta gamma di utenti, da quelli ricreativi a quelli competitivi.

Oltre a essere specializzati nel pattinaggio di velocità, accogliamo ogni anno più di 425000 visitatori, creando condizioni ideali di ghiaccio e aria per tutto, dall'hockey al pattinaggio artistico.

Con questo livello di specializzazione sono arrivati anche i costi energetici alle stelle. La nostra tecnologia non era in grado di rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze dei consumatori e richiedeva una programmazione in loco. La nostra sostenibilità a lungo termine come asset della comunità e come luogo di allenamento per atleti provenienti da tutto il mondo è diventata un problema.

La migrazione offre vantaggi immediati

Avevamo bisogno di una soluzione che rispondesse ai nostri obiettivi di precisione, sostenibilità e flessibilità, oltre che di accesso remoto, ma sicuro.

Grazie alle donazioni di prodotti in natura e alla guida di esperti di Rockwell Automation, siamo passati da una tecnologia obsoleta a un sistema di controllo distribuito PlantPAx. Con la nuova visualizzazione e la gestione delle ricette, nonché accesso remoto, monitoraggio dell'energia/gestione e diagnostica/allarmi, ora posso: 

  • Programmare con precisione il tipo di ghiaccio di cui abbiamo bisogno e per quanto tempo – con più di 30 giorni di anticipo
  • Monitorare e ridurre il consumo di energia
  • Ricevere allarmi sul mio dispositivo mobile per diagnosticare e risolvere i problemi da remoto

Un edificio efficiente è fondamentale per il risparmio energetico. Ora posso mantenere l'equilibrio ideale tra due sistemi opposti (uno che riscalda l'aria e gestisce i livelli di umidità, e l'altro che raffredda il ghiaccio). La capacità di variare costantemente le temperature dell'aria e del ghiaccio riduce il carico sui compressori e consente alle pompe di rallentare. Tutto è più efficiente.

Controllo preciso e tecnologia all'avanguardia per garantire l'eccellenza

Mi aspettavo un risparmio energetico significativo, ma quello che abbiamo ottenuto mi ha stupito.

Con il nuovo sistema, abbiamo ridotto il consumo di energia elettrica di un milione di kilowatt all'anno, risparmiando USD 90000,00 all'anno.

Articolo: Il Pettit National Ice Center celebra 25 anni.
 

Questi risultati sono fondamentali per noi, perché ci permettono di investire i risparmi per rinnovare le attrezzature e i sistemi meccanici di una struttura vecchia di 25 anni, sempre con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la precisione.

Tutto ciò che avviene "dietro le quinte" non è percepito dai nostri pattinatori, giocatori di hockey e corridori, ma loro apprezzano il ghiaccio di alta qualità e le temperature dell'aria piacevoli.

Apprezzo la possibilità di monitorare e gestire i sistemi dell'impianto del centro ovunque mi trovi: al lavoro, a casa o a Pyeongchang, in Corea del Sud.

 


 

Aggiornamento di gennaio 2022:

Mentre ci prepariamo ad ospitare le prove di qualificazione per la squadra olimpica statunitense di pattinaggio di velocità su pista lunga del 2022, il sistema Rockwell Automation continua a essere un elemento fondamentale per noi. Ha davvero mantenuto il nostro consumo energetico a livelli annuali molto prevedibili che, anno dopo anno, ci aiutano a investire più denaro nei nostri budget operativi. Il livello di precisione che otteniamo con i setpoint mi consente di raggiungere condizioni molto specifiche per ogni singolo sport su ghiaccio. Tutti gli sport su ghiaccio richiedono temperature del ghiaccio e dell'aria diverse. US Speedskating ci ha affidato il compito di cercare di riprodurre le condizioni dell'arena che dovrebbero incontrare a Pechino ai Giochi Olimpici del 2022. Questo preparerà al meglio gli atleti al successo pattinando in un ambiente simile.

Pubblicato 31 gennaio 2018


Paul Golomski
Paul Golomski
Facility Director, Pettit National Ice Center
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Il Pettit National Ice Center migliora la sostenibilità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose