La riduzione del gap di competenze DCS aumenta l’uniformità
Gli operatori già familiarizzati con il nostro PlantPAx® DCS per altri processi hanno facilmente convertito le loro conoscenze per questa applicazione di nicchia, risparmiando tempo di formazione e riducendo l’impatto del gap di competenze o della mancanza di personale esperto disponibile per apprendere e gestire il nuovo sistema.
Il controllo del digestore batch ora può regolare la cottura della polpa in base a diversi fattori, tra cui la temperatura esterna e l’umidità, ottimizzando ogni cottura e apportando miglioramenti automaticamente per risultati più uniformi. Questa ottimizzazione del digestore, unita a un’operazione standardizzata in ogni turno (indipendentemente dall’operatore), ha portato al risultato previsto – una riduzione dei tempi di fermo – oltre a miglioramenti nella quantità e nella qualità del prodotto.
In sintesi: producono più batch al giorno, con meno colli di bottiglia.
Anche se si tratta di un’applicazione di nicchia, i vantaggi ottenuti possono essere applicati in altri settori di processo: gli operatori hanno più facilità a gestire il sistema e una maggiore visibilità sui processi; i dirigenti realizzano i guadagni promessi per una maggiore produzione e rendimenti migliorati – e altro ancora.