Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Ottenete un time-to-value più rapido con il vostro MES

Modernizzazione dell’architettura: come accelerare l’implementazione tramite sistemi containerizzati

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Compresse su un nastro trasportatore in un impianto di produzione farmaceutica

Mantenere gli impianti in funzione e al massimo dell'efficienza comporta delle sfide e, se utilizzate un sistema di gestione della produzione (MES), senza dubbio avete affrontato le difficoltà e la complessità della gestione del cambiamento associate all'installazione e al mantenimento aggiornato del vostro sistema, soprattutto in ambienti regolamentati.  

Alcune di queste domande descrivono le vostre sfide?  

  • Il vostro obiettivo principale è ridurre al minimo i fermi di produzione che derivano dalle attività di ciclo di vita nei vostri sistemi IT, come il MES. 
  • Provisioning dell'hardware e del software per conformarsi alla piattaforma supportata: quante e di quali dimensioni devono essere le macchine virtuali? Quale sistema operativo (sistema operativo)? Dove trovare i componenti di terze parti corretti e sono compatibili con la piattaforma supportata? Chi gestisce cosa? Cosa gestisce già l'IT? È necessario coinvolgerli? 
  • Avete standard IT che non corrispondono alla vostra piattaforma supportata. Come risolvere questa situazione? 
  • Come affrontare una nuova vulnerabilità? 

Questi sono solo alcuni dei problemi che indicano quanto possano essere complesse le soluzioni farmaceutiche e mostrano perché ogni aggiornamento, modifica o migrazione richiede attività di installazione e validazione complesse che possono contribuire a lunghi fermi di produzione. 

Ridurre la complessità con i sistemi containerizzati 

L'approccio all'implementazione e alla configurazione delle applicazioni tramite piattaforme di distribuzione moderne riduce al minimo gli ostacoli all'adozione, all'implementazione e al monitoraggio di un MES moderno. La containerizzazione accelera l'implementazione e riduce il costo totale di proprietà grazie a un'implementazione più rapida, a una gestione semplificata delle dipendenze e a una migliore scalabilità. Un motore di aggiornamento più potente semplifica la gestione delle versioni. Inoltre, la telemetria approfondita delle applicazioni e dell'infrastruttura aumenta la disponibilità e semplifica la risoluzione dei problemi. 

Questo approccio rende molto più semplice gestire su larga scala ciò che sarebbe difficile da amministrare. Il giusto MES moderno può ridurre la gestione del ciclo di vita, semplificando la gestione delle versioni, a volte complessa, e l'interazione con gli stakeholder tra app, operazioni e integrazioni.  

Tecnologie e strategie simili a quelle utilizzate per le soluzioni aziendali basate su cloud possono semplificare e scalare le soluzioni MES on-premise, migliorando notevolmente le responsabilità relative a hardware, software e gestione delle modifiche del ciclo di vita.   

Ad esempio, un numero inferiore di server e requisiti di piattaforma semplificati, supportati e flessibili eliminano quasi completamente i problemi complessi legati ai sistemi validati. Un approccio “low code/no code” per l'automazione della configurazione e del deployment riduce i tempi di implementazione, semplifica il processo complessivo e rende il processo di implementazione e aggiornamento significativamente più robusto e ripetibile.

MES per il settore Life science
MES per il settore Life science
Software
Software
MES per il settore Life science
Grazie a un’integrazione ottimale, PharmaSuite offre la precisione, il controllo e l’affidabilità richiesti dai principali produttori.
Ulteriori informazioni

Piattaforma flessibile e supportata 

La nostra moderna architettura containerizzata consente di scaricare i dati di esecuzione ed eseguire i risultati con un ingombro hardware minimo. FactoryTalk® PharmaSuite® consente agli utenti di: 

Ridurre l'ambito e l'ingombro. Utilizzando una piattaforma di distribuzione software robusta, gli utenti possono ridurre la loro responsabilità con requisiti minimi e flessibili per la piattaforma supportata.  

Lasciare la gestione del cluster al partner. Distribuendo cluster Kubernetes (k8s) come parte della tecnologia di distribuzione del software, la gestione e la configurazione del cluster non sono più compiti dei vostri tecnici, che possono così dedicarsi ad altri lavori.   

Ridurre i tempi di distribuzione. L'uso dei principi di integrazione continua (CI) e distribuzione continua (CD) garantisce distribuzioni ripetibili e corrette al primo tentativo. 

Puntare alla riproducibilità e alla ripetibilità. Ogni processo manuale con molti punti di contatto, stakeholder e proprietari crea attrito. Una versione del software containerizzata riduce questi punti di contatto e le possibilità di conflitto.  

Scoprite di più sulla modernizzazione di FactoryTalk PharmaSuite e ascoltate gli esperti del settore in questo webinar.

Pubblicato 20 agosto 2024

Argomenti: Optimize Production Trasformazione digitale Production Operations Management Life Sciences FactoryTalk PharmaSuite

Greg Metz
Greg Metz
Manager, Architecture Enablement, Rockwell Automation
Con 18 anni di esperienza nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni MES e di soluzioni di informazioni per la produzione, Greg guida il team Architecture Enablement nello sviluppo e nel perfezionamento di soluzioni MES, IIOT e di dati cloud per la produzione.
Connetti:
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Ottenete un time-to-value più rapido con il vostro MES
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: