Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Gestione della complessità della produzione nel settore Life Sciences

Scoprite come aumentare la produzione senza sacrificare la qualità del prodotto nell’industria farmaceutica altamente competitiva e fortemente regolamentata

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Chimica al lavoro in laboratorio.

Le industrie farmaceutiche e biofarmaceutiche stanno attraversando un periodo di trasformazione. Il settore è in rapida crescita, la domanda di farmaci è in aumento, stanno emergendo nuove tecnologie e i finanziamenti per gli investimenti sono più numerosi che mai. Con tutta questa crescita e cambiamento, i produttori sentono la pressione di operare in modi che consentano loro di stare al passo sia con la domanda che con i cambiamenti operativi.

E la sfida è ancora più grande per le aziende di livello 2 o 3. Queste aziende devono operare su scala aziendale senza disporre delle risorse di un'impresa di grandi dimensioni. Una volta che un farmaco viene approvato, l'obiettivo diventa quello di passare alla produzione commerciale il più rapidamente possibile, e si tratta di un obiettivo impegnativo. Affidarsi a processi manuali basati su carta poteva funzionare in passato, ma con la crescente esigenza di agilità, non è più affidabile.

Se il vostro obiettivo è aumentare la produzione senza sacrificare la qualità del prodotto, avete bisogno di soluzioni moderne e digitali che vi aiutino a sfruttare questa opportunità di crescita. Ma cosa significa avere successo in un settore farmaceutico altamente competitivo e fortemente regolamentato?

Le pressioni sono tante

Secondo l'eBook Beyond Compliance: The Evolution of Pharmaceutical MES, si tratta di trovare un equilibrio che consenta di essere rapidi e snelli nelle operazioni, ma anche solidi nel rispondere alle forze di mercato e normative in continua evoluzione. Trovare questo equilibrio è sempre più difficile, poiché le sfide arrivano da ogni direzione.

  • La velocità di immissione sul mercato è più importante che mai per raggiungere i nuovi mercati emergenti, competere con i farmaci generici e ottenere il massimo dai prodotti prima della scadenza dei brevetti.
  • Sfruttare la potenza di un sistema informativo e di controllo integrato è necessario per costruire la Connected Enterprise® e ottenere la connettività a livello di organizzazione, mentre la visibilità è necessaria per allineare le operazioni locali ai requisiti globali e migliorare l'efficienza degli impianti.
  • Mantenere prezzi competitivi è fondamentale poiché i paesi di tutto il mondo stanno attuando riforme sanitarie di vario grado per contenere i costi.
  • Raggiungere la conformità delle operazioni è imprescindibile ma sempre più complesso a livello globale.
  • Adottare una strategia di serializzazione è una necessità per combattere la contraffazione globale nella catena logistica e nel mercato e per conformarsi alle nuove normative anti-contraffazione.
  • Operazioni versatili e reattive sono necessarie per soddisfare le esigenze di una popolazione globale che invecchia e del numero crescente di famiglie della classe media in Asia e altrove.

Trovare la formula giusta

Vi trovate ad affrontare sfide come l'approvazione accelerata dei farmaci, i medicinali personalizzati, la carenza di personale e la conformità normativa? Non perdete il nostro webinar "MES per il settore Life Science: gestire la complessità della produzione". Scoprite come FactoryTalk® PharmaSuite® può aiutarvi a gettare la base per accelerare la crescita, migliorando la qualità e la conformità, massimizzando l'efficienza della produzione e accelerando il time to market.

Pubblicato 7 febbraio 2024

Argomenti: Soluzioni MES Life Sciences FactoryTalk PharmaSuite

Alberto Rossi
Alberto Rossi
Senior Commercial Portfolio Manager, Rockwell Automation
Con oltre 25 anni di esperienza nelle soluzioni IT per la produzione e la logistica, Alberto fa parte del FactoryTalk MES Product Management Team come Sr. Commercial Portfolio Manager. Supporta la nostra forza vendita mondiale con consulenza diretta e nella produzione di contenuti informativi multimediali.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
MES per il settore Life science
MES per il settore Life science
MES per il settore Life science
Grazie a un’integrazione ottimale, PharmaSuite offre la precisione, il controllo e l’affidabilità richiesti dai principali produttori.
Panoramica di PharmaSuite
Panoramica di PharmaSuite
Panoramica di PharmaSuite
FactoryTalk® PharmaSuite® è la principale soluzione MES sviluppata specificamente per il settore Life Sciences.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Gestione della complessità produttiva nel settore Life Sciences
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: