Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Massimizza lo spazio nel tuo armadio di controllo e riduci i costi

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Massimizza lo spazio nel tuo armadio di controllo e riduci i costi hero image

L'equipaggio dell'U.S.S. Enterprise non si è mai preoccupato dei limiti dello spazio nella sua esplorazione dell'universo infinito, ma per quanto riguarda il vostro sistema di controllo, purtroppo, non avete il lusso di uno spazio illimitato.

È necessario esplorare continuamente i modi per lavorare entro tali limiti e considerare come mantenere contemporaneamente bassi i costi e alte le prestazioni, il tutto nel tentativo di mantenere l'efficienza del sistema.

Quando si esplora lo spazio limitato nell'armadio di controllo del sistema, è importante considerare una serie di modi per migliorare le prestazioni del sistema lavorando entro tali limiti.

Problemi di limiti di spazio

Non parcheggereste la Starship Enterprise in un hangar per aerei, quindi perché cercare di infilare un sistema di controllo in un armadio di controllo troppo piccolo per contenerlo?

I limiti di spazio nell'armadio di controllo sono un problema. Fortunatamente, i controllori continuano a evolversi per soddisfare le esigenze dei clienti. Le porte Ethernet integrate e la maggiore capacità, con il vantaggio aggiuntivo di elevate prestazioni nei nuovi controllori, possono consentire di utilizzarne meno nel sistema di controllo. Il risultato finale: più spazio nell'armadio di controllo.

I moduli I/O avanzati consentono di cablare più dispositivi per modulo, semplificando l'hardware. Ciò permette di utilizzare meno moduli nel sistema. Ancora una volta, si ottiene più spazio nello chassis e nell'armadio di controllo.

Alimentatori più sottili consentono di ridurre l'ingombro complessivo dello chassis, liberando ancora più spazio. Ridurre la larghezza fisica complessiva del sistema aiuta a evitare di violare le distanze minime di montaggio – o di dover montare lo chassis in un orientamento non supportato a causa delle dimensioni. Potreste persino avere spazio per espandere.

Inoltre, i cavi di alimentazione ridondanti consentono di posizionare lo chassis più vicino alla parte posteriore dell'armadio di controllo grazie a strutture angolate a 90 gradi.

Organizzati ed efficienti

Oh, che intreccio di fili! Immaginate i problemi se tutti i cavi necessari sul ponte della Starship Enterprise non fossero stati raggruppati in modo efficiente.

I triboli non sarebbero l'unico problema dell'equipaggio! Lo stesso vale per l'armadio di controllo del vostro sistema di controllo. Ad esempio, le nuove opzioni di cablaggio ridondante offrono un modo più definito ed efficiente per alimentare lo chassis ridondante, contribuendo a un'installazione del sistema più organizzata.

Le opzioni di alimentazione sottile consentono inoltre di costruire un sistema più efficiente perché richiedono meno spazio, così come la capacità di consolidare l'I/O. I moduli I/O avanzati possono aiutarvi a ottenere risultati migliori grazie a tempi di risposta più rapidi. Forniscono inoltre un controllo delle prestazioni più elevato e una maggiore precisione grazie a tempi di esecuzione più rapidi. Un sistema più organizzato ed efficiente deriva da un controllo più accurato.

Preoccupazioni sui costi

Dai controllori, agli I/O, agli alimentatori, ai cavi di alimentazione ridondanti, ci sono molti modi per risparmiare spazio nel sistema di controllo.

La vostra missione è andare dove nessun sistema di controllo è mai arrivato prima…

Pubblicato 27 giugno 2016


Dennis Wylie
Dennis Wylie
Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Massimizza lo spazio nel tuo armadio di controllo e riduci i costi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: