Loading
Blog | Automazione e controllo industriale
Recent ActivityRecent Activity

Scalabilità semplificata con il kit di sviluppo software Logix Designer

Applicare le pratiche di ingegneria del software per automatizzare i flussi di lavoro sul piano di produzione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tre colleghi professionisti stanno guardando uno schermo desktop

L'abbinamento del kit di sviluppo software (SDK) Logix Designer con Studio 5000 Logix Designer® consente agli utenti di automatizzare molte funzioni dell'interfaccia utente. Logix Designer SDK sblocca il potenziale di efficienza che in precedenza era limitato dai flussi di lavoro manuali, con conseguente riduzione degli sforzi di manodopera e miglioramento della velocità di progettazione, test e implementazione. Ciò include le operazioni supportate dal file system, le capacità di archiviazione e caricamento della scheda SD, le modifiche alle impostazioni del controllore e la modifica dei valori dei tag online e offline. Esaminiamo più da vicino un caso d'uso che trae vantaggio dall'utilizzo del Logix Designer SDK.

ScenarioUn tecnico sta conducendo un progetto di miglioramento per eseguire un aggiornamento dei controllori in tutta l'area dello stabilimento. L'area contiene 30 celle, ognuna con sei diversi controllori Logix. La nuova base di installazione sarà dotata di processori ControlLogix® 5580 con versione principale 35. Una copia del file di progetto aggiornato deve essere memorizzata su tutte le loro schede SD. I controllori devono anche essere impostati in modalità Remote Run, nell'ordine corretto, per evitare interventi di interblocco.

La sfida

Questa migrazione è semplice da eseguire su un solo controllore, ma su più controllori potrebbe richiedere molto tempo. È possibile commettere errori scaricando il file di progetto sbagliato, dimenticando di caricare il file di progetto sulla scheda SD o abilitando la modalità Remote Run in una sequenza errata.

La soluzione Logix Designer SDK

Diagramma che mostra il tempo impiegato per eseguire l'aggiornamento di una cella con i flussi di lavoro tradizionali sul lato sinistro e il tempo impiegato per eseguire un aggiornamento utilizzando il kit di sviluppo software di Logix Designer sul lato destro

(A sinistra, manuale)

(A destra, con script)

Studio 5000 Logix Designer
uomo con occhiali che guarda lo schermo di un computer e digita sulla tastiera
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® supporta la produttività durante la configurazione, la programmazione e la manutenzione dei dispositivi nel sistema di controllo. 

Ulteriori informazioni

Figura 1

(A sinistra, manuale): tempo impiegato per l'aggiornamento delle celle con i flussi di lavoro tradizionali. X rappresenta le errate configurazioni dovute a errori umani.
(A destra, con script): tempo impiegato per l'aggiornamento utilizzando il kit di sviluppo software di Logix Designer, incluso il tempo iniziale per la creazione di uno script.

La Figura 1 illustra il risparmio di tempo nello scenario di esempio. Con sei controllori, il tecnico risparmia 50 minuti sfruttando il Logix Designer SDK (circa 20 minuti per aggiornamento per controllore). Il tecnico evita anche di dover correggere due errori nel proprio lavoro, ad esempio scaricando il file di progetto sbagliato nel controllore.

Sebbene sei controllori possano sembrare pochi, il risparmio di tempo è ora moltiplicato per tutte le 30 celle. Il lavoro totale sarebbe 140 × 30, pari a 4200 minuti utilizzando l'interfaccia utente tradizionale Studio 5000 Logix Designer. Il lavoro è ora limitato all'investimento iniziale di 90 minuti per la creazione dello script, poiché può essere eseguito allo stesso modo su ogni cella.

Nota: I risultati variano a seconda della complessità e della scala delle operazioni da eseguire.

Il risultato

Creando uno script che itera attraverso un elenco di controllori ed esegue tutte le operazioni richieste, l'investimento iniziale in termini di tempo può essere maggiore, ma in seguito si traduce in un notevole risparmio di tempo. Inoltre, il kit di sviluppo software Logix Designer garantisce uniformità limitando l'errore umano alla programmazione iniziale dello script, piuttosto che alle singole azioni. Il vero punto di forza del kit di sviluppo software Logix Designer è la possibilità di estendere questi vantaggi a decine o centinaia di controllori, dove lo script può essere riutilizzato. Il ritorno sull'investimento per una piccola quantità di codice iniziale è immediato.

Questo caso d'uso dimostra come il kit di sviluppo software Logix Designer porti una pratica di ingegneria del software molto diffusa nell'automazione industriale. Le attività di configurazione del software Studio 5000 Logix Designer vengono tradizionalmente eseguite manualmente. Gli strumenti disponibili nel kit di sviluppo software Logix Designer offrono all'utente la possibilità di trasformare le attività manuali e ripetitive in flussi di lavoro automatizzati, grazie all'uso dell'Application Programming Interface (API) del software. Come dimostrato in questo caso d'uso, il risparmio di tempo è stato immediato e notevole. Le funzioni del kit di sviluppo software Logix Designer, come il codice di esempio, le librerie standard, la documentazione e gli strumenti di debug, sono disponibili per aiutare i programmatori alle prime armi a portare le funzionalità di Studio 5000 Logix Designer a un livello superiore.

Pubblicato 4 agosto 2023

Argomenti: Integrated Architecture Software Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Scalabilità semplificata con il kit di sviluppo software Logix Designer
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: