Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Come gli integratori di sistemi possono creare sistemi di controllo elettrico più intelligenti

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mano che tiene una lampadina con un cervello all’interno

Le aziende industriali si aspettano di avere visibilità su ogni aspetto degli impianti nuovi o aggiornati, compreso il loro sistema di controllo elettrico. Ora, la pressione è sugli integratori per aiutarli a collegare questi sistemi e rendere disponibili i loro dati in tempo reale ai lavoratori.

Ma i sistemi di controllo elettrico tradizionali non si integrano facilmente nelle operazioni connesse. Questi sistemi cablati esistono tipicamente separatamente dal sistema di controllo di processo di un impianto. E i loro dati sono spesso disponibili solo in una e-house o in una sottostazione, il che significa che i lavoratori devono entrare in aree potenzialmente pericolose per accedervi.

Di fronte a queste sfide, sempre più integratori di sistemi scelgono di utilizzare soluzioni di alimentazione intelligenti preconfigurate. Questi sistemi forniscono una tecnologia digitale all'avanguardia che può integrarsi con la soluzione di controllo di processo di un impianto, unificando i due in un'unica architettura. Può anche fornire l'accesso alle informazioni del sistema elettrico che i clienti desiderano, offrendo vantaggi aziendali di vasta portata sia per gli utenti finali che per gli integratori.

Per gli utenti finali: sistemi più intelligenti

Circa due terzi dei nuovi impianti utilizzano dispositivi intelligenti nel loro sistema elettrico complessivo, secondo uno studio di ARC Advisory Group. L'integrazione digitale di tutti questi dispositivi può dare agli utenti finali l'accesso a informazioni come guasti, condizioni operative, allarmi ed eventi.

Queste informazioni possono aiutare i lavoratori a identificare più rapidamente dove, quando e perché si è verificato un problema in modo da risolverlo più velocemente. Ciò include la capacità di osservare i problemi di qualità dell'alimentazione e gli aumenti imprevisti dell'intensità energetica. La visibilità nel sistema elettrico può anche aiutare i lavoratori a individuare i problemi precocemente, prima che si spostino a valle nel sistema di controllo. Ad esempio, un carico non uniforme del sistema di distribuzione elettrica può spegnere le ventole sui convertitori catalitici.

Acquisire la capacità di fornire un sistema di alimentazione e di controllo elettrico intelligente può aprire le porte a nuovi progetti e nuove opportunità di business per gli integratori di sistemi.

Un sistema in rete può anche utilizzare l'accesso remoto al sistema elettrico per migliorare la sicurezza. I lavoratori possono accedere alle informazioni del sistema elettrico o addirittura aprire e chiudere gli interruttori da un computer remoto o da un dispositivo mobile, senza entrare in una sottostazione ad alta tensione.

Per gli integratori: integrazione più rapida e migliore

Tradizionalmente, gli integratori hanno dovuto sviluppare una programmazione personalizzata per ogni sistema di controllo elettrico. Tuttavia, alcuni sistemi di alimentazione intelligenti includono faceplate standard predefiniti che gli integratori possono riutilizzare in diversi progetti. Questo può aiutarli a ridurre i requisiti di programmazione e ad accelerare i tempi di integrazione.

Il fornitore di tecnologia giusto può anche aiutare gli integratori a garantire che i dati provenienti dai dispositivi elettrici intelligenti (IED) vengano trasmessi alla velocità richiesta dai clienti. Utilizzando protocolli di comunicazione come IEC-61850 e EtherNet/IP, insieme a interfacce per reti legacy, un fornitore può collegare tutti gli IED e fornire l'accesso a dati in tempo reale sulle apparecchiature e sulle condizioni operative.

Alcuni fornitori hanno persino sviluppato linee guida sulle prestazioni per aiutare a identificare come si comporteranno i diversi sistemi prima che vengano costruiti. Questo può aiutare gli integratori a ridurre i tempi di progettazione e collaudo.

Un modello di business intelligente

Gli integratori hanno un ruolo fondamentale nell'aiutare i clienti industriali a diventare più connessi e guidati dai dati. E coloro che possono fornire ai clienti l'accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per ottimizzare le operazioni in modo affidabile ed economico avranno più successo. Acquisire la capacità di fornire un sistema di alimentazione e sistema elettrico intelligente può aprire le porte a nuovi progetti e nuove opportunità di business per gli integratori di sistemi.

Rockwell Automation può aiutare gli integratori a ottenere questo vantaggio competitivo fornendo un sistema di alimentazione intelligente che unifica il sistema di controllo elettrico e di processo e libera la potenza dei dati in tempo reale del sistema di controllo elettrico. Maggiori informazioni sul sistema di alimentazione intelligente sono disponibili qui.

Pubblicato 30 luglio 2018


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Come gli integratori di sistemi possono creare sistemi di controllo elettrico più intelligenti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: