Loading
Blog | Automotive
Recent ActivityRecent Activity

Dall'automazione all'autonomia

I produttori di pneumatici stanno iniziando un percorso che li porterà a operazioni di impianto autonome e autodirette.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Linea di produzione automotive con operatori

Il settore dei pneumatici è destinato a un decennio di enormi cambiamenti. I dirigenti del settore devono affrontare una serie di pressioni, sia operative che commerciali, che possono gestire solo attraverso la trasformazione digitale.

La tecnologia digitale è un fattore abilitante. La digitalizzazione è necessaria affinché i produttori di pneumatici raggiungano i loro obiettivi aziendali e rimangano competitivi in un settore caratterizzato da sfide legate ai costi e dalla necessità di migliorare la sostenibilità delle operazioni. Integrando i processi produttivi e aziendali, le aziende produttrici di pneumatici possono muoversi verso ecosistemi più integrati e autonomi, sviluppando impianti che funzionano in modo indipendente e trasformando la qualità del prodotto, i costi e la flessibilità dell'azienda.

La trasformazione dall'automazione all'autonomia

Per realizzare la visione pluriennale della produzione autonoma, le aziende produttrici di pneumatici oggi devono concentrarsi sui fattori fondamentali che alimenteranno le loro ambizioni. Tra questi vi sono l'adozione di processi macchina automatizzati e dati puliti, che si combinano per consentire un processo decisionale rapido e accurato nell'impianto.

Nell'ambito di uno studio condotto da Kalypso, i modelli dell'Hype Cycle for Supply Chain Strategy di Gartner sono stati applicati al settore dei pneumatici. Gartner prevede una grande transizione nel corso di questo decennio, passando dalla fase manuale – lo stato attuale di molti impianti di produzione – verso tre fasi di sviluppo: Automazione, Potenziamento e poi Autonomia entro il 2030. Queste fasi prevedono una successione di adozione tecnologica per abilitare nuove capacità che portano verso l’impianto autonomo – l’obiettivo finale è una rete di strutture autogestita e autodiretta gestita dall’IA.

Per i dirigenti del settore dei pneumatici, l’attenzione è attualmente rivolta all’adozione del cloud computing e all’integrazione di sistemi precedentemente scollegati, come PLM ed ERP, nell’ambito di un digital thread. Basandosi su questa base digitalizzata, i produttori di pneumatici saranno meglio posizionati per integrare gli sviluppi in Robotic Process Automation (RPA), Internet of Things (IoT), Machine Learning (ML) e Digital Twin per trasformare la catena del valore della produzione di pneumatici.

I miglioramenti dei processi coinvolti in questa trasformazione includeranno:

  • Ottimizzazione dei processi con controllo ML – utilizzo della modellazione e dell’analisi dei dati per migliorare gli input dei materiali, i sistemi di controllo, i parametri di runtime e la tempistica.
  • Manutenzione predittiva e monitoraggio delle condizioni – utilizzo dell’IoT per implementare cicli di feedback che consentono azioni correttive o preventive.
  • Gestione dell’energia – supporto di una maggiore efficienza energetica attraverso l’ottimizzazione del funzionamento e della programmazione delle macchine e la pianificazione integrata della produzione.
  • Pianificazione intelligente della produzione – utilizzo delle capacità di produzione intelligente per migliorare la pianificazione e l’allocazione della forza lavoro, dei materiali, degli utensili, dei livelli di inventario e dei tassi di produzione.

Questi sviluppi contribuiranno a far convergere IT e OT in tutto l’impianto, migliorando la qualità e l’utilità dei dati delle macchine per consentire la creazione di un’azienda intelligente e autonoma.

Enable the Power of the Gigafactory through Smart Manufacturing
Enable the Power of the Gigafactory through Smart Manufacturing
BLOG
BLOG
Enable the Power of the Gigafactory through Smart Manufacturing
The EV sector is growing at a rapid rate. To fulfil its potential, mass-scale battery production is a necessary pre-requisite.
Leggi di più

I vantaggi della produzione autonoma di pneumatici

Questo processo di adozione digitale è molto interessante per i dirigenti. Nel settore degli pneumatici, affronta molte delle sfide e delle pressioni attuali, offrendo al contempo una maggiore protezione del valore aziendale futuro e della posizione di mercato. Tra i numerosi vantaggi offerti dalla digitalizzazione, i dirigenti possono aspettarsi che le operazioni dell’impianto connesso offrano:

  • Miglioramento della qualità dei prodotti
    I progressi nella robotica e nelle tecnologie dei sensori consentono una maggiore precisione e uniformità nella produzione. Questo si traduce in una minore variabilità tra i prodotti, offrendo una migliore prevedibilità e un rischio ridotto di sprechi.
  • Aumento della produttività
    I miglioramenti nell’efficienza delle macchine e nel runtime consentono la produzione di un numero maggiore di unità in un determinato intervallo di tempo, senza sacrificare la qualità.
  • Aumento del runtime delle apparecchiature
    Migliorando l’affidabilità delle macchine, i produttori possono ridurre i tempi di fermo e introdurre la manutenzione predittiva per limitare i rischi futuri.
  • Riduzione dei costi di produzione
    Un livello più elevato di standardizzazione con un uso più efficiente dei materiali per unità di costo.
  • Riduzione dell’uso di energia
    Gli operatori ottengono una maggiore visibilità sull’uso dell’energia grazie alle capacità analitiche, con misure adottate per ridurre gli sprechi e allocare meglio le risorse.
  • Miglioramento dell’innovazione
    Gli sviluppi nei software come i Digital Twin possono essere applicati per decisioni più accurate, creando un digital thread dalla R&S alla produzione per aumentare la capacità del produttore di sperimentare e testare senza interrompere i processi esistenti.
  • Riduzione del time to market
    Produzione più connessa da un capo all’altro, con una maggiore prevedibilità dei risultati e dei tempi di consegna.

I progressi iterativi e continui che i dirigenti possono osservare grazie a questi vantaggi non solo producono miglioramenti a lungo termine, ma incidono anche sul risultato finale nel breve termine.

Collaborando con i dirigenti del settore, abbiamo già visto aziende ottenere un aumento del 20% dell’efficienza globale delle apparecchiature (OEE) e un miglioramento del multiplo EBITDA di 2–5 volte investendo nelle tecnologie di produzione digitale. In un contesto macroeconomico sempre più incerto, i miglioramenti dei costi diventano estremamente interessanti.

Abilitare un futuro sostenibile
Abilitare un futuro sostenibile
BLOG
BLOG
Abilitare un futuro sostenibile
Scoprite come Rockwell Automation e Dialight, un PartnerNetwork tecnologico di Rockwell Automation, stanno supportando insieme i progressi ESG.
Leggi ora

Come iniziare il percorso verso l'autonomia

Per prepararsi ai cambiamenti che avverranno nei prossimi anni, è importante che i dirigenti avviino le loro iniziative di digitalizzazione e producano valore il più rapidamente possibile. Per fare questo, consigliamo di concentrare gli sforzi sulle aree della produzione che sono già automatizzate e quindi ben attrezzate per la produzione autonoma.

Ciò comporta una pianificazione anticipata e la mappatura del loro percorso di innovazione, utilizzando un approccio "da MVP a scala" che tenga conto di un business case chiaramente definito. In Kalypso, ad esempio, accompagniamo i nostri clienti in questo percorso:

  1. Mappare il percorso di smart manufacturing. Affrontare il processo di trasformazione come un percorso pluriennale con tappe per segnare i progressi.
  2. Lanciare un programma MVP intelligente. Definire la visione delle future operazioni dell'impianto, supportata da modelli di dati, casi d'uso di base, architettura del sito, misurazione e coinvolgimento degli stakeholder
  3. Sviluppare capacità digitali. Introdurre tecnologie adatte a esigenze aziendali ben articolate e ai risultati desiderati
  4. Scalare le smart factory. Scalare orizzontalmente i casi d'uso, supportati da una forte ipotesi di valore
  5. Integrare nell'ecosistema delle operazioni digitali. Consentire un ampio cambiamento aziendale attraverso una strategia di impresa connessa.

Questo approccio offre un modo economicamente sostenibile per crescere, con un rischio minore, poiché l'azienda è in grado di affrontare problemi come il coinvolgimento degli stakeholder e la gestione del cambiamento in parallelo per portare l'azienda al passo con i tempi. Dimostrando il valore nelle prime fasi, diventa più facile ottenere il consenso in tutta l'organizzazione e fare passi avanti verso la visione della piena autonomia.


Potete scoprire di più sulle tecnologie digitali che supportano l'ottimizzazione della produzione di pneumatici, qui.

Pubblicato 8 giugno 2022

Argomenti: Management Perspectives Automotive e pneumatici

John Woods
John Woods
Global Director, Kalypso: A Rockwell Automation Company
John has over 25 years of Global Industry Operations and Consulting experience. He focuses on supporting clients to develop strategy; design and implement an array of digital capabilities delivering sustainable change in Automotive & Tire, FMCG, RFA, Mining, Mineral & Cement and Oil and Gas. Typical projects include digital strategy & transformation, OEE & energy management performance monitoring, and more.
Connetti:
 
Jordan Reynolds
Principal, Global Director of Data Science, Kalypso: A Rockwell Automation Company
Jordan is a data scientist, management consultant and leading expert in Digital Transformation at Kalypso, bringing over a decade of experience helping clients drive results from disruptive business models and emerging technology trends.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Dall'automazione all'autonomia
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: